Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Reduzierung der Produktionszeit mit intelligenten Geräten

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Reduzierung der Produktionszeit mit intelligenten Geräten hero image

In der Industrie besteht stets ein wachsender Bedarf, Möglichkeiten zu finden, den Durchsatz zu erhöhen, ohne die Produktionszeit zu verlängern.

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Verwendung hochflexibler und anpassungsfähiger „smarter“ Geräte in Steuerungssystemarchitekturen – Geräte, die sehr schnell einfache Steuerungsfunktionen lokal ausführen können, indem sie Entscheidungen unabhängig von einem zentralen Prozessor treffen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade die aufregenden Momente eines schönen Wochenendes mit Ihrer Digitalkamera festgehalten. Früher mussten Sie:

  • die Fotodateien auf Ihren computer herunterladen
  • sie über das internet an das Fotocenter in einer Drogerie in Ihrer Nähe senden
  • einige Stunden oder Tage warten, bis das Fotocenter die Fotos verarbeitet hat
  • in das Geschäft fahren, um die Fotos abzuholen, und dann mit Ihren ausgedruckten Fotos nach Hause zurückkehren

Im Allgemeinen kann man sagen, dass wir, wenn wir mit unseren digitalen Bilddateien beginnen, mit einer Wartezeit von mehreren Tagen rechnen müssen, bis wir unsere gedruckten Fotos erhalten.

Wenn wir uns einige der aktuellen Technologien ansehen, verfügen wir jetzt über „smarte“ Drucker, die es uns ermöglichen, unsere Kameras einfach direkt an sie anzuschließen, einige Einstellungen anzupassen, und innerhalb von Minuten können diese Drucker unsere Bilddateien in hochwertige Fotos umwandeln.

Wir müssen nicht mehr die Verzögerung in Kauf nehmen, die mit dem Senden von Dateien über das internet zur Verarbeitung verbunden ist, oder die Zeit, die wir für die An- und Abreise zum Fotocenter aufwenden müssen – oder noch schlimmer, dass wir unsere Fotos nicht erhalten, weil das Geschäft geschlossen ist.

Mit DeviceLogix-Technologie können wir einige dieser Probleme vermeiden, die unsere industriellen Prozesse verzögern und unseren Durchsatz verringern können. So können wir beispielsweise die Verzögerung bei der Verarbeitung aufgrund voll ausgelasteter zentraler Steuerungen verringern oder die Abschaltung eines gesamten Prozesses aufgrund einer zentralen Steuerung, die offline geht, vermeiden.

Wenn wir uns eine typische Industrieanwendung ansehen, z. B. ein Paket, das auf einem Förderband transportiert wird, haben wir möglicherweise einen Strichcodescanner, der als Eingangsgerät dient.

Die Eingangsdaten von unserem Strichcodescanner werden an unser Gerät (d. h. einen Softstarter) gesendet, das den motor an unserem Förderband steuert. Das Gerät verarbeitet diese Eingangsdaten und überträgt sie dann über unser Kommunikationsnetzwerk an unsere zentrale Logiksteuerung.

Nachdem die Daten von der Logiksteuerung empfangen wurden, wird die Logik ausgeführt. Zu diesem Zeitpunkt scannt die Logiksteuerung auch die Eingangsdaten und aktualisiert die Ausgangsdaten. Wenn die Logiksteuerung vollständig ausgelastet ist, kann sich die Menge der für die Logiksteuerung benötigten Zeit erheblich erhöhen.

Die aktualisierten Ausgangsdaten der Logiksteuerung werden dann über das Kommunikationsnetzwerk zurück an unser Gerät übertragen, das dann eine Aktion ausführt, z. B. das Bewegen unseres Förderbands um 10′.

Wenn dieses „Gerät“ DeviceLogix-fähig ist, erfolgt die gesamte Verarbeitung vom Eingang bis zum Ausgang lokal. DeviceLogix ist eine plattformunabhängige Logik-Engine, die in verschiedene Allen-Bradley-Geräte wie Drucktastenstationen, Überlastrelais, Motorstarter und Antriebe integriert ist und diese zu „smarten“ Geräten macht.

Was bedeutet es also, Vor-Ort-Steuerung zu haben?

Diese integrierte Logik-Engine verarbeitet Eingangsdaten, steuert Ausgangsdaten und verwaltet Statusinformationen lokal innerhalb eines Geräts, sodass keine Kommunikation über ein Kommunikationsnetzwerk und eine zentrale Steuerung erforderlich ist. Dadurch wird die Ansprechzeit unseres Systems um fast 90 % verbessert. Diese verbesserten Betätigungszeiten sind besonders nützlich in Anwendungen, in denen die Ansprechzeit kritisch ist.

Wenn Sie eine verbesserte Steuerungssystemleistung für zeitkritische Anwendungen suchen, können Sie dies durch die Verwendung von smarten Geräten mit DeviceLogix™-Komponententechnologie erreichen.

Veröffentlicht 30. Mai 2016


Amanda Eason
Amanda Eason
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Reduzierung der Produktionszeit mit intelligenten Geräten
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: