Modernisierung von Stromerzeugungsanlagen zur Verbesserung der Anlagentransparenz und zum Optimieren des Betriebs
Transparenz ist entscheidend, um effiziente Abläufe und ungeplante Ausfallzeiten zu ermöglichen, doch die meisten Energieerzeuger haben keinen werksübergreifenden Überblick über ihre Anlagen. Ältere Anlagen – wie Kohle-, Erdgas- und Wasserkraftwerke – verfügen nicht über die Konnektivität, um einen umfassenden, datengestützten Überblick über die Automatisierung zu ermöglichen, aber auch bei neueren Anlagen gibt es Herausforderungen in Bezug auf die Übersichtlichkeit.
Groß angelegte Windparks befinden sich oft in abgelegenen, geografisch herausfordernden Gebieten, was ihre Überwachung und Verwaltung erschwert. Wind- und Solarenergie sind zudem sehr variable Energiequellen, die es den Organisationen erfordern, die Energieproduktion in Echtzeit durch Batteriespeicher zu ergänzen. Ohne einen klaren Überblick über die Automatisierung und die Nachfrage wissen die Betreiber nicht, wann sie neue Energie produzieren oder auf ihre Batterien zurückgreifen sollen.
Ein modernes Steuerungssystem verschafft Energieunternehmen die werksübergreifende Übersichtlichkeit, die sie benötigen, um einen effizienten, produktiven Betrieb zu unterstützen und mehr aus ihrer bestehenden Ausrüstung herauszuholen. Mit umfangreichen Daten, die durch das Werk fließen, und verbesserten, übersichtlichen Dashboards können Bediener auf kontextualisierte Informationen zugreifen, die ihnen helfen, effizienter zu arbeiten und schneller auf die sich ändernde Nachfrage zu reagieren.
Nutzen Sie Energy Intelligence, um umsetzbare Erkenntnisse und neue Einnahmequellen zu erschließen
Während Übersichtlichkeit für einen effizienten Betrieb unerlässlich ist, liegt der eigentliche Vorteil eines intelligenten Steuerungssystems in der Einrichtung einer einheitlichen Datenplattform. Daten waren schon immer entscheidend für Energieunternehmen – die Ausrichtung der Energieproduktion an der Nachfrage erfordert eine sorgfältige Analyse der sich ständig ändernden Bedingungen. In der Vergangenheit waren dafür große Teams von Forschern erforderlich, die ihre Erkenntnisse zusammenstellten, kontextualisierten und organisierten, die oft bereits veraltet waren, als sie präsentiert wurden.
Heute ermöglichen einheitliche Steuerungssysteme, Automatisierungstools und intelligente Geräte Energieunternehmen, Daten kontinuierlich zu generieren, zu konsolidieren und zu analysieren – und so umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Energieerzeugern helfen, schwankende Nachfrage vorherzusehen. So können Unternehmen beispielsweise den Kapazitätsbedarf oder Stabilitätsprobleme vorhersagen und schnelle, sichere betriebliche Änderungen vornehmen, um Unterbrechungen zu verhindern, bevor sie auftreten.
Organisationen können sogar Echtzeiteinblicke nutzen, um gefährdete Anlagen zu identifizieren und proaktiv Wartungsarbeiten zu planen – um ungeplante Ausfallzeiten zu verhindern und die Effizienz zu maximieren. Und da die Welt immer datengetriebener wird, können innovative Organisationen neue Wege finden, um ihre Daten zu monetarisieren und neue Einnahmequellen zu erschließen.
Halten Sie Ihre Systeme sicher, um Ihre Automatisierung und Ihre Mitarbeitenden zu schützen
Wenn Energieunternehmen in neue digitale Technologien investieren, müssen sie sicherstellen, dass die Vorteile die potenziellen Risiken überwiegen. Cybersecurity-Angriffe sind für Organisationen äußerst kostspielig – im Jahr 2023 beliefen sich die durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne auf USD 4.450.000,00, und diese Zahlen steigen weiter. Schlimmer noch: Da Cyberangriffe immer komplexer werden, bedrohen sie nicht nur die Gewinne – Gartner prognostiziert, dass Cyberangreifer bis 2025 auch die Betriebstechnologie für Angriffe auf Menschen einsetzen werden.
Dies ist besonders besorgniserregend für Energieunternehmen, die Hochrisiko- und systemkritische Infrastrukturen betreiben – vor allem, da die Branche immer weniger zentralisiert wird. Microgrids, die aus Solarmodulen auf Dächern und kleinen Windturbinen bestehen, verändern die traditionelle Beziehung zwischen Versorgungsunternehmen und Verbrauchern und bieten den Gemeinden eine stabile Reserve, falls das Versorgungs-Gitter ausfällt. Doch die dezentrale Natur dieser Microgrids erhöht den Angriffsvektor, dem Energieerzeuger ausgesetzt sind, noch weiter.
Energieunternehmen erkennen die Gefahren der Dezentralisierung – 75 % der Führungskräfte sagen, dass die Komplexität der Lieferkette das Risiko erhöht. Die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Branchenpartner ermöglicht es Ihnen, Ihre Investitionen zu konsolidieren und Ihren Bedrohungsvektor zu reduzieren. Der richtige Partner kann Ihnen helfen, ein zuverlässiges, widerstandsfähiges Netzwerk aufzubauen, das es Ihnen erleichtert, Cyberangriffe zu verhindern, zu erkennen, darauf zu reagieren und sich von ihnen zu erholen.
Zukunftssicherung der Organisation durch Priorisierung nachhaltiger Betriebsabläufe
Da die Branche auf erneuerbare Energie umstellt, müssen Energieerzeuger die Effizienz maximieren und Abfall minimieren. Die sich entwickelnden staatlichen Vorschriften setzen den Erzeugungsanlagen strengere Grenzen, während Investitionen des Privatsektors den Bedarf an Nachhaltigkeit weiter vorantreiben.
Während saubere Energiequellen wie Solar- und Windenergie (neben aufkommenden Technologien wie Gezeiten- und Geothermie) immer beliebter werden, sind kohle- und Erdgas-betriebene Anlagen für die Industrie nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Für ältere Anlagen ist es jetzt eine gesetzliche Verpflichtung, Abfall zu minimieren und die Umweltverschmutzung zu kontrollieren, ohne die Produktion oder Rentabilität zu beeinträchtigen.
Moderne Anlagen-Steuerungssysteme und intelligente Geräte können Unternehmen dabei helfen, effizient und nachhaltig zu arbeiten. Durch die Verfolgung des Anlagenzustands und der Leistung in Echtzeit können Organisationen die Produktivität maximieren, ohne übermäßigen Abfall zu produzieren. Organisationen können diese Erkenntnisse auch nutzen, um Emissionen zu verfolgen und zu überwachen. In Kombination mit automatisierten Berichtswerkzeugen können Betreiber Probleme schnell erkennen, bevor sie auftreten, und sicherstellen, dass die Emissionen innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte bleiben.
Bleiben Sie in einer sich schnell entwickelnden Branche auf dem Laufenden
Die Energiebranche ist so dynamisch wie nie zuvor, und die Nachfrage steigt weiter. Der richtige Partner kann Ihnen helfen, heute die richtigen Investitionen zu tätigen, um die aktuelle Volatilität zu überstehen und gleichzeitig für die Innovationen von morgen gerüstet zu sein.
Rockwell Automation bietet die End-to-End-Produkte und -Services, die Sie benötigen, um mit den sich entwickelnden Energieanforderungen der Zukunft Schritt zu halten – und das alles bei maximaler Sicherheit, Nachhaltigkeit und Compliance. Mit unserer langjährigen Branchenerfahrung und unserem Know-how, unterstützt durch ein robustes Partner-Netzwerk, können wir Sie dort abholen, wo Sie stehen, und echte Geschäftsergebnisse liefern, wie z. B. erhöhte Zuverlässigkeit, Effizienz und Betriebszeit.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer website oder kontaktieren Sie uns noch heute.