Das Bild links zeigt alle Informationen, die in unserer Mighty Q demo verfügbar sind.
Wie Sie sehen, sammeln Übersichts-Dashboards Anlageninformationen und organisieren sie in einfachen Diagrammen, damit Sie schnell Einblicke erfassen und verstehen können.
Ein kurzer Blick auf das Diagramm unten rechts zeigt, dass die Anlage in Chicago den niedrigsten täglichen Energieverbrauch unter den drei Anlagen hat. Mit diesen Informationen kann der Werksleiter die Benutzer bitten, nach der Ursache für den Energieverbrauch zu suchen und herauszufinden, was und wie die anderen Anlagen besser machen.
Was sind Ihre Erwartungen?
Was sind die wirklichen Vorteile eines Übersichts-Dashboard? Das Setzen und Erreichen von Zielen ist für jede Organisation wichtig, aber das erfordert, zu wissen, was zu erwarten ist. Wenn Informationen zur Hand sind, können Benutzer den Prozess der Festlegung von Benchmarks vereinfachen, indem sie ihre Einblicke in den Betrieb als Kontext verwenden, um zu bestimmen, welche Ausrüstung und Produktion erwartet werden.
Sobald diese Benchmarks festgelegt sind, wird es dank historischer Daten möglich, Probleme und Abweichungen in Ihren Einrichtungen zu identifizieren. Im Falle eines Problems, wie z. B. einem Rückgang der Gesamtanlageneffektivität (OEE), kann ein Unternehmensbenutzer untersuchen, was die OEE beeinträchtigt. Wenn man eine Vorstellung davon hat, was die Veränderung verursacht, hilft das, denjenigen im Fertigungsbereich eine Richtung zu geben und Probleme zu lösen, bevor sie sich negativ auf die Produktion auswirken.
Dashboard-Übersichten sind besonders nützlich, wenn Sie mehrere Anlagen haben, da sie eine kollektive Sicht auf die Leistung bieten können, unabhängig vom geografischen Standort. Das bedeutet, dass die Daten so dargestellt werden, dass Sie Anlagen vergleichen und ihre Abläufe und Produktivität in Echtzeit verfolgen können.