Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Pettit National Ice Center verbessert Nachhaltigkeit

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Eisschnellläufer im Pettit National Ice Center

Wettbewerb ist eine Frage der Präzision.

Für Spitzensportler kann ein Unterschied von weniger als einem Zoll oder einer Hundertstelsekunde über Sieg oder Niederlage entscheiden – über einen Platz auf dem Siegertreppchen oder in der Menge.

Dasselbe gilt für die Industrie, wo neue Technologie den Unterschied zwischen effizient und ineffizient – produktiv oder nicht – ausmachen kann.

Präzision steht für das Pettit National Ice Center im Mittelpunkt. Exaktes Eis, Lufttemperaturen und Luftfeuchtigkeit sind entscheidend für die Spitzenleistung der Eisschnellläufer.

Das neueste Upgrade von Rockwell Automation ermöglichte es uns, diese idealen Bedingungen zu erzeugen und zu verwalten, während wir in einem umwelt- und finanziell nachhaltigeren Modus arbeiten konnten. 

Unterstützung von Spitzentraining und gemeinschaftlichem Eislaufen

Wir sind eine komplexe Einrichtung, die sich an die Erwartungen einer Vielzahl von Nutzern anpassen muss, von Freizeit- bis hin zu Wettkampfsportlern.

Neben der Spezialisierung auf Eisschnelllauf begrüßen wir jedes Jahr mehr als 425000 Besucher, um ideale Eis- und Luftbedingungen für alles von Hockey bis Eiskunstlauf zu schaffen.

Mit diesem Spezialisierungsgrad stiegen die Energiekosten stark an. Unsere Technologie konnte nicht schnell auf sich ändernde Verbraucheranforderungen reagieren und erforderte eine Programmierung vor Ort. Unsere langfristige Lebensfähigkeit als Gemeinschaftseinrichtung und als Trainingsstätte für Sportler aus aller Welt wurde zu einem Problem.

Migration bringt sofortige Vorteile

Wir benötigten eine Lösung, die unsere Ziele in Bezug auf Präzision, Nachhaltigkeit und Flexibilität sowie dezentralen, aber sicheren Zugriff erfüllt.

Mit Sachspenden und fachkundiger Beratung von Rockwell Automation migrierten wir von veralteter Technologie auf ein PlantPAx DCS. Mit neuer Visualisierung und Rezeptverwaltung sowie dezentralem Zugriff, Energieüberwachung/-management und Diagnose/Alarmierung kann ich jetzt: 

  • Den benötigten Eistyp und die benötigte Dauer präzise programmieren – mehr als 30 Tage im Voraus
  • Den Energieverbrauch überwachen und reduzieren
  • Alarme auf meinem Mobilgerät empfangen, um dezentral Diagnose durchzuführen und Fehler zu beheben

Ein effizientes Gebäude ist entscheidend für Energieeinsparungen. Ich kann jetzt das ideale Gleichgewicht zwischen zwei gegensätzlichen Systemen aufrechterhalten (eines, das die Luft erwärmt und die Feuchtigkeitswerte verwaltet, und das andere, das das Eis kühlt). Die Fähigkeit, Luft- und Eistemperaturen konstant zu variieren, verringert die Belastung der Verdichter und ermöglicht es den Pumpen, langsamer zu arbeiten. Alles ist effizienter.

Präzise Steuerung und führende Technologie sorgen für Exzellenz

Ich hatte mit erheblichen Energieeinsparungen gerechnet, aber das, was wir erreicht haben, hat mich verblüfft.

Mit dem neuen System konnten wir den Stromverbrauch um eine Million Kilowatt pro Jahr senken und so jährlich USD 90000 einsparen.

Nachricht: Das Pettit National Ice Center feiert 25 Jahre.
 

Diese Ergebnisse sind für uns von entscheidender Bedeutung, da sie es uns ermöglichen, die Einsparungen in die Erneuerung der Ausrüstung und der mechanischen Systeme einer 25 Jahre alten Anlage zu investieren, wiederum mit dem Fokus auf verbesserte Effizienz und Präzision.

Alles im "Hinterzimmer" bleibt unseren durchschnittlichen Schlittschuhläufern, Hockeyspielern und Läufern unbemerkt, aber sie schätzen die hohe Qualität des Eises und die angenehmen Lufttemperaturen.

Ich schätze es, dass ich die Anlagen des Zentrums überwachen und verwalten kann, wo immer ich auch sein mag: bei der Arbeit, zu Hause oder in Pyeongchang, Südkorea.

 


 

Update Januar 2022:

Während wir uns auf die Austragung der 2022 U.S. Olympic Team Trials Long Track vorbereiten, bleibt das Rockwell Automation-System ein wichtiger Game Changer für uns. Es hat unseren Energieverbrauch wirklich auf sehr vorhersehbare jährliche Niveaus gehalten, die uns Jahr für Jahr helfen, mehr Geld in unsere Betriebshaushalte zu investieren. Das Maß an Präzision, das wir mit den Sollwerten erreichen, ermöglicht es mir, sehr spezifische Bedingungen für jede einzelne Eissportart zu treffen. Alle Eissportarten erfordern unterschiedliche Eis- und Lufttemperaturen. US Speedskating vertraut uns an, die Bedingungen in der Arena zu simulieren, die sie bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking erwarten sollten. Dies wird die Athleten am besten auf den Erfolg vorbereiten, indem sie in einer ähnlichen Umgebung laufen.

Veröffentlicht 31. Januar 2018


Paul Golomski
Paul Golomski
Facility Director, Pettit National Ice Center
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Pettit National Ice Center verbessert Nachhaltigkeit
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: