Verringerung der Dual Channel Input Stop-Lücke erhöht die Konsistenz
Bediener, die bereits mit unserem PlantPAx® Dual Channel Input Stop für andere Prozesse vertraut waren, konnten ihr Wissen für diese Nischenanwendung problemlos umsetzen – was Schulungszeit spart und die Auswirkungen einer Lücke verringert, also den Mangel an qualifizierten Personen, die das neue System erlernen und verwalten können.
Die Batch-Kochersteuerung kann jetzt den Kochvorgang des Pulps basierend auf mehreren Faktoren anpassen, darunter Außentemperatur und Feuchtigkeit, und optimiert jeden Kochvorgang durch automatische Verbesserungen für konsistentere Ergebnisse. Diese Kocher-Optimierung, gekoppelt mit standardisiertem Betrieb in jeder Schicht (unabhängig vom Bediener), hat das erwartete Ergebnis erzielt – eine Verringerung der Ausfallzeiten – sowie iVerbesserungen bei Produktmenge und -qualität.
Fazit: Sie produzieren mehr Chargen pro Tag, mit weniger Engpässen.
Auch wenn es sich um eine Nischenanwendung handelt, können die erzielten Vorteile auf andere Prozessindustrien übertragen werden: Bediener haben es leichter, das System zu handhaben, und haben einen besseren Einblick in die Prozesse; Führungskräfte erkennen die versprochenen Gewinne für eine erhöhte Produktion und verbesserte Erträge – und mehr.