Loading
Blog | Integrated Architecture
Recent ActivityRecent Activity

Erstellen Sie intelligentere Systeme, die skalierbar sind

Erweitern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Designs, indem Sie mehrere Controller und Geräte an einem Ort verwalten

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Abbildung von Ordnern, die durch Linien verbunden sind, mit einer Person, die darauf zeigt.

Komplexe Systeme erfordern Datenkontext

Die heutigen Entwickler von Automatisierungssystemen stehen vor einer schwindelerregenden Vielzahl von Verantwortlichkeiten, die bewältigt werden müssen, um den Erfolg jedes Projekts zu gewährleisten. Von ihnen wird erwartet, dass sie Systeme liefern, die für andere leicht verständlich und wartbar sind, und das alles pünktlich und unter budget. Die zunehmende Komplexität von Automatisierungssystemen kann es schwierig machen, alle beteiligten Geräte zu verwalten. Es kann eine Herausforderung sein, nützliche Daten aus diesen Geräten zu generieren und zu aggregieren und ein klares Bild davon an die Betriebs- und Wartungs-Teams zu liefern.

Wenn diese Teams ungeplante Ausfallzeiten Fehler beheben, Effizienzaktualisierungen untersuchen oder ein neues System kennenlernen, arbeiten sie mit Daten, die hauptsächlich vom Steuerungssystem generiert werden. Die schiere Menge an Daten, die über Systeme mit mehreren Steuerungen und Geräten aggregiert werden, kann schnell überwältigend werden, wenn keine Bedeutung und kein Kontext bereitgestellt werden. Mit dem neuen FactoryTalk® Design Studio™ ist es einfacher denn je, all diese Daten zu verstehen.

FactoryTalk® Design Studio™ ermöglicht dies, indem es Entwicklern ermöglicht:

  • Logischere, intuitivere Systemmodelle zu erstellen
  • Systeme unabhängig von der Hardware zu programmieren
  • Mehrere Steuerungen und Geräte an einem Ort zu verwalten
Cloud Manufacturing-Software
Ein männlicher Arbeiter nutzt Cloud-Fertigungssoftware, um Effizienzsteigerungen im Fertigungsbereich zu erstellen und neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Cloud Manufacturing-Software

Investieren Sie in die Zukunft mit Cloud-Fertigung! Entdecken Sie die cloudbasierte Fertigungssoftware von Rockwell Automation.

Weitere Informationen

Modellieren Sie Ihr System basierend auf seinem Zweck

Wie ermöglichen wir es Ihren Anwendern, ihren Fokus von den Steuerungen auf das zu richten, was gesteuert wird? Traditionell wurden Systeme so konzipiert, dass sie um die Steuerungen herum „passen“, in denen der Code ausgeführt wird. Dieser Ansatz kann einschränkend sein, da er keine Informationen darüber liefert, wie sich die verschiedenen Komponenten des Systems tatsächlich verhalten und in der realen Welt interagieren! FactoryTalk® Design Studio™ ermöglicht es Ihnen, diesen benötigten Kontext den Anwendern auf einfache und intuitive Weise durch den Aufbau eines Systemmodells bereitzustellen. 

Natürlich sind nicht alle Produktionssysteme gleich aufgebaut, daher muss die Systemmodellerstellung flexibel sein. FactoryTalk® Design Studio™ ermöglicht es Ihnen, Ihr Modell ganz nach Ihren Wünschen und für jede Branche zu erstellen. Werden Ihre Daten am besten nach Standort, Funktion oder branchenspezifischem Standard modelliert? Das liegt ganz bei Ihnen! Mit Ihrem Modell haben Sie den Kontext Ihrer Daten auf der Grundlage Ihres Systems – der Steuerungsebene – festgelegt. Hier definiert, kann jede Software, die Ihre Steuerungssystemdaten nutzt, den integrierten Kontext nutzen, ohne separate Modelle für Historien, Analyse-Dashboards usw. neu erstellen zu müssen. 

Der Systemmodellansatz bietet noch weitere Vorteile. In FactoryTalk® Design Studio™ wird der von Ihnen erstellte logische Inhalt von der Hardware abstrahiert – das bedeutet, dass Sie Code für alle Funktionen Ihres Systems schreiben können, bevor Sie entscheiden, in welchen Steuerungen er ausgeführt wird und an welche E/A-Hardware er gebunden wird. Dies bietet nicht nur Flexibilität bei Ihren Projektzeitplänen, sondern verringert auch erheblich das Risiko, das entsteht, wenn Ihre Kunden ihre Hardwareanforderungen umschreiben oder in letzter Minute einen Modultausch vornehmen müssen! 

Verringerung der Komplexität des Systemdesigns

Die Möglichkeit, Ihr System basierend auf dem, was es tut, zu erstellen – und nicht darauf, in welcher Hardware es ausgeführt wird – sowie die Flexibilität, diese Entscheidungen über Hardware und Ausführung jederzeit zu treffen, wenn es für Sie am bequemsten ist – das klingt großartig, aber was passiert, wenn Ihre Systeme größer werden?

Sie möchten diese kontextualisierten Daten nicht auf mehrere Projekte aufteilen! Deshalb bietet Ihnen FactoryTalk® Design Studio™ die Möglichkeit, alle Ihre Steuerungen und Geräte an einem Ort zu verwalten. Und wenn alle Ihre Steuerungen im selben Projekt sind und sich gegenseitig kennen, können Sie die Kommunikation und die gemeinsame Nutzung von Daten einfacher konfigurieren.

Wenn Sie die Anzahl der Steuerungen und Geräte in einem System erhöhen, kann die Verwaltung von Software- und Firmware-Versionen zur Belastung werden. FactoryTalk® Design Studio™ ist für die Verwaltung und Bereitstellung in der Cloud konzipiert, sodass Sie sich nie Sorgen um die Installation oder Aktualisierung von Versionen machen müssen. Aber wie sieht es mit der Kompatibilität mit Ihrer firmware für Geräte und add-on-Profilen aus? Auch dafür haben wir vorgesorgt! FactoryTalk® Design Studio™ unterstützt mehrere Revisionen von firmware, beginnend mit den ControlLogix®- und CompactLogix™-Versionen 34 und höher. Und Sie müssen nie wieder ein fehlendes add-on-Profil für ein Rockwell Automation-Gerät herunterladen.

FactoryTalk® Design Studio™ wird von Grund auf so entwickelt, dass Sie alle Ihre Steuerungen und Geräte in einem einzigen Automatisierungsprojekt verwalten können und Ihnen die Flexibilität bietet, logische Systemmodelle zu entwerfen, damit Sie Systeme liefern können, die einfach zu bauen und zu warten sind. Neugierig auf die anderen transformativen Funktionen, die mit FactoryTalk® Design Studio™ verfügbar sind? Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre Entwicklungserfahrung modernisieren und Teams produktiver denn je machen.

"Wir freuen uns darauf, die Multi-Controller-Unterstützung zu nutzen, um unsere Geschwindigkeit zur Markteinführung zu erhöhen, indem wir uns auf das Erstellen von Projektcode in einer einzigen Instanz einer Design-Umgebung konzentrieren können. Dies sollte die organisatorischen Herausforderungen bei der Verwaltung mehrerer .ACD-Dateien im Verlauf eines Projektlebenszyklus verringern."

Logo von Tri Tech Automatisierung

Jacob Becker, System Solution Architect, Tri Tech Automation

Veröffentlicht 13. September 2022

Themen: Accelerate Digital Transformation Integrated Architecture Industrielle Automatisierung und Steuerung FactoryTalk DesignSuite ControlLogix

Sherry LaBonne
Sherry LaBonne
Software Product Manager, Rockwell Automation
Sherry LaBonne hat den Großteil ihrer Karriere als Steuerungsingenieurin im Bereich Lifecycle Services bei Rockwell Automation verbracht, wo sie Automatisierungssysteme für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen entworfen und geliefert hat. Nun bringt sie ihre praktische Erfahrung und ihre Leidenschaft für industrielle Automatisierung in die Entwicklung neuer Software-Lösungen ein und ist Mitglied des Produktmanagement-Teams für strategische Programme.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Erstellen Sie intelligentere Systeme, die skalierbar sind
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: