Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Komplexität in der Life-Sciences-Produktion meistern

Erfahren Sie, wie Sie die Produktion in der stark regulierten und wettbewerbsintensiven Pharmaindustrie skalieren können, ohne die Produktqualität zu beeinträchtigen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Weibliche Chemikerin bei der Arbeit im Labor.

Die Pharma- und Biopharmaindustrie befindet sich in einer Ära des Wandels. Die Branche wächst rasant, die Nachfrage nach Arzneimitteln steigt, neue Technologien kommen auf den Markt und es gibt mehr Investitionskapital als je zuvor. Angesichts dieses Wachstums und Wandels stehen die Hersteller unter Druck, so zu agieren, dass sie sowohl mit der Nachfrage als auch mit den betrieblichen Veränderungen Schritt halten können.

Und als Unternehmen der Stufe 2 oder 3 ist die Herausforderung noch größer. Sie stehen unter Druck, auf Unternehmensebene zu operieren, ohne über die entsprechenden Ressourcen zu verfügen. Sobald ein Medikament zugelassen ist, wird die schnelle Skalierung auf die kommerzielle Produktion zum Ziel – und das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Abhängigkeit von manuellen, papierbasierten Prozessen mag in der Vergangenheit funktioniert haben, aber mit den wachsenden Anforderungen an die Agilität ist sie nicht mehr zuverlässig.

Wenn Sie Ihre Produktion skalieren möchten, ohne die Produktqualität zu beeinträchtigen, benötigen Sie moderne und digitale Lösungen, die Ihnen helfen, diese Wachstumschance zu nutzen. Aber wie sieht Erfolg in der hart umkämpften und stark regulierten Pharmaindustrie aus?

Druck ist allgegenwärtig

Laut dem Beyond Compliance: The Evolution of Pharmaceutical MES eBook geht es darum, ein Gleichgewicht zu finden, das es Ihnen ermöglicht, schnell und schlank zu agieren, aber dennoch robust auf sich ändernde Markt- und Regulierungsanforderungen zu reagieren. Dieses Gleichgewicht zu finden, wird immer schwieriger, da die Herausforderungen aus allen Richtungen auf Sie zukommen.

  • Ihre Markteinführungszeit ist wichtiger denn je, um neue, aufstrebende Märkte zu erschließen, mit Generika zu konkurrieren und das Beste aus Produkten herauszuholen, bevor ihre Patente auslaufen.
  • Die Nutzung der Leistungsfähigkeit eines integrierten Steuerungs- und Informationssystems ist erforderlich, um The Connected Enterprise® aufzubauen und organisationsweite Konnektivität zu erreichen, und Transparenz ist erforderlich, um lokale Abläufe mit globalen Anforderungen in Einklang zu bringen und die Effizienz in den Werken zu verbessern.
  • Die Aufrechterhaltung wettbewerbsfähiger Preise ist entscheidend, da die Länder weltweit unterschiedliche Gesundheitsreformen durchlaufen, die darauf abzielen, die Kosten zu senken.
  • Die Erreichung konformer Abläufe ist unverzichtbar, aber in der globalen Arena zunehmend komplex.
  • Die Einführung einer Serialisierungsstrategie ist eine Notwendigkeit, um die weltweite Produktpiraterie in Ihrer Lieferkette und auf dem Markt zu bekämpfen und um die neuen Anti-Fälschungs-Vorschriften einzuhalten.
  • Vielseitige und reaktionsschnelle Abläufe sind erforderlich, um den Bedürfnissen einer alternden Weltbevölkerung und der wachsenden Zahl von Haushalten der Mittelschicht in Asien und anderswo gerecht zu werden.

Die richtige Formel finden

Sehen Sie sich Herausforderungen wie beschleunigte Arzneimittelzulassungen, personalisierte Medizin, Arbeitskräftemangel und Konformität mit Vorschriften gegenüber? Dann sollten Sie unser webinar „MES for Life Sciences: Managing Production Complexity“ nicht verpassen. Von der Verbesserung der Produktqualität und Konformität mit Vorschriften bis hin zur Maximierung der Produktionseffizienz und der Verkürzung der Markteinführungszeit – entdecken Sie, wie FactoryTalk® PharmaSuite® Ihnen helfen kann, die Grundlage für ein beschleunigtes Wachstum zu legen.

Veröffentlicht 7. Februar 2024

Themen: MES-Lösungen Life Sciences FactoryTalk PharmaSuite

Alberto Rossi
Alberto Rossi
Senior Commercial Portfolio Manager, Rockwell Automation
Mit über 25 Jahren Erfahrung in IT-Lösungen für Produktion und Logistik ist Alberto im FactoryTalk MES Product Management Team als Sr. Commercial Portfolio Manager tätig. Er unterstützt unsere weltweite Vertriebsorganisation durch direkte Beratung sowie bei der Erstellung multimedialer Informationsinhalte.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
MES für Life Sciences
MES für Life Sciences
MES für Life Sciences
Durch die nahtlose Integration bietet PharmaSuite die Präzision, Kontrolle und Zuverlässigkeit, die führende Hersteller verlangen.
PharmaSuite® – Überblick
PharmaSuite® – Überblick
PharmaSuite® – Überblick
FactoryTalk® PharmaSuite® ist die führende MES-Lösung, die speziell für die life sciences entwickelt wurde.
Pfizer: Leben verändern mit digitaler Transformation
Pfizer: Leben verändern mit digitaler Transformation
Case Study
Case Study
Pfizer: Leben verändern mit digitaler Transformation
Bei Pfizer fördert eine mehrjährige digitale Transformation Verbesserungen hinsichtlich Zykluszeit, Ertrag und hoher Qualität im ersten Fertigungsdurchlauf.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Komplexität der Produktion in den Life Sciences managen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: