Empfehlungen für Sie
Die Crew der U.S.S. Enterprise musste sich auf ihrer Reise durch das unendliche Universum nie um Platzmangel sorgen – doch bei Ihrem Steuerungssystem haben Sie leider nicht den Luxus unbegrenzten Platzes.
Sie müssen ständig nach Möglichkeiten suchen, innerhalb dieser Grenzen zu arbeiten, und gleichzeitig überlegen, wie Sie die Kosten niedrig und die Leistung hoch halten können, um die Systemeffizienz aufrechtzuerhalten.
Wenn Sie den begrenzten Platz im Gehäuse Ihres Steuerungssystems erkunden, sollten Sie verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen, um die Leistung Ihres Systems zu verbessern, während Sie innerhalb dieser Einschränkungen arbeiten.
Herausforderungen durch begrenzten Platz
Sie würden das Raumschiff Enterprise nicht in einem Flugzeughangar parken, also warum versuchen, ein Steuerungssystem in einen Schaltschrank zu quetschen, der zu klein ist, um es aufzunehmen?
Platzmangel in Ihrem Steuerungsschaltschrank ist ein Problem. Glücklicherweise entwickeln sich Controller weiter, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Eingebaute Ethernet-Ports und eine erhöhte Kapazität mit dem zusätzlichen Vorteil hoher Leistung in neuen Controllern können es Ihnen ermöglichen, weniger davon in Ihrem Steuerungssystem zu verwenden. Das Endergebnis: mehr Platz in Ihrem Schaltschrank.
Erweiterte I/O-Module ermöglichen es, mehr Geräte pro Modul zu verdrahten, was die Hardware vereinfacht. Dadurch können Sie weniger Module in Ihrem System verwenden. Auch hier erhalten Sie mehr Platz in Ihrem Chassis und in Ihrem Schaltschrank.
Schlankere Netzteile ermöglichen es Ihnen, die Gesamtfläche des Chassis zu verkleinern und so noch mehr Platz zu schaffen. Durch die Verringerung der Gesamtbreite Ihres Systems können Sie vermeiden, dass die Mindestmontageabstände unterschritten werden – oder dass das Chassis aufgrund seiner Größe in einer nicht unterstützten Ausrichtung montiert wird. Möglicherweise haben Sie sogar Platz für eine Erweiterung.
Und redundante Netzteilkabel können es ermöglichen, dass Ihr Chassis dank 90-Grad-Designs näher an der Rückseite Ihres Gehäuses platziert wird.
Organisiert und effizient
Oh, was für ein verworrenes Netz wir weben! Können Sie sich die Probleme vorstellen, wenn die gesamte Verdrahtung auf der Brücke der Starship Enterprise nicht effizient konsolidiert wäre?
Tribbles wären nicht das einzige Problem der Crew! Das Gleiche gilt für den Schaltschrank Ihres Steuerungssystems. Zum Beispiel bieten neue redundante Verkabelungsoptionen eine klarere und effizientere Möglichkeit, Ihr redundantes Chassis mit Strom zu versorgen, was zu einer besser organisierten Systeminstallation beiträgt.
Schlanke Netzteiloptionen ermöglichen auch den Bau eines effizienteren Systems, da weniger Platz benötigt wird, ebenso wie die Möglichkeit, I/O zu konsolidieren. Verbesserte I/O-Module können Ihnen helfen, bessere Ergebnisse durch schnellere Reaktionszeiten zu erzielen. Sie bieten auch eine höhere Leistung und mehr Präzision aufgrund schnellerer Ausführungszeiten. Ein besser organisiertes und effizienteres System ergibt sich aus einer genaueren Steuerung.
Kostenbedenken
Von Controllern über I/O bis hin zu Netzteilen und redundanten Netzteilkabeln gibt es viele Möglichkeiten, Platz in Ihrem Steuerungssystem zu sparen.
Ihre Mission ist es, dorthin zu gehen, wo noch kein Steuerungssystem zuvor war…
Veröffentlicht 27. Juni 2016