Begrenztes Kapital – und selbst entwickelte Systeme
Technologietransfer-Teams, die in der Regel aus Labor- und Betriebspersonal bestehen, stehen vor mehreren Problemen. Erstens verfügen die meisten frühen Initiativen über begrenzte finanzielle Ressourcen.
Daher basieren Kapitalinvestitionen auf der jeweiligen Aufgabe – den Wissenschaftlern werden Laborinstrumente zur Verfügung gestellt, die sich direkt auf die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) des Produkts konzentrieren. Investitionen in Technologien, die Daten effizient erfassen, um größere Betriebsabläufe zu steuern, haben keine Priorität.
Daten sind in der Laborumgebung natürlich nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Und angesichts von budget-Beschränkungen entwickeln Wissenschaftler oft maßgeschneiderte Lösungen, um ihren unmittelbaren Bedarf zu decken. Diese selbst entwickelten Datenberichterstattungssysteme sind oft „ausreichend kompetent“ für den Betrieb von Laboren in der Anfangsphase.
Doch getrennte – und manchmal papierbasierte – Systeme sind in einer Produktionsumgebung nicht nachhaltig.
Umstellung auf digitale Technologie
Labordaten sind für die kommerzielle Produktion unerlässlich. Daher ist es entscheidend, dass Labordaten oder Daten aus Pilotanlagen für digitale Automatisierungssysteme leicht zugänglich sind.
Doch wann ist der beste Zeitpunkt, um mit der digitalen Transformation des Prozesses zu beginnen?
In den frühen Phasen des Produktlebenszyklus ist die Einführung eines vollautomatischen Systems in einer Laborumgebung übertrieben. Wissenschaftler sollten sich nicht durch komplexe Automatisierungssysteme von ihrer Arbeit ablenken lassen.
Die späte Phase der klinischen Studien ist vielleicht der optimale Zeitpunkt, um im Labor Tools einzuführen, die Daten in konsistenten digitalen Formaten erfassen, die von Produktionssystemen genutzt werden können.
Ein Ansatz: Ein modernes Dual Channel Input Stop, das von benutzerfreundlichen Software-Systemen für Labore bis hin zu vollständig integrierten Lösungen für den Fertigungsbereich skaliert werden kann.