Sie achten auf Warnmeldungen zu Bohrturmproblemen, beantworten Anrufe von Bohrturmbedienern, die Fragen haben, und greifen ein, wenn ein "roter Status" erstellt wird. Die FactoryTalk®-Suite von Rockwell Automation Informationslösungen wird verwendet, um alle Bohrturmdaten in Echtzeit zu erfassen, zu kontextualisieren und als nützliche Informationen anzuzeigen.
Das Fachwissen, das die Mitarbeiter aus der Ferne bereitstellen können, ist beeindruckend – einige der Bohranlagen sind sogar an wichtigen Stellen mit Videokameras ausgestattet, um neben den von den Steuerungen auf der Bohranlage eingehenden Daten auch visuelle Einblicke zu ermöglichen. So können Experten die Bohranlage bei Bedarf aus der Ferne von Houston aus betreiben.
Die Software
Als Nächstes gingen wir in den Software-Simulationsbereich, um mehr über die Software zu erfahren, die Nabors zur Automatisierung der Navigation, einschließlich der Richtungsbohrung, entwickelt hat. Nabors wollte ein Problem in der Branche lösen, das während des Bohrvorgangs zu zusätzlichen Kosten und Ausfallzeiten führte: die Notwendigkeit, einen erfahrenen Richtungsbohrer vor Ort zu haben, wenn es an der Zeit war, eine Schrägbohrung durchzuführen, und die Variabilität, die mit der Abhängigkeit von menschlichem Betrieb verbunden ist.
Im Software-Simulationsbereich hat Nabors eine vollständige Bohrbetriebsstation eingerichtet, damit Ingenieure die Grenzen dieser neuen Software testen können und um Bedienerschulungen zur Nutzung der Software zu ermöglichen. Wir konnten einen Blick darauf werfen, wie Allen-Bradley PACs und Motorsteuerungsschaltzentren die Bohrausrüstung antreiben und Daten an die Software liefern, um die Automatisierung der Steuerung der Bohranlagen zu unterstützen und eine effizientere und genauere Bohrung zu ermöglichen.
Der Rig
Schließlich war es an der Zeit, 40 Minuten nach Crosby, Texas, zu fahren, um ein Nabors SmartRig persönlich zu sehen. Die Bohranlage war beeindruckende 90′ hoch, wobei sich die Plattform, die Bedienerkanzel und das E-Haus 45′ in der Luft befanden.
Die Bohranlage, die wir gesehen haben, war ein fahrbarer Seitenwagen mit automatischer Rohrablagefunktion: Das bedeutet, dass das Rohr ohne menschliches Eingreifen an der Seite der Bohranlage abgelegt werden kann.
Beim Bohren einer Multiwell-Plattform kann die gesamte Bohranlage in jede beliebige Richtung bewegt werden, um das nächste Bohrloch zu bohren, ohne dass die Bohranlage demontiert oder die Rohrablageausrüstung aus dem Weg geräumt werden muss.