Stärken Sie Ihre Belegschaft
Diese Funktionen können erfahrenen Mitarbeitern ebenso zugutekommen wie neuen Mitarbeitern, insbesondere wenn die Informationen in Ihrem Betrieb begrenzt sind. Tatsächlich verbesserte ein chemisches Unternehmen durch den Austausch des Steuerungssystems in seinen Anlagen durch ein modernes DCS die Datenerfassung und Finanzberichterstattung.
Das Unternehmen entschied sich für die Implementierung des PlantPAx® DCS von Rockwell Automation. Das neue, informationsfähige System zeigte Echtzeitdaten an, die den Bedienern halfen, bessere und zeitgerechtere Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus veränderte das neue System die Datenerfassung, Datenaggregation und Berichterstellung, sodass Erkenntnisse auf Abruf mit dem Geschäftsmanagement geteilt werden konnten, um bessere Entscheidungen und Finanzberichte zu ermöglichen.
Das USD 16.000.000,00-Projekt hat sich also in nur neun Monaten amortisiert, und das moderne DCS wird in vier weiteren Projekten innerhalb des Unternehmens eingesetzt.
Ausfallzeiten und Alarmprobleme verringern
Chemische Betriebe werden mit Daten von intelligenten Geräten überschwemmt, die den Betrieb reibungsloser gestalten und Ausfallzeiten verringern sollen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Ursprungsdaten in aussagekräftige Informationen umgewandelt werden können.
Ein modernes DCS kann helfen. Es wandelt Diagnose- und Leistungsdaten in aussagekräftige Informationen um, die Bediener nutzen können, um zu erkennen, ob eine Ausrüstung oder Produktionseinheit kurz vor einem Ausfall steht.
Ein chemisches Unternehmen musste eine Einheit erweitern, um die steigende Marktanforderung zu erfüllen, und entschied sich für die Aktualisierung seiner gesamten Produktionseinheit auf ein modernes DCS. Das ältere Steuerungssystem arbeitete ineffizient, was zu ungeplanten Ausfallzeiten führte.
Das moderne DCS liefert den Anlagenbedienern historische und Echtzeit-Produktionsdaten in einem klaren, verständlichen Format, das die Analyse erleichtert. Wenn nun ein Problem auftritt, werden die Ausfallzeiten erheblich reduziert. Die Bediener können das Problem mithilfe der erfassten Produktions- und Leistungsdaten leicht lokalisieren. Infolgedessen konnte das chemische Unternehmen die laufenden Ausfallzeiten um 50 % verringern.
Ein modernes DCS hilft auch, ablenkende Fehlalarme zu reduzieren und die verbleibenden Alarme aussagekräftig zu machen. Wenn also Alarme auftreten, werden die Bediener vom DCS so geführt, dass sie sofort wissen, was sie tun müssen und wie dringend diese Maßnahmen sind. Dies hilft, die Zeit für die Fehlerbehebung, die Kosten und die Ausfallzeiten zu verringern.
Die Wahl liegt bei Ihnen
Ganz gleich, ob Sie eine neue chemische Verarbeitungsanlage errichten oder ein bestehendes Steuerungssystem ersetzen: Ein modernes DCS bietet zahlreiche Vorteile. Es hilft, die Wissenslücke bei neuen Mitarbeitern zu schließen und bietet aussagekräftige Erkenntnisse. Es trägt zur Verbesserung der Produktivität und Entscheidungsfindung bei und macht Ihr gesamtes Unternehmen erfolgreicher.