Loading
Blog | Management Perspectives
Recent ActivityRecent Activity

Wie der OT-Kontext die digitale Transformation vorantreiben kann

Wie die Erfassung und Integration von Daten aus OT-Systemen zu Produktkosten, Qualität und Konsistenz beitragen kann

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Wie der OT-Kontext die digitale Transformation vorantreiben kann

Im Bestreben, ein digitales Unternehmen zu werden, haben IT-Führungskräfte ihre Aufmerksamkeit in der Regel auf die Modernisierung von Informationssystemen gerichtet.

Jetzt, da die Integration des gesamten Produktlebenszyklus in den Fokus rückt, wird der Generierung von Wert aus den Daten, die aus OT-Systemen (Operational Technology) stammen, größere Bedeutung beigemessen.

Die schiere Menge an Daten, die Betriebssysteme typischerweise generieren, erfordert eine gewisse Voraussicht. Es geht nicht nur darum, Informationen aus der Produktentwicklung und den Fertigungsprozessen zu sammeln, sondern diese Informationen im gesamten Lebenszyklus als Teil eines nahtlosen und leicht zugänglichen digital thread verfügbar zu machen.

Durch das Erfassen und Kontextualisieren von Informationen aus OT-Systemen und deren Nutzung zur Verbesserung der Ergebnisse entlang der Wertschöpfungskette können Hersteller besser positioniert werden, um ein besseres Produkt mit größerer Konsistenz der Qualität und bei angemessenem wirtschaftlichem Einsatz zu liefern.

OT-Kontext verstehen

Laut Gartner ist OT die „Hardware und Software, die eine Änderung durch die direkte Überwachung und/oder Steuerung physischer Geräte, Prozesse und Ereignisse im Unternehmen erkennt oder verursacht“. In dieser Definition ist die Integration der physischen und virtuellen Welten impliziert. OT-Systeme ähneln immer mehr der IT und teilen zunehmend grundlegende Kerntechnologien, wie Betriebssysteme und Kommunikationsstacks, die auf einem ISA-95-Framework basieren. Die Zusammenlegung dieser beiden konventionell getrennten Welten ist daher jetzt ein kritischer Bestandteil einer vernetzten industriellen Internet der Dinge-Umgebung.

Der Trend zur Automatisierung in der IT-Welt ist weit fortgeschritten. Prozesstechnologien wie die Robotic Process Automation sind etablierte Mittel zur Steigerung der Effizienz und zur Verringerung des Risikos menschlicher Fehler. Der Fokus verlagert sich nun darauf, die gleiche Effizienz in die betriebliche Welt zu bringen und so eine Integration zwischen diesen beiden Seiten durch Internet der Dinge-Plattformen und digitale Prozesse zu entwickeln.

Bridging Digitalisation and Automation to Deliver Modern Capabilities
Bridging Digitalisation and Automation to Deliver Modern Capabilities
BLOG
BLOG
Bridging Digitalisation and Automation to Deliver Modern Capabilities
Digitalisation involves holistic change to embed digital capabilities across the organisation. Here’s where to start.
 

Durch die Herstellung dieser Beziehung können die Beteiligten auf Abruf Informationen über alles Mögliche erhalten, von der Maschinenleistung, dem Fertigungsbetrieb und der Prozesseffizienz bis hin zu Qualität, Abweichungen und Kostenmanagement in der Produktentwicklung.

Daher ist es wichtig, Kontext aus der OT zu gewinnen, indem Informationen von der Maschinenebene erfasst werden, um sicherzustellen, dass das, was produziert wird – einschließlich der Art und Weise, wie es hergestellt wird, und der daraus resultierenden Qualität dieser Produkte – direkt mit den Unternehmenszielen und der Kundennachfrage in Verbindung steht.

 

Verwendung des OT-Kontexts zur Verbindung des digital thread

Die Integration von OT-Daten in die Geschäftsentscheidungsfindung ist entscheidend für die Verbesserung von Prozessen und die Steuerung von Variabilität in hochkomplexen, multivarianten Umgebungen. Daten können je nach Rolle und Funktion des Empfängers unterschiedliche Bedeutungen haben, daher ist es wichtig, dass die aus den Produktionssystemen gewonnenen Informationen auf der Grundlage der spezifischen Bedürfnisse der Person, die sie verwendet, kontextualisiert werden.

Durch die Schaffung einer größeren Kontextualisierung auf OT-Ebene können alle Systeme, die von diesen Daten abhängen, durch einen nahtlosen digital thread integriert werden. Ein digital thread soll homogene und universell zugängliche Datenstandards über verschiedene Geschäftsprozesse und Funktionen hinweg schaffen. Die OT-Daten aus jedem Teil dieses Prozesses können anderen Teilen der Kette einen Mehrwert bringen, z. B. bei der Gestaltung und Entwicklung neuer Produkte oder bei der Wartung von Produkten auf dem Markt.

Die richtigen Daten aus der richtigen Quelle erzeugen die richtigen Modelle
Die richtigen Daten aus der richtigen Quelle erzeugen die richtigen Modelle
BLOG
BLOG
Die richtigen Daten aus der richtigen Quelle erzeugen die richtigen Modelle
Nutzen Sie Ihre Daten optimal, setzen Sie sie dort und dann ein, wo sie einen Unterschied machen können, und treffen Sie die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit.

Organisationen streben stets nach mehr Agilität. Sie wollen Ausfallzeit vermeiden, effizienter werden und die Produkteinführungszeit so weit wie möglich verkürzen. Durch einen datengestützten Ansatz für den Fertigungsbetrieb können Entscheidungsträger im Laufe der Zeit Verbesserungen in ihre Prozesse integrieren, was nicht nur die Konsistenz und Vorhersehbarkeit der Produktion erhöht, sondern auch eine bessere Lieferung an Kunden zu optimierten Kosten ermöglicht.

Von den frühen Entdeckungsphasen eines Produkts über die Entwicklung und Fertigung bis hin zur Markteinführung führt die Verbesserung der Qualität und Integration von Daten zu besseren Entscheidungen in allen Phasen. Die Geschäftskontinuität wird hoch geschätzt, und für Führungskräfte auf C-Ebene und andere Entscheidungsträger ist der Zugang zu den richtigen Daten aus der gesamten Lieferkette und dem Fertigungsbetrieb von entscheidender Bedeutung, um Engpässe und Quellen der Ineffizienz leichter zu identifizieren.

Innovation durch Einklang zwischen Mensch und Technologie
Innovation durch Einklang zwischen Mensch und Technologie
BLOG
BLOG
Innovation durch Einklang zwischen Mensch und Technologie
Unterstützung der Mitarbeiter beim digitalen Wandel.
 

Eine integrierte Zukunft

Die Fertigungsindustrie hat große Fortschritte bei der digitalen Transformation gemacht. Auch wenn sich dieser Bereich noch in der Entwicklung befindet, profitieren Hersteller, die OT-Kontext als Teil ihrer integrierten Entscheidungsfindung erfassen und nutzen, bereits von enormen Effizienzvorteilen.

Da die Automatisierung in Produktionsumgebungen weiter voranschreitet, wird es immer wichtiger, Systeme zu haben, die Informationen aus der Ausrüstung und dem Produktentwicklungsprozess ziehen und diese kontextbezogen auf verschiedenen Ebenen der Organisation und in verschiedenen Teilen der Wertschöpfungskette präsentieren.

Der Ausgangspunkt ist, eine Intelligenzschicht in Betriebssysteme zu bringen, die bisher nicht möglich war. Durch einen datengesteuerten Ansatz, der sowohl IT- als auch OT-Systeme umfasst und dann direkt in die Entscheidungsprozesse der Organisation eingebunden ist, können Hersteller ihre Transformationsziele beschleunigen. Von Produktgestaltung und Anlagenmanagement bis hin zu Finanzen und der Führungsebene helfen die gesammelten Daten, die Effektivität der Geschäftsabläufe zu gestalten und zu messen – sowohl aus der internen Effizienzperspektive als auch, was besonders wichtig ist, aus der Perspektive der Erfüllung der Kundenbedürfnisse.

Weitere Informationen zur erfolgreichen digitalen Transformation finden Sie im Management Perspectives Hub. Dort finden Sie Einblicke und Fachwissen, die Ihnen helfen, Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Technologien zu vereinen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Veröffentlicht 2. Februar 2022

Themen: The Connected Enterprise Management Perspectives Digitale Transformation

Sarah Dana
Sarah Dana
Head of Information Solutions, Nordeuropa, Naher Osten und Afrika
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Wie der OT-Kontext die digitale Transformation vorantreiben kann
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: