Das erste Merkmal, das moderne Schütze bieten, ist eine elektronische, universelle Spule mit großem Bereich. Traditionell hatten Schütze eine Spule, die entweder für AC- oder DC-Betrieb ausgelegt war.
Um eine Schalttafel zu entwerfen, mussten Sie eine Vielzahl von Teilenummern eines Produkts durchsuchen, um die Spule zu finden, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entsprach. Für jeden benötigten Schütz mussten Sie wertvolle Zeit aufwenden, um zahlreiche Spulen mit unterschiedlichen AC- oder DC-Angeboten, Hertz-Bereichen und Spannungsbereichen zu untersuchen.
Moderne Schütze haben sich nun von der Verwendung traditioneller Spulen entfernt, die entweder für den AC- oder DC-Betrieb ausgelegt waren. Neue, elektronische, universelle Spulen mit großem Bereich verfügen über AC- und DC-Fähigkeiten in einer Spule. Diese Spulen sind auch in der Lage, größere Spannungsbereiche zu bewältigen.
Dies bedeutet, dass eine neue Spule in modernen Schützen die Leistungs- und Spannungsbereiche zahlreicher traditioneller Spulen abdecken kann. Anstatt eine Vielzahl von Teilenummern durchsuchen zu müssen, um die Produktauswahl zu finden, die Ihrer Spezifikation entspricht, müssen Sie nur wenige Optionen betrachten, die die traditionellen Optionen abdecken, was Entwurfszeit und Arbeit spart.
Die neuen Spulen reduzieren nicht nur die Teilenummern, sondern haben auch einen geringeren Spulenverbrauch als herkömmliche Spulen. Tatsächlich können moderne Schütze im Durchschnitt den Strombedarf um 40 % im Vergleich zu älteren Schützen senken. Im Laufe der Zeit und vor allem bei zahlreichen Schützen kann dies zu erheblichen Kosteneinsparungen beim Energieverbrauch führen.