Loading
Blog | Software
Recent ActivityRecent Activity

5G Release 17 von 3GPP und der industrielle Arbeitsplatz

Spannende Fortschritte in der Welt der 5G-Technologie

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ein Techniker, der in einem zukünftigen Werk oder Lager Informationen zu Maschinen auf einem Tablet überprüft

Sind Sie bereit für einige spannende Neuigkeiten in der Welt der 5G-Technologie? Die neueste Version von 3GPP, der Organisation, die die 5G-Spezifikation erstellt, bringt einige bedeutende Änderungen mit sich, die die Arbeitsbereiche in der Industrie sicher zur Verbesserung führen werden. Release 17, das seit Oktober 2022 verfügbar ist, konzentriert sich auf die Verbesserung des mmWave-Spektrums, einer essenziellen Bandbreite, die von 3GPP verwendet wird. Dies ist kein kleines Upgrade – dieses Update fügt etwa 1/5 mehr Spektrumnutzung hinzu als frühere Versionen, was zu einer massiven Steigerung der Datenkapazität führt.

Was ist mmWave?

Aber lassen Sie uns einen Moment zurückgehen – was genau ist mmWave, fragen Sie sich vielleicht? Kurz gesagt, es handelt sich um die Frequenzbänder im Bereich von 24 GHz bis 300 GHz. Release 17 verbessert das mmWave-Spektrum, genannt FR2-2, zur Nutzung des Bereichs von 52.6–71 GHz. Das bedeutet, dass 5G-Netzwerke noch mehr Daten verarbeiten können, was großartige Neuigkeiten für alle sind, die auf ultraschnelle internet-Geschwindigkeiten angewiesen sind.

Eines der spannendsten Dinge an diesem Update ist, dass das mmWave-Spektrum in einem höheren Teil des Spektrums liegt, was seine Nutzung auf einen näheren Bereich beschränkt. Lassen Sie sich davon jedoch nicht täuschen – mit Hilfe der Beamforming-Technologie wird die Reichweitenkapazität im Vergleich zu Ihrer Standardreichweite von 3.5 GHz erheblich erhöht. Beamforming kann auf verschiedene Weise eingesetzt werden, um die Abdeckung zu verbessern, die Netzwerkeffizienz zu steigern und Störungen zu reduzieren, wodurch 5G-Netzwerke noch zuverlässiger werden als zuvor.

Wie hängt die Anzahl der Frequenzbänder mit der Datenkapazität zusammen?

Stellen Sie sich eine Frequenz wie einen Kabelkanal vor, sie liefert Video (denken Sie daran, Video sind Daten) rund um die Uhr. Wenn Sie eine weitere Frequenz hinzufügen, fügen Sie mehrere verschiedene Kabelkanäle hinzu und erhöhen die Menge der übertragenen Daten erheblich.

Wie viel Bandbreite wird dadurch erhöht und wie viele Daten könnten übertragen werden?

Wie viele Daten sind das also? Das FR2-2-Update fügt fast 18 GHz an neuer Bandbreite hinzu, was eine erhebliche Steigerung ist. Und da die Bandbreite in einem Bereich nutzbarer hoher Frequenz liegt, ist sie perfekt für Orte wie Stadien, Docks, Zugdepots und große Fabrikhallen. Die FR2-2 5G NR-Spezifikation bietet verbesserte Funktionen für Anwendungsfälle, die extrem niedrige Latenzzeiten und extrem hohen Durchsatz erfordern. Das bedeutet, dass sie Funktionen wie Frequenz-Division-Duplex (FDD) und Zeit-Division-Duplex (TDD) Betrieb, Unterstützung für Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output) Antennenarrays, Beamforming und Beam-Tracking umfasst. Sie unterstützt auch mehrere Zugriffstechnologien, wie Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) und Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA).

Warum sind AGVs eine natürliche Ergänzung für die Technologie im höheren mmWave-Spektrum?

Einer der spannendsten Anwendungsfälle für die Technologie im höheren mmWave-Spektrum sind autonom geführte Fahrzeuge (AGVs). AGVs erfordern aufgrund der Vielzahl der im Fahrzeug selbst durchgeführten Steuerungen einen hohen Aufwand bei der Entwicklung, Inbetriebnahme und Wartung. Durch die Schaffung eines Pfads zu Daten mit geringer Latenz kann ein Großteil der Steuerung extern erfolgen, wodurch das AGV agiler und wirtschaftlich wird. Die von AGVs typischerweise zurückgelegte Distanz liegt im Bereich einer mmWave-Antenne, und die Umschaltung kann koordiniert werden, um eine Umschaltung über große Entfernungen zu ermöglichen.

Damit haben Sie es – die neueste Version von 3GPP wird die Welt der 5G-Technologie revolutionieren, insbesondere wenn es um die Verbesserung von mmWave für den industriellen Arbeitsplatz geht. Mit dem FR2-2-Update können wir noch schnellere internet-Geschwindigkeiten, zuverlässigere Netzwerke und spannende Anwendungsfälle wie AGVs erwarten. Es ist eine mutige neue Welt da draußen, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was als Nächstes kommt!

Sie möchten mehr über 5G erfahren? Lesen Sie unser White Paper über 5G in der Fabrik.

Veröffentlicht 14. August 2023

Themen: Software-Evolution

Rob Lodesky
Rob Lodesky
Key Account Manager, HMS Networks
Rob ist seit 9 Jahren bei HMS Industrial Networks und hat derzeit die Rolle eines Key Account Managers inne. Rob ist seit 2005 in verschiedenen Rollen in der Automatisierungs- und industriellen Kommunikationsbranche tätig.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left 5G Release 17 von 3GPP und der industrielle Arbeitsplatz
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: