Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Hochleistungs­produktion für die Batterieindustrie

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Hochleistungs­produktion für die Batterieindustrie hero image

Da der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) seit mehreren Jahren stetig wächst, ist auch die Nachfrage nach EV-Batterien kontinuierlich gestiegen. Zahlen von McKinsey zeigen, dass die globalen Hersteller von EV-Batterien im Jahr 2017 schätzungsweise 30 Gigawattstunden Speicherkapazität produziert haben. Das sind fast 60 Prozent mehr als im Vorjahr – ein Trend, der sich voraussichtlich fortsetzen wird.

Die Ursache für diesen Trend ist eine Mischung aus veränderten Verbraucherprioritäten und dem Drängen auf nachhaltigere Richtlinien in Bezug auf benzin- und dieselbetriebene Autos.

Einige Länder, vor allem Dänemark und Island, haben bereits Pläne angekündigt, den Verkauf neuer Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen bis 2030 zu verbieten. Und während andere Länder möglicherweise weiter in der Zukunft liegende Fristen haben, können wir vorerst mit einer erheblichen Zunahme der Nachfrage nach der Quelle emissionsfreier Fahrzeuge – integrierten Batterien – rechnen.

Auf die Plätze

Bis vor Kurzem konnten Batteriehersteller die geringe Nachfrage mit begrenzter Automatisierung und einem nicht vernetzten Informationssystem decken. Doch dieser Ansatz wird nicht ausreichen, um die Milliarden von Watt Energie zu liefern, die Elektrofahrzeuge in Zukunft benötigen werden. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wird nicht nur in die Höhe schnellen, sondern auch die Haltbarkeit einer Batterie, die sich zwar jedes Jahr verbessert, ist immer noch begrenzt, und so wird der Bedarf an Ersatzbatterien wahrscheinlich weiter bestehen.

Der Markt für Elektrofahrzeugbatterien wird jedoch von asiatischen Herstellern dominiert, obwohl europäische Autohersteller aktiv um eine ausreichende Batterieversorgung gekämpft haben. Hier besteht also eine erhebliche Chance für europäische Batteriehersteller, einzusteigen und die Marktanforderung zu befriedigen.

Angesichts der Beschaffenheit dieser Batterien und der Herausforderungen, die mit ihrem Transport verbunden sind, wäre es für die Batteriehersteller viel sinnvoller, Fabriken näher am Heimatstandort einzurichten, als die Waren zu transportieren.

Dies ist in letzter Zeit immer häufiger der Fall, wobei die erfolgreichsten Betriebe intelligent, hoch automatisiert und effizient vernetzt sind. In diesem Zusammenhang haben noch nicht alle Hersteller die notwendigen Investitionen getätigt.

Die Herausforderung besteht nicht nur darin, mit der Nachfrage nach Batterien Schritt zu halten, sondern auch mit der rasanten Entwicklung der Batterietechnologie. Da sich die Batterietechnologie schnell verändert, müssen Sie in der Lage sein, sich anzupassen und mehrere Batterietypen effizient zu produzieren. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Produktionslinien schnell umstellen können, während Sie gleichzeitig Ertrags- und Qualitätskontrolle durchführen. Hier wird Automatisierung zum Schlüssel.

Aktuelle Untersuchungen von Rockwell Automation zeigen, dass Führungskräfte weltweit die Steigerung der betrieblichen Effizienz als höchste Priorität für ihre digitalen Initiativen ansehen – mit Ausnahme der Automobilindustrie.

In dieser Branche hatte die Förderung von Innovationen oberste Priorität. Wie ein Führungskraft eines Automobilunternehmens es ausdrückte: „Sie müssen neue Technologien implementieren, um mit den sich ändernden Geschmäckern der Verbraucher Schritt zu halten.“

 

Bereitmachen

Neben der Bildung starker Batteriepartnerschaften in den Produktionsregionen, die sich langfristig als zeitaufwändig und kostspielig erweisen könnten, ist die Einführung neuer Technologien der sinnvollste Weg nach vorn. Die gute Nachricht ist, dass es nicht unmöglich ist, mit der rasanten Entwicklung der Batterietechnologie Schritt zu halten.

In den meisten Fällen muss es nicht einmal schwierig sein. Hersteller müssen in Systeme mit höherer Leistung investieren, aber sie müssen nicht alles auf einmal tun. Die Umstellung auf automatisierte Betriebe kann in Phasen erfolgen, in einem Tempo und Umfang, der sowohl nachhaltig als auch praktikabel ist.

Könnte ein Manufacturing Execution System (MES) die Antwort sein? Für Batteriehersteller könnte ein MES eine solide Grundlage für den Aufbau eines Hochleistungs-Automatisierungsbetriebs bieten. Hersteller können Steuerungs- und Geschäftssysteme integrieren, um wertvolle Produktionsdaten besser zu generieren und zu verfolgen, die dann analysiert und in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt werden können.

Batteriehersteller stehen vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die sich mit einem guten MES bewältigen lassen. Qualitätskontrolle und Maschinenleistung können durch die Integration von Arbeitsanweisungen in die Maschinen standardisiert werden.

Darüber hinaus kann Sie eine gute MES-Anwendung auch darüber informieren, wenn ein Maschinenprozess seine vorgeschriebenen Grenzen überschreitet. So können Hersteller auch dann in Echtzeit auf potenzielle Probleme reagieren, wenn die Technologie für die Batterieherstellung immer komplexer wird, bevor sie zu einem Problem für das Unternehmen werden.

MES-Anwendungen können je nach Bedarf skaliert werden, was Unternehmen Flexibilität und Optimierung in kritischen Wachstumsphasen ermöglicht. Der Schlüssel zu erfolgreichen Batterieherstellungsprozessen liegt in der Nutzung intelligenter Technologien, während gleichzeitig die Fähigkeit besteht, auf den ständigen Fortschritt der Technologie zu reagieren.

 

Los

Abschließend müssen Batteriehersteller die folgenden Punkte berücksichtigen, um die Chancen, die sich in der Batterieherstellung bieten, zu nutzen:

  • Skalieren Sie die Produktion im Laufe der Zeit: Sie können schrittweise auf automatisierte Betriebe umstellen und die Produktion schrittweise steigern, sobald Sie die Rentabilität nachweisen können.
  • Verwenden Sie ein Manufacturing Execution System: Dies dient als Grundlage für den Aufbau eines Hochleistungs-Automatisierungsbetriebs und für das Wachstum Ihres Unternehmens.
  • Bereiten Sie sich auf die langfristige Entwicklung vor: Arbeiten Sie mit Experten wie Rockwell Automation zusammen, die Sie bei jedem Schritt im Prozess unterstützen können.

 

Denken Sie daran

Der Aufbau eines vernetzten Unternehmens ist für jeden Hersteller von Vorteil, doch der starke Anstieg der Elektrofahrzeugverkäufe (und die prognostizierte zukünftige Nachfrage) macht dies noch dringlicher und attraktiver.

Wenn Sie sich die Zeit nehmen, eine intelligente Fertigungsstrategie zu entwickeln und die richtigen Technologien und Partner ins Boot zu holen, sind Sie bestens gerüstet, um von den Chancen zu profitieren, die der wachsende Markt bietet.

Wenn Sie mehr über die Hochleistungsproduktion für die Batterieindustrie erfahren möchten und an der Battery Show Europe 18–20. Mai 2021 in der Messe Stuttgart,  Stuttgart, Deutschland, teilnehmen, lade ich Sie herzlich ein, meine Präsentation auf der Veranstaltung zu besuchen.

Veröffentlicht 6. März 2020

Themen: Automobil- und Reifenindustrie

Andy Bell
Andy Bell
EMEA Technology Partner Manager, Rockwell Automation
With over 22 years at Rockwell Automation, Andy has gained extensive knowledge of our Customer Centric Industry focus, and in particular, how the PartnerNetwork can help our customers to succeed. Prior to joining Rockwell Automation Andy worked with System Integrators and he has a strong Engineering background. Andy has held various roles within Rockwell Automation and has worked in Geographical Sales, Global Account Management & OEM Segment Leadership. His last 15 years have been in International Sales roles so Andy also brings an understanding of different cultures & challenges.
Kontakt:
EmailEmail
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Hochleistungsfertigung für die Batterieindustrie
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: