Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Mehr aus Ihren Frequenzumrichtern und Betrieb herausholen mit vorausschauender Wartung

Frequenzumrichter mit vorausschauender Wartung können Ihnen helfen, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, Wartungspläne zu optimieren und mehr aus Ihren Automatisierungsanlageninvestitionen herauszuholen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tachometer- und Öl-Symbol

Wie viele andere Autobesitzer bringen Sie Ihr Fahrzeug zwar regelmäßig zum Ölwechsel, doch es fällt Ihnen schwer, den vom Hersteller empfohlenen Wartungsplan einzuhalten. Vielleicht fragen Sie sich auch, ob ein Ölwechsel wirklich notwendig ist, abhängig davon, wie Sie Ihr Auto fahren.

Dank der Diagnosefunktionen von Autos, die auf den Markt kommen, können wir jetzt einen Großteil der Spekulationen eliminieren, die mit der Wartung unserer Fahrzeuge einhergehen. Daten werden zu kritischen Fahrzeugkomponenten gesammelt und genutzt, um uns vor bevorstehenden Problemen zu warnen. Dies kann dazu beitragen, unsere Autos basierend auf tatsächlichen Bedürfnissen anstatt auf Branchendurchschnittswerten zu warten und dies zu tun, bevor eine kostspielige und unangenehme Panne auftritt.

Dies ist die vorausschauende Wartung – und sie bietet ähnliche Potenziale für die Instandhaltung Ihres industriellen Betriebs. Um ihre tatsächlichen Auswirkungen zu verstehen, ist es jedoch wichtig, zunächst den Unterschied zwischen vorbeugender und vorausschauender Wartung zu verstehen.

Vorbeugend vs. vorausschauend

Bei der vorbeugenden Wartung wird ein Wartungsplan erstellt, um Geräte basierend auf ihrer erwarteten Lebensdauer zu warten oder auszutauschen. Dies ist sicherlich besser als ein Wartungsansatz, bei dem erst bei Ausfall gewartet wird, was nicht geplante Ausfallzeiten zu einem routinemäßigen und kostspieligen Teil Ihres Betriebs macht.

Dennoch wird die proaktive Wartung nach einem festgelegten Zeitplan durchgeführt und nicht basierend auf dem tatsächlichen Zustand und der Leistung eines Geräts. Dies kann dazu führen, dass einwandfreie Geräte lange vor dem notwendigen Zeitpunkt ausgetauscht werden. Außerdem besteht die Gefahr, dass ein Gerät ausfällt, bevor der geplante Austausch- oder Wartungstermin erreicht ist.

Die vorausschauende Wartung hingegen sammelt Daten von einem Gerät, um dessen Leistung zu überwachen, und wendet vorausschauende Algorithmen an, um Ausfälle lange vor ihrem Auftreten vorherzusagen. Darüber hinaus kann sie Ihnen helfen, Ihre Wartungspläne zu verfeinern und Ihre Investitionen in Automatisierungsanlagen zu maximieren.

Vorausschauende Wartung wird immer wertvoller, da immer mehr Daten verfügbar werden – nicht nur vom Gerät selbst, sondern auch von bestimmten Komponenten innerhalb des Geräts. Dies gilt insbesondere für eines der wichtigsten Geräte in Ihrer Einrichtung: variable Frequenzumrichter (VFDs).

Tiefere vorausschauende Einblicke

Ob in einem Verdichter, einer Pumpe oder einer Stanzpresse – VFDs steuern die integrierten Prozesse, die Ihre Produktion am Laufen halten. Wenn einer ausfällt, steht Ihre Anwendung still.

Glücklicherweise können VFDs, die über ein Netzwerk verbunden sind, jetzt über die Zeit hinweg abgerufen, analysiert und verfolgt werden. Darüber hinaus liefern moderne VFDs Informationen zu einigen ihrer Kernkomponenten, wie Lüfter, Buskondensatoren und isolierte Gate bipolar Transistoren (IGBTs).

Lüfter, zum Beispiel, sind mechanisch und verschleißen mit der Zeit. Die neueste Generation von VFDs verfügt über vorgefertigte Algorithmen, die speziell die Leistung von Lüftern überwachen und ihre Lebensdauer genau vorhersagen können, basierend auf der Überwachung von Temperatur, Betriebsdrehzahl und tatsächlichen Betriebsstunden.

Ein Wartungstechniker kann diese Informationen nutzen, um entweder das Gerät oder die Komponente zu reparieren oder auszutauschen. Und da er Ausfälle Monate im Voraus vorhersagen kann, kann er diese Services um geplante Ausfallzeiten herum planen und sicherstellen, dass Ersatzteile zur Verfügung stehen.

Sind Sie überfällig?

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob vorausschauende Wartung für Ihren Betrieb hilfreich wäre, stellen Sie sich folgende Fragen:

  • Haben Sie regelmäßig Ausfallzeiten aufgrund der Leistung von VFDs im Betrieb?
  • Planen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten ein, um Komponenten wie VFD-Lüfter, Filter und IGBTs auszutauschen, ohne zu wissen, ob Sie ein Problem haben werden?
  • Verwenden Sie Ihr Betriebsbudget anstelle Ihres Wartungsbudgets, um Probleme mit Geräten zu beheben?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit "Ja" beantwortet haben, ist es an der Zeit, VFDs mit Funktionen für die vorausschauende Wartung zur Priorität zu machen. Sie können mehr über VFD-Optionen erfahren.

Veröffentlicht 27. Februar 2017


Andy Gagnon
Andy Gagnon
Product Manager, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfehlungen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Mehr aus Ihren Frequenzumrichtern und Betrieb herausholen mit vorausschauender Wartung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: