Loading
Blog | Öffentlicher Nahverkehr
Recent ActivityRecent Activity

Ein Blick in die Zukunft: Drei Trends, die die Zukunft der Massentransportbranche prägen

Entdecken Sie drei Schlüsselbereiche, die die Zukunft der Massenverkehrsbranche gestalten.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
MetroRail macht Halt am Transit Center außerhalb der Innenstadt von Houston

Die Landschaft des öffentlichen Nahverkehrs verändert sich

Weltweit wachsen die Städte. Jede Sekunde steigt die städtische Bevölkerung um zwei Menschen – das sind 172800 neue Stadtbewohner pro Tag.1 Und während diese rasche Urbanisierung verspricht, die Städte noch lebendiger, innovativer und aufregender zu machen, stellt sie die Stadtplaner auch vor erhebliche Herausforderungen, da sie die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bürger in den Vordergrund stellen müssen.

Wachsende städtische Bevölkerungen benötigen zugängliche, nachhaltige Verkehrsmittel, um ihr Leben zu gestalten. Darüber hinaus müssen Städte neue Wege finden, um Emissionen und Energieverbrauch zu begrenzen, da sonst das Risiko besteht, die Gesundheit ihrer Bevölkerung zu beeinträchtigen. Tatsächlich entfielen in den USA 30 % der gesamten Treibhausgasemissionen auf den Verkehr.2 Um dem entgegenzuwirken, investieren Stadtplaner in Smart-City-Initiativen – sie nutzen Daten, um umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen, die die Funktionsweise von Städten verändern.

Der öffentliche Nahverkehr steht im Mittelpunkt von Smart-City-Initiativen, wobei die zunehmende staatliche Finanzierung und neue technologische Fortschritte die Transformation in der Branche vorantreiben. Doch während sich die Branche weiterentwickelt, dürfen die Betreiber Zuverlässigkeit, Sicherheit und Schutz nicht aus den Augen verlieren. Durch gezielte, modulare Investitionen können Organisationen des öffentlichen Nahverkehrs die Risiken der Technologie steuern, um den Menschen von morgen zufriedenstellende Passagiererfahrungen zu bieten.

Erhöhung der Zuverlässigkeit von Betriebsabläufen

Mit der schnell wachsenden Bevölkerung steigen auch die Erwartungen. Mit zunehmender Fahrgastzahl ist es für Betreiber von Massenverkehrsmitteln wichtiger denn je, einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen, um einen Stillstand der Stadt zu vermeiden. Von der Ticketvergabe über den Betrieb von Aufzügen und Rolltreppen bis hin zur Zugplanung und zu Durchsagen – Massenverkehrssysteme müssen ein zufriedenstellendes Passagiererlebnis bieten, auch wenn die höhere Fahrgastdichte die bestehenden Systeme an ihre Grenzen bringt.

Gleichzeitig können sich die Betreiber von Massenverkehrssystemen nicht nur auf die Anschaffung neuer Ausrüstung konzentrieren, ohne das Beste aus dem zu machen, was sie bereits haben. Glücklicherweise bieten moderne SCADA- und Streckensysteme den Betreibern von Massenverkehrssystemen die Transparenz, die sie benötigen, um die Zuverlässigkeit und Resilienz des Verkehrssystems zu maximieren. Durch die Vereinheitlichung von Betrieb und asset management in einem einzigen Steuerungssystem erhalten die Betreiber einen besseren Einblick in die Leistung und den Zustand der Ausrüstung. So können Probleme erkannt werden, bevor sie auftreten, was eine positive Erfahrung an den Stationen gewährleistet und gleichzeitig die Züge pünktlich und im Zeitplan hält.

Darüber hinaus können Betreiber durch einen umfassenden Überblick über Assets und Ausrüstung mehr Redundanzen in ihre Systeme einbauen, um Single Points of Failure zu vermeiden – was dazu beiträgt, die Resilienz kritischer Ausrüstung zu erhöhen und Ausfälle von vornherein zu verhindern.

Sicherheit und Nachhaltigkeit bleiben oberste Priorität

Massentransportsysteme sind die Mobilitätslösung der Zukunft. Schienensysteme sind effizienter und nachhaltiger als Autos und helfen Städten, sich an die wachsenden Bedürfnisse der städtischen Bevölkerung anzupassen und gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen. Bereits jetzt investieren innovative Städte in fortschrittliche Massentransportsysteme, um ihren Bürgern eine schnelle, einfache und zuverlässige Mobilität zu ermöglichen – die 'Line City', die in Saudi-Arabien entwickelt wird, ermöglicht es den Fahrgästen beispielsweise, innerhalb von nur zwanzig Minuten überall in der Stadt zu reisen. Wenn die Massentransportbranche jedoch ihr Versprechen einer zuverlässigen, grünen Zukunft erfüllen will, darf die Sicherheit der Fahrgäste nicht gefährdet werden.

Moderne Sicherheits- und Steuerungssysteme helfen Betreibern von Massenverkehrsmitteln, einen sichereren Betrieb als je zuvor zu gewährleisten. Standardhardware wie Hinderniserkennungssysteme (Obstacle Detection Systems, ODS) und Systeme zur Erkennung von Eindringlingen in die Führungsschiene (Guideway Intrusion Detection Systems, GIDS) ermöglichen tiefere Einblicke in den Wartungs- und Reparaturbedarf, während automatisierte Tunnelbelüftungssysteme dazu beitragen, die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten und gleichzeitig die Effizienz zu steigern – sie ersetzen die manuelle Belüftungssteuerung durch intelligente Systeme, die Lüfter automatisch positionieren, um Brandschäden zu verhindern und zu minimieren.

Ein ganzheitliches Cybersicherheitskonzept ist entscheidend für die Skalierung der Effizienz

Moderne Steuerungssysteme vereinheitlichen den Betrieb auf einer einzigen Plattform, sodass umfangreiche Daten über Systeme hinweg fließen und transformative Erkenntnisse gewonnen werden können. Viele Massentransport-Organisationen verlassen sich jedoch auf Altsysteme und veraltete Ausrüstung. Wenn Betreiber von Massenverkehrsmitteln den Risiko-Vektor ihrer bestehenden Legacy-Tools nicht reduzieren, bevor sie vernetzte Systeme einführen, setzen sie ihren Betrieb und ihre Fahrgäste einem Risiko aus.

Regierungen auf der ganzen Welt erkennen die Bedrohung der Cybersicherheit für die öffentliche Verkehrswirtschaft an. Organisationen wie die FTA, APTA und CISA bieten alle Cybersicherheitsrahmenwerke an, um Massentransportsysteme bei der sicheren Einführung neuer Technologien zu unterstützen – im Jahr 2023 hat die FTA beispielsweise ein Selbsteinschätzungs-Tool veröffentlicht, um Betreibern von Massenverkehrsmitteln zu helfen, Sicherheitsrisiken in ihrer Organisation zu erkennen.

Betreiber von Massenverkehrsmitteln können ihre Sicherheitslage weiter verbessern, indem sie mit erfahrenen, vertrauenswürdigen Partnern zusammenarbeiten. Der richtige Partner kann Sie dort abholen, wo Sie stehen, und strategische, modulare Investitionen auf der Grundlage eines ganzheitlichen Verständnisses Ihrer Systeme tätigen, um die Vorteile zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Mit den richtigen Lösungen und Services – unterstützt durch ein robustes Netzwerk – können Massenverkehrssysteme ihren Betrieb umgestalten und gleichzeitig Cyberangriffe leichter abwehren, erkennen, darauf reagieren und sich davon erholen.

Partnerschaft mit Rockwell Automation

Mit der fortschreitenden Digitalisierung und Urbanisierung gewinnt der öffentliche Nahverkehr immer mehr an Bedeutung – und mit ihm die Möglichkeiten, die er bietet. Damit der öffentliche Nahverkehr jedoch als Mobilitätslösung der Zukunft bestehen kann, dürfen Betreiber die Zuverlässigkeit des Systems, Sicherheit und Schutz nicht aus den Augen verlieren.

Durch die Zusammenarbeit mit einem Experten der Branche können Organisationen intelligente, gezielte Investitionen tätigen, die den Nutzen maximieren und gleichzeitig das Risiko minimieren. Bei Rockwell Automation setzen wir uns dafür ein, dass Massentransportsysteme das Beste aus ihrer Technologie herausholen. Mit über 50 Jahren Branchenerfahrung und einem umfangreichen Partner-Netzwerk bieten wir die Systeme und Services, die Sie benötigen, um die Anforderungen des Transports von morgen schon heute zu erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer website oder kontaktieren Sie uns.

1Jones, B. (29. Mai 2022). Schneller, sauberer, grüner: Was die Zukunft für die Eisenbahnen der Welt bereithält. CNN. https://www.cnn.com/travel/article/future-rail-travel-cmd/index.html

2EPA (28. August 2023). Fast Facts on Transportation Greenhouse Gas Emissions. EPA. https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-transportation-greenhouse-gas-emissions

Veröffentlicht 21. November 2023

Themen: Mass Transit Infrastruktur

Craig Blondin
Craig Blondin
Industry Sales Manager, Eco Industrial - Mass Transit, Rockwell Automation
Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in Massentransportprojekten in ganz Nordamerika konzentriert sich Craig darauf, das Wachstum im Massentransport-Ökosystem voranzutreiben. Er verfügt über wertvolle Einblicke und das Fachwissen, um Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele im Massentransportsektor zu unterstützen, und steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Drei Trends, die die Zukunft der Massenverkehrsbranche prägen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: