Loading
Blog | Automobilindustrie
Recent ActivityRecent Activity

Von der Automatisierung zur Autonomie

Reifenhersteller beginnen eine Reise, die zu einer autonomen Produktion mit selbstgesteuertem Anlagenbetrieb führt.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Automobilproduktionslinie mit Arbeitern

Der Reifenbereich steht vor einem Jahrzehnt enormer Veränderungen. Führungskräfte in diesem Sektor sehen sich einer Reihe von Herausforderungen gegenüber, sowohl im operativen als auch im kommerziellen Bereich, die sie nur durch digitale Transformation bewältigen können.

Digitale Technologie ist ein Hilfsmittel. Digitalisierung ist notwendig, damit Reifenhersteller ihre Geschäftsziele erreichen und angesichts branchenweiter Kostenherausforderungen und der Forderung nach mehr Nachhaltigkeit wettbewerbsfähig bleiben. Durch die Integration von Fertigungs- und Geschäftsprozessen können Reifenunternehmen auf integrierte, autonome Ökosysteme umstellen, Anlagen entwickeln, die unabhängig laufen, und die Produktqualität, die Kosten und die unternehmerische Flexibilität transformieren.

Die Transformation von Automatisierung zu Autonomie

Um die mehrjährige Vision der autonomen Produktion zu verwirklichen, müssen sich Reifenhersteller heute auf die Grundlagen konzentrieren, die ihre Ambitionen unterstützen. Dazu gehören die Einführung automatisierter Maschinenprozesse und sauberer Daten, die zusammen eine schnelle und genaue Entscheidungsfindung im Fertigungsbereich ermöglichen.

Im Rahmen einer von Kalypso durchgeführten Studie wurden Modelle aus dem Hype Cycle for Supply Chain Strategy von Gartner auf den Reifenbereich angewandt. Gartner prognostiziert einen großen Übergang im Laufe dieses Jahrzehnts, der von der manuellen Phase – dem aktuellen Stand in vielen der heutigen Fertigungsanlagen – über drei Entwicklungsstufen der Automatisierung, Erweiterung und schließlich Autonomie bis in die 2030er Jahre fortschreitet. Diese Phasen beinhalten jeweils eine Abfolge von Technologieeinführungen, um neue Fähigkeiten zu ermöglichen, die zur autonomen Anlage führen – das Endziel ist ein selbstverwaltendes, selbstgesteuertes Netzwerk von Einrichtungen, das auf KI basiert.

Für Führungskräfte in der Reifenindustrie liegt der Fokus derzeit auf der Einführung von Cloud Computing und der Integration bisher nicht verbundener Systeme wie PLM und ERP im Rahmen eines digital thread. Aufbauend auf dieser digitalisierten Grundlage werden Reifenhersteller besser in der Lage sein, Entwicklungen in den Bereichen Robotic Process Automation (RPA), Internet der Dinge (IoT), Machine Learning (ML) und Digital Twin zu integrieren, um die Wertschöpfungskette der Reifenherstellung zu transformieren.

Die Prozessverbesserungen, die mit dieser Transformation einhergehen, umfassen:

  • Prozessoptimierung mit ML-Steuerung – Verwendung von Datenmodellierung und -analyse zur Verbesserung von Materialeingängen, Steuerungssystemen, Laufzeitparametern und Zeitplanung.
  • Vorausschauende Wartung und Zustandsüberwachung – Einsatz von Internet der Dinge zur Implementierung von Feedback-Schleifen, die korrigierende oder präventive Maßnahmen ermöglichen.
  • Energiemanagement – Unterstützung einer verbesserten Energieeffizienz durch optimierten Maschinenbetrieb und Zeitplanung sowie integrierte Produktionsplanungsplanung.
  • Intelligente Produktionsplanung – Nutzung von Smart Manufacturing-Fähigkeiten zur Verbesserung der Planung und Zuweisung von Arbeitskräften, Materialien, Werkzeugen, Lagerbeständen und Produktionsraten.

Gemeinsam werden diese Entwicklungen dazu beitragen, IT mit OT im gesamten Werk zusammenzuführen, die Qualität und den Nutzen von Maschinendaten zu verbessern und so das intelligente, autonome Unternehmen zu ermöglichen.

Enable the Power of the Gigafactory through Smart Manufacturing
Enable the Power of the Gigafactory through Smart Manufacturing
BLOG
BLOG
Enable the Power of the Gigafactory through Smart Manufacturing
The EV sector is growing at a rapid rate. To fulfil its potential, mass-scale battery production is a necessary pre-requisite.
Mehr erfahren

Die Vorteile der autonomen Reifenproduktion

Dieser Prozess der digitalen Einführung ist für Führungskräfte attraktiv. Im Reifenbereich werden viele der heutigen Herausforderungen und Zwänge angesprochen, während gleichzeitig der zukünftige Geschäftswert und die Marktposition besser geschützt werden. Von den vielen Vorteilen, die die Digitalisierung bietet, können Führungskräfte erwarten, dass vernetzte Anlagenbetriebe Folgendes bieten:

  • Verbesserte Produktqualität
    Fortschritte in der Robotik und sensor Technologien ermöglichen eine höhere Präzision und Konsistenz in der Produktion. Dies führt zu geringeren Abweichungen zwischen den Produkten, was eine verbesserte Vorhersagbarkeit und ein geringeres Risiko von Ausschuss bietet.
  • Erhöhter Produktionsdurchsatz
    Verbesserungen bei der Maschineneffizienz und Laufzeit ermöglichen die Produktion einer größeren Anzahl von Einheiten innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
  • Erhöhte Maschinenlaufzeit
    Durch die Verbesserung der Zuverlässigkeit der Maschinen können Hersteller Ausfallzeiten verringern und vorausschauende Wartung einführen, um zukünftige Risiken zu begrenzen.
  • Geringere Produktionskosten
    Ein höherer Standardisierungsgrad bei effizienterer Materialnutzung pro Einheit.
  • Reduzierter Energieverbrauch
    Betreiber erhalten durch Analysefunktionen mehr Transparenz über den Energieverbrauch, mit Maßnahmen zur Reduzierung von Abfall und zur besseren Ressourcenallokation.
  • Verbesserte Innovation
    Entwicklungen in der Software wie Digital Twins können für genauere Entscheidungen eingesetzt werden, wodurch ein digital thread von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion entsteht, um die Fähigkeit des Herstellers zu erhöhen, zu experimentieren und zu testen, ohne bestehende Prozesse zu unterbrechen.
  • Schnellere Markteinführung
    Mehr vernetzte Produktion von Anfang bis Ende, mit größerer Vorhersagbarkeit der Ausgaben und Lieferzeiten.

Die iterativen und kontinuierlichen Fortschritte, die Führungskräfte durch diese Vorteile erkennen können, führen nicht nur zu langfristigen Verbesserungen, sondern wirken sich auch kurzfristig auf den Geschäftserfolg aus.

In Zusammenarbeit mit Führungskräften in der Branche haben wir bereits gesehen, dass Unternehmen durch Investitionen in digitale Fertigungstechnologien eine Steigerung der Gesamtanlageneffektivität (OEE) um 20 % und eine 2–5 × EBITDA-Multiplikator Verbesserung erzielen konnten. Angesichts eines zunehmend unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfelds werden die Kosteneinsparungen immer attraktiver.

Für eine nachhaltige Zukunft
Für eine nachhaltige Zukunft
BLOG
BLOG
Für eine nachhaltige Zukunft
Erfahren Sie, wie Rockwell Automation und Dialight, ein Rockwell Automation Technologiepartner, gemeinsam den ESG-Fortschritt unterstützen.
Jetzt lesen

Erste Schritte auf dem Weg zur Autonomie

Um für die Veränderungen, die in den kommenden Jahren stattfinden werden, gerüstet zu sein, ist es wichtig, dass Führungskräfte ihre Digitalisierungsinitiativen so schnell wie möglich in Gang bringen und Geschäftswert schaffen. Dazu empfehlen wir, die Anstrengungen auf die Bereiche der Produktion zu konzentrieren, die bereits automatisiert sind und daher gut für Autonomie gerüstet sind.

Dies erfordert eine vorausschauende Planung und die Kartierung des Innovationsprozesses, wobei der Ansatz "MVP to scale" verwendet wird, der einen klar definierten Business Case berücksichtigt. Bei Kalypso führen wir unsere Kunden beispielsweise durch diesen Ansatz:

  1. Reise zur intelligenten Fertigung abbilden. Betrachten Sie den Transformationsprozess als mehrjährige Reise mit Meilensteinen, die den Fortschritt markieren.
  2. Smartes MVP-Programm starten. Verfeinern Sie die Vision für den zukünftigen Anlagenbetrieb, unterstützt durch Datenmodelle, grundlegende Anwendungsfälle, Standortarchitektur, Messung und engagement der Stakeholder.
  3. Digitale Fähigkeiten entwickeln. Führen Sie Technologien ein, die auf klar formulierte Geschäftsanforderungen und gewünschte Ergebnisse abgestimmt sind.
  4. Intelligente Fabriken skalieren. Skalieren Sie Anwendungsfälle horizontal, gestützt durch eine starke Wert-Hypothese.
  5. In das Digital Operations Ecosystem integrieren. Ermöglichen Sie umfassende Geschäftsveränderungen durch eine vernetzte Unternehmensstrategie.

Dieser Ansatz bietet eine wirtschaftlich tragfähige Möglichkeit zur Skalierung, mit geringerem Risiko, da das Unternehmen in der Lage ist, Themen wie engagement der Stakeholder und Veränderungsmanagement parallel anzugehen, um das Unternehmen auf den neuesten Stand zu bringen. Indem Geschäftswert in den frühen Phasen aufgezeigt wird, wird es einfacher, die Zustimmung in der gesamten Organisation zu erhalten und Schritte in Richtung der Vision der vollständigen Autonomie zu unternehmen.


Weitere Informationen zu den digitalen Technologien, die die Optimierung der Reifenproduktion unterstützen, finden Sie hier.

Veröffentlicht 8. Juni 2022

Themen: Management Perspectives Automobil- und Reifenindustrie

John Woods
John Woods
Global Director, Kalypso: A Rockwell Automation Company
John has over 25 years of Global Industry Operations and Consulting experience. He focuses on supporting clients to develop strategy; design and implement an array of digital capabilities delivering sustainable change in Automotive & Tire, FMCG, RFA, Mining, Mineral & Cement and Oil and Gas. Typical projects include digital strategy & transformation, OEE & energy management performance monitoring, and more.
Kontakt:
 
Jordan Reynolds
Principal, Global Director of Data Science, Kalypso: A Rockwell Automation Company
Jordan is a data scientist, management consultant and leading expert in Digital Transformation at Kalypso, bringing over a decade of experience helping clients drive results from disruptive business models and emerging technology trends.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Von der Automatisierung zur Autonomie
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: