Flexible Produktion zur Bewältigung von Schwankungen bei Kundenangebot und -nachfrage
Die Zukunft der Prozessautomatisierung wird von drei Schlüsseltrends geprägt: Nachhaltigkeit, digitale Transformation und flexible Produktion. In dieser dreiteiligen blog-Serie werden wir diese Trends näher beleuchten und diskutieren, wie sie die Branchen insgesamt verändern.
Flexible Produktion bedeutet, sich schnell an veränderte Anforderungen oder Lieferprobleme anpassen zu können, ohne den Betrieb wesentlich zu stören. Diese Agilität umfasst alle Aspekte der Umgebung, von edge-Geräten bis hin zu Ein- und Ausgangssituationen. In einer zunehmend wettbewerbsorientierten Geschäftswelt ist Flexibilität entscheidend, um relevant zu bleiben und die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.
Verstehen von Schwankungen in der Nachfrage und Lieferkette
Stellen Sie sich zwei Szenarien vor: In einem übertrifft die Nachfrage nach Produkt C unerwartet die Prognosen, und es geht eine Großbestellung ein. Dies könnte zu einem Rückstau führen, der Ihre Kunden aufgrund der längeren Wartezeiten verärgern könnte. Außerdem bittet der Kunde um eine kleine Änderung des Produkts. Nun müssen Sie zwei Varianten desselben Produkts verwalten.
Ein weiteres Szenario ist, dass Ihrem primären Anbieter eines Ihrer wichtigsten Materialien ausgeht und Sie schnell zu einem anderen Anbieter wechseln müssen. Leider erfordert der Unterschied in deren Material Änderungen an Ihrem Automatisierungssystem, um die gleichen Produkt-Ergebnisse zu erzielen. Wie schnell kann Ihr System auf den neuesten Stand gebracht werden?
In beiden Fällen liegt die Agilität in der Flexibilität des Automatisierungssystems. Wie bereiten Sie sich auf solche Fälle vor? Indem Sie sich für ein industrielle Automatisierungssystem entscheiden, das eine flexible Produktion unterstützt, wie z. B. PlantPAx® von Rockwell Automation.
Überwachung von Kundenbedarfs- und Angebotstrends
In der sich ständig wandelnden Geschäftswelt ist es von größter Bedeutung, Schwankungen in Angebot und Nachfrage proaktiv zu steuern. Dies erfordert einen genauen Blick auf wichtige Trends und die Einrichtung von vorbeugenden Maßnahmen, um potenzielle Probleme zu beseitigen, bevor sie sich zu erheblichen Problemen auswachsen. Um die Nachfrageunterbrechungen besser zu bewältigen, ist ein klarer Einblick in das Herzstück Ihres Betriebs von entscheidender Bedeutung – Produktionspläne, Verkaufszahlen und potenzielle Chancen – schnelle, fundierte Entscheidungen hängen von dieser Transparenz ab.
Um Unterbrechungen in der Lieferkette proaktiv zu bekämpfen, müssen Unternehmen wichtige Anbieter überwachen und Gegenmaßnahmen ergreifen, um potenzielle Probleme zu lösen, bevor sie eskalieren. Die Transparenz der Lieferkette ist entscheidend für eine schnelle und fundierte Entscheidungsfindung.
Wenn Lieferungen nicht verfügbar sind, können Reserve-Anbieter oder alternative Beschaffungsstandorte dazu beitragen, die Produktion auch bei unvorhergesehenen Unterbrechungen aufrechtzuerhalten. Allerdings hängt der Erfolg von einer strategischen Planung ab. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und die Verfolgung eines strategischen Ansatzes im Lieferkettenmanagement können Unternehmen besser auf das Unerwartete reagieren und während Unterbrechungen flexibel bleiben.
PlantPAx®: Flexibilität für mehr Resilienz
Die Einführung fortschrittlicher Technologien wie PlantPAx® kann Ihren Sichtbarkeitsquotienten erheblich steigern. Durch die Bereitstellung von Echtzeitdaten und Analyse können Sie Trends erkennen und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, bevor sie sich zu kritischen Situationen entwickeln. Darüber hinaus können Sie durch die Implementierung auf jedes Produkt und jeden Anbieter-Typ zugeschnittener Strategien Risiken mindern und so einen reibungslosen Betrieb sicherstellen.
PlantPAx® ist ein flexibles und offenes modernes Prozessleitsystem (DCS), das auf Ihre Produktions- und Lieferanforderungen zugeschnitten ist. Es basiert auf einer robusten, ethernetbasierten Standardarchitektur, die branchenweite Standards, vielfältige Best Practices der Industrie und hochverfügbare patentierte Architekturen unterstützt.
Die auf Ethernet basierende Architektur ermöglicht eine schnelle Datenübertragung, sodass Unternehmen schnell auf Nachfrageschwankungen reagieren können. Mit Hardware, die schnell umfunktioniert werden kann, können Unternehmen ihre Abläufe an neue Nachfrage-Trends anpassen und so nahtlose, schnelle Veränderungen ermöglichen. PlantPAx® unterstützt Unternehmen dabei, einen proaktiven Ansatz für Schwankungen auf der Nachfrage- und Angebotsseite zu verfolgen, Risiken zu mindern und trotz Unsicherheiten Agilität und Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.
Unerwartete Nachfragespitzen können einen Schraubenschlüssel in die Abläufe werfen. In solchen Szenarien wird die Fähigkeit, Produktionspläne an verschiedenen Standorten anzupassen, zum Lebensretter, da sie hilft, den Produktionsfluss trotz der Schwankungen aufrechtzuerhalten. Der Erfolg dieser Anpassungen hängt jedoch von einer strategischen Planung ab.
Digital Thread
Stellen Sie sich einen Echtzeit-digital thread vor, der Informationen aus mehreren Quellen verknüpft und einen umfassenden Überblick über Ihre Geschäftsabläufe bietet. Dieser thread hilft Ihnen, die aktuellen Produktionsanforderungen und Lieferunterbrechungen einzuschätzen und hält Sie über die Verkaufsanforderungen auf dem Laufenden. Diese Echtzeitdaten können entscheidend sein, um Geschäftsentscheidungen zu treffen, die die Zukunft Ihres Unternehmens gestalten können.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Lieferung mit einem neuen Kunden im Voraus planen. Diese Planung würde sich perfekt mit Ihrem Produktionsplan/den Lieferplänen Ihrer Anbieter und dem Vertrieb abstimmen und den Prozess optimieren. Sie müssten Produktion, Vertrieb und Lieferung nicht mehr einzeln koordinieren, was Ihrem Unternehmen wertvolle Zeit und Mühe spart.
Genau das bietet PlantPAx® von Rockwell Automation. Seine erweiterten Datenanalysefunktionen führen Daten aus verschiedenen Quellen in einem einzigen, Echtzeit-digital thread zusammen. Diese ganzheitliche Sichtweise ermöglicht es Unternehmen, fundierte Entscheidungen unterwegs zu treffen, was letztendlich die Effizienz steigert, Kosten senkt und die Kundenzufriedenheit verbessert.
Lösungen
Das Verständnis und die Steuerung der Nachfrage sind entscheidende Aspekte jedes Unternehmens. Es geht nicht nur darum, zu wissen, was Ihre Kunden wollen, sondern auch, wann sie es wollen und wie viel sie benötigen.
Die Integration von Tools wie einem digital unterstützten DCS und einem Manufacturing Execution System (MES) kann Echtzeiteinblicke in die Produktionskapazitäten bieten, sodass Unternehmen ihre Produktionspläne effektiv an der Marktanforderung und den Lieferungen der Anbieter ausrichten können. Diese Tools bieten einen klaren Überblick über die betrieblichen Kapazitäten und helfen Unternehmen, Überproduktion oder Lieferengpässe zu vermeiden.
Ein System, das sich durch Hinzufügen oder Entfernen von Geräten oder Konfigurationen leicht an die sich ändernde Nachfrage anpassen lässt, kann ebenfalls von großem Nutzen sein. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, ihre Betriebsabläufe je nach Nachfrageschwankungen zu skalieren und so eine optimale Ressourcennutzung sicherzustellen.
Eine umfassende Lösung, die diese Elemente integriert, kann die Fähigkeit eines Unternehmens, die Kundenzufriedenheit und das Wachstum zu fördern, erheblich verbessern.
Bedürfnisse erfüllen: Die transformative Kraft der Flexibilität im Betrieb
Die transformative Kraft dieser flexiblen Systeme und Tools kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Stellen Sie sich also folgendes Szenario vor: Ein von Ihnen eingeführtes Produkt erlebt plötzlich einen Boom. Anstatt hektisch die Produktionspläne manuell anzupassen oder mit Lieferengpässen zu kämpfen, erkennt Ihr integriertes System sofort die gestiegene Nachfrage. Es passt Ihre Produktionskapazitäten schnell an, richtet Ihre Ressourcen aus und ändert sogar die Konfigurationen Ihrer Geräte – alles in Echtzeit.
Sie sind nicht nur in der Lage, mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten, sondern bewältigen diese mühelos. Sie erfüllen die Bedürfnisse Ihrer Kunden schneller als je zuvor, sorgen für deren Zufriedenheit und fördern die Loyalität. Ihre Fähigkeit, sich an spezifische Anwendungen anzupassen und bestehende Projekte schnell zu ändern, ist zu Ihrem Wettbewerbsvorteil geworden, der zu einem weiterentwickelten Geschäftsmodell führen kann.
Das ist die Stärke der Flexibilität in kontinuierlichen Prozessindustrien. Das ist die Zukunft des Bedarfsmanagements. Und mit den richtigen Tools und Systemen kann dies Ihre Realität werden. Willkommen in einer neuen Ära der betrieblichen Effizienz und Kundenzufriedenheit.