Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Förderung der Diversifizierung: die Zukunft der irischen Industrie?

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Förderung der Diversifizierung: die Zukunft der irischen Industrie? hero image

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an die irische Industrie denken?

Ohne Zweifel ein Anwenderbericht, ein Leuchtturm bei der Erholung der irischen Wirtschaft nach dem globalen Finanzcrash vor zehn Jahren, aufgebaut auf Technologieunternehmen, Lebensmittel und Getränke sowie dem äußerst wichtigen life sciences Sektor. Dieser 10-Jahres-Blickwinkel ist nützlich – er zeigt wirklich, was möglich ist. Also werfen wir einen Blick 10 Jahre in die Zukunft.

Was hält die Zukunft für die irische Industrie bereit – wohin kann sie sich entwickeln, wie sollte sie aussehen und welche Herausforderungen müssen wir meistern?

Im Kern der Industrie in 10 Jahren erwarte ich die weitere Entwicklung der life sciences. Pharmaunternehmen und Hersteller medizinischer Produkte haben in Irland ein sehr komfortables Zuhause, und das soll auch so bleiben.

Ebenso wird der beeindruckende irische Lebensmittel und Getränke Sektor stark bleiben – beide Säulen der irischen Industrie durchlaufen in der Ära von Industrie 4 Veränderungen, die Herausforderungen mit sich bringen, aber insgesamt haben sie eine fantastische Gelegenheit, unter guter, strategischer Führung und mit der richtigen Unterstützung durch die Regierung von Stärke zu Stärke zu wachsen.

Aber es gibt noch viel mehr in der irischen Industrie, und es gibt eine riesige Chance für uns, kleinere oder weniger ausgereifte Aspekte der Industrie zu fördern und unseren Ruf, unsere Produktion und Produktivität auszubauen.

Tatsächlich kann sogar argumentiert werden, dass der beste Weg zum industriellen Wachstum in den nächsten zehn Jahren in Irland die industrielle Diversifizierung ist.

Klicken Sie hier, um den letzten blog von John Condon zu lesen.

Wie ich bereits in früheren blogs erwähnt habe, bin ich als Country Director für die Insel Irland zu Rockwell Automation gekommen, nachdem ich mehrere Jahre in verschiedenen Funktionen im Nahen Osten tätig war. Dort steht die Diversifizierung ganz oben auf der Agenda der Industrie. Die (verständliche) Abhängigkeit vom Öl und Gas-Sektor wird nicht als langfristige Strategie angesehen, und große Verpflichtungen zur Diversifizierung, sowohl finanziell als auch intellektuell, tragen bereits Früchte.

Eine Diversifizierung in Irland macht ebenfalls großen Sinn – und im Gegensatz zu vielen Ländern im Nahen Osten fangen wir nicht bei null an. Hier ein Beispiel: Im Laufe meiner Karriere hatte ich die Gelegenheit, die Welt zu bereisen und Zeit in Bergbaubetrieben auf mehreren Kontinenten zu verbringen.

Ohne Ausnahme habe ich in jeder einzelnen Mine irische Technologie gesehen. Ist das nicht etwas? Maschinen, die in Nordirland hergestellt werden, werden in mehr als 100 Länder verkauft, und der Cluster beschäftigt mehr als 4000 Menschen in mehr als 100 Unternehmen.

Sie wird von einer etablierten Lieferkette und starken Engineering- und Forschungszentren an zwei erstklassigen Universitäten unterstützt. Es handelt sich auch um eine Branche, die enorme Fortschritte macht, da sie von der dezentralen Überwachung und Diagnose von Technologien profitiert, die für die Mobilität gebaut wurden – für mehr dazu klicken Sie auf unsere Connected Mining page.

Es gibt viele weitere Unternehmen, die in den nächsten 10 Jahren zur weiteren Diversifizierung der irischen Industrie beitragen könnten. Der irische Unternehmergeist ist lebendig und gut zu erkennen in den etablierten Branchen sowie in solchen, für die er weniger bekannt ist.

In meiner relativ kurzen Zeit als Country Director für Rockwell Automation in Irland habe ich einige fantastische Unternehmen auf ihrem Weg gesehen, die möglicherweise zu Marken von globaler Bedeutung in verschiedenen Branchen werden – zum Beispiel in der Automobil-Lieferkette.

Industrie 4.0 bietet eine Umgebung, die, wenn sie von Ländern wie Irland richtig genutzt wird, dazu beitragen kann, dass sich diese Diversifizierung schnell etabliert und wächst. Die Eintrittsbarrieren für neue Unternehmen werden ständig geringer, die Technologien für eine schnelle Skalierung sind vorhanden, die Kapitalrendite (ROI) aus einer flexiblen, hochgradig Automatisierung lässt sich leichter nachweisen, und die ausgeklügelten Lieferketten und Infrastrukturen, die all dies ermöglichen, sind in Irland bereits vorhanden.

Natürlich gibt es auch Herausforderungen, und die wichtigste wird immer der Mensch sein. Die beste Automatisierung der Welt kann die menschlichen Möglichkeiten erweitern – sie kann sie nicht ersetzen. Menschen sind und bleiben die wichtigste Ressource für die Industrie, und da die Automatisierung den menschlichen Faktor in der Wertschöpfungskette weiter nach oben treibt, ist die Bedeutung einer hochqualifizierten, gut ausgebildeten und flexiblen Belegschaft größer denn je.

Veröffentlicht 1. April 2019


John Condon
John Condon
Country Sales Director Ireland, Rockwell Automation
Kontakt:
EmailEmail
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfehlungen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Förderung der Diversifizierung: die Zukunft der irischen Industrie?
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: