Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Arbeiten Sie nicht für Ihre Daten. Lassen Sie Ihre Daten für sich arbeiten.

Durch die intelligente Nutzung von Daten erhalten Unternehmen aus dem Bereich Lebensmittel und Getränke tiefere Analyse und schnellere Erkenntnisse

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Arbeiten Sie nicht für Ihre Daten. Lassen Sie Ihre Daten für sich arbeiten.

Digitale Transformation. Smart Manufacturing. Industrielles Internet der Dinge (IoT). Ein vernetztes Unternehmen. Industrie 4.0.

Wie auch immer Sie es nennen, Daten treiben es an. Digitalisierung ist ein grundlegendes Element für den Erfolg eines Lebensmittel- und Getränkeherstellers. Wenn Sie es von Anfang an richtig machen, kann das den Unterschied ausmachen zwischen der Freisetzung von Millionen an Betriebseinsparungen oder dem Verlust derselben durch Ineffizienzen und Zeitverschwendung.

Fallen Sie nicht in die „big data“-Falle

Ende der 1990er Jahre tauchte der Begriff „big data“ auf. Seitdem haben wir mehr Daten gesammelt, Wissenschaftler geschult, diese zu analysieren und zu interpretieren, und versucht, die mühsame Aufgabe der Gewinnung von Geschäftswert zu automatisieren.

Während big data für einige Analyse- und Verbraucher-Anwendungen sinnvoll ist, ist es für industrielle Anwendungen im Fertigungsbereich nicht geeignet. Stattdessen benötigen Hersteller kontextualisierte, strukturierte Daten, um aussagekräftige Informationen über KPIs wie Energieverbrauch, OEE, Batch-Effizienz und Qualität zu erhalten.

Wie können wir also die Daten aus dem Fertigungsbereich, die für den Geschäftswert und die Produktivität so wichtig sind, umwandeln und anwenden? Indem wir Tools nutzen, die von Anfang an einen intelligenten Umgang mit Daten ermöglichen – organisiert und kontextualisiert, um einen vereinfachten Datenfluss zu ermöglichen, der zu schnelleren Erkenntnissen führt.

FactoryTalk InnovationSuite
Main Image
FactoryTalk InnovationSuite

FactoryTalk InnovationSuite erleichtert den Zugriff auf, das Verständnis von und die Nutzung der Informationen, die für die Entscheidungsfindung erforderlich sind.

Erste Schritte

Ein Automatisierungssystem, das auf Informationen ausgelegt ist

Smart Objects haben sich als neue, vereinfachte Möglichkeit zur Organisation von Daten herauskristallisiert, sodass diese einfach von der Steuerung erfasst und dann an Internet der Dinge-Systeme weitergeleitet und von diesen genutzt werden können. Das standardisierte Framework stellt Datensätze vollständig in einem vorkonfigurierten Kontext für den Entwickler bereit, wodurch die Programmierzeit erheblich verkürzt wird.

Anders ausgedrückt: Internet der Dinge- und Automatisierungssysteme haben unterschiedliche Regeln, und Smart Objects schaffen die gemeinsame Sprache, die sie sprechen. Im Kern bringen Smart Objects automatische Erkennung, Standardisierung, Synchronisierung und Integrität in Ihre Daten.

In einer herkömmlichen Einrichtung kommuniziert das Automatisierungssystem über ein Gateway mit der Internet der Dinge-Plattform. Dieses Gateway erfordert in der Regel eine Konfiguration und Aufwand, um die Daten zu verarbeiten. Und genau an diesem Punkt wird die Kontextualisierung kritisch, insbesondere wenn unterschiedliche Systeme beteiligt sind. Da das Internet der Dinge-System die Automatisierungsstrukturen nicht „kennt“, müssen Sie möglicherweise für jede Anwendung ein neues Modell erstellen, und es entstehen weitere Ineffizienzen, da das Internet der Dinge-System die Automatisierungssteuerungen mit Daten bombardiert. Beispielsweise würde ein Internet der Dinge-System Informationen in Teilen erhalten, wie: Aktion X steht kurz bevor, Aktion X findet statt, Aktion X ist abgeschlossen. Diese drei Datenpunkte müssen dann manipuliert werden, um als eine zusammenhängende, kontinuierliche Aktion verbunden zu werden.

 

In einem System mit intelligenten Objekten können Daten automatisch organisiert, modelliert und von Internet der Dinge-Systemen und -Anwendungen mit wenig bis gar keinem Aufwand für einen Programmierer genutzt werden. SPS-Tags können jetzt konsistente Definitionen von Raten, Zuständen, Status usw. haben und sie werden in Informationsdatenbanken mit Kontext wie Leitungsnummer, Maschinenname und Standort geliefert. Diese Elemente sind alle entscheidend, um Internet der Dinge-Lösungen zu ermöglichen, die letztendlich mehr Einblicke, bessere Analyse und ein tieferes Verständnis Ihres Prozesses und potenzieller Risiken bieten. Im obigen Beispiel werden die drei Datenpunkte für Aktion X automatisch als eine kontinuierliche Aktion für einen größeren Kontext erkannt.

 

Smart Data Animation: Sehen Sie, wie unterschiedliche Daten in einer tag-basierten Architektur vereinfacht und mit einem objektbasierten Ökosystem in einen Kontext gesetzt werden.

Intelligente Entwicklungen für Entwickler

Warum ist das alles wichtig? Fragen Sie jeden Entwickler, der in der Internet der Dinge-Welt gearbeitet hat. Nuancierte, inkonsistente Daten schaffen Fallen, die zu Frustration, Fehlerbehebung und Produktivitätsverlust führen. Laut Forbes.com verbringen Datenwissenschaftler 80 % ihrer Zeit mit der Vorbereitung von Daten, anstatt nach Erkenntnissen zu suchen.

Betrachten Sie eine einfache Getränkelinie mit fünf Maschinen (siehe Animation „Getränkeanlage“). Sie kann über 1000000 zugehörige Datenwerte haben. Die meisten Unternehmen verfügen nicht über die verfügbaren Ressourcen, um all diese Informationen zu verwalten, noch ist es der Ort, an dem sie ihre Zeit verbringen sollten. Intelligente Objekte rationalisieren die Datenvorbereitung, d. h. ein Modell versorgt viele Anwendungen. Ein Kunde schätzte, dass ein Entwickler einen Monat gebraucht hätte, um das zu tun, was intelligente Objekte in nur 6 Stunden ermöglichten – eine Verbesserung von 96 %.

Darüber hinaus führt diese direktere Methode zu einer besseren Datenintegrität und -determinismus. Wir können mit beispielloser Genauigkeit und Integrität vergleichen, was dasselbe Produkt in verschiedenen Phasen bewirkt. Und mit der Möglichkeit, den Daten Attribute wie OEE, Energie oder Massenfluss zuzuordnen, erhalten wir Informationen, die automatisch aggregiert und kategorisiert werden. Von dort aus wird darüber in einer Weise berichtet, die sowohl für menschliche als auch für maschinelle Entscheidungsfindung und Optimierung sinnvoll ist.

Am Ende verändern intelligente Objekte die Daten nicht. Aber sie vereinfachen erheblich, wie Sie sie erfassen, anzeigen und präsentieren, und im Laufe der Zeit, wie Sie den Betrieb als Ergebnis daraus optimieren. Lassen Sie uns wissen, wie intelligente Objekte in Ihre Informationsstrategie passen könnten.

 

Animation einer Getränkeabfüllanlage: Sehen Sie, wie Smart Objects den Zugriff auf organisierte, mit Zeitstempeln versehene Daten und deren Interpretation durch ThingWorx oder andere Plattformen für das industrielle Internet der Dinge erleichtert.

 

Veröffentlicht 22. Juni 2020

Themen: Lebensmittel und Getränke

Steve Mulder
Steve Mulder
Packaging Segment Lead, Rockwell Automation
Steve has more than 22 years of experience in the packaging machinery industry with an extensive background in engineering, sales and marketing, and company leadership. With experience as a senior leader at companies supplying a broad range of packaging machinery, Steve provides a unique OEM perspective and broad packaging applications knowledge.
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfehlungen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Arbeiten Sie nicht für Ihre Daten. Lassen Sie Ihre Daten für sich arbeiten.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: