Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Haben Sie einen Reserve-Plan, um Ausfallzeiten zu verhindern? Externe industrielle Supportdienste können helfen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Haben Sie einen Reserve-Plan, um Ausfallzeiten zu verhindern? Externe industrielle Supportdienste können helfen hero image

Sie gehen Ihrer normalen täglichen (oder nächtlichen) Routine nach, und alles läuft in der Anlage reibungslos. Die Produktion läuft rund, und alle sind zufrieden.  Und dann ... kommt der Anruf ... Linie #1 ist wieder ausgefallen.

Und so beginnt die Feuerübung.

Die meisten Menschen haben diese Situation in der einen oder anderen Form schon erlebt, egal ob Sie der Techniker sind, der geschickt wird, um das Problem zu beheben, der Instandhaltungsleiter, der gerufen wird, weil das Team ratlos ist, oder der Lagerverwalter, der jetzt unter Druck steht, das richtige Ersatzteil zu finden. Die Liste könnte weitergehen, aber Sie wissen, worauf ich hinauswill.

Die nächsten Schritte sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie so schnell wie möglich wieder in die Produktion einsteigen können.  Was also tun?  Lassen Sie uns ein Szenario durchgehen und sehen, wie Sie Ihre Reaktion auf ein solches Ereignis verbessern können.

Wenn wir mit Herstellern sprechen, kann die Abfolge der Schritte variieren, aber sie ist in der Regel ähnlich. Ein Techniker kommt vor Ort und beginnt, Fehler zu beheben, oder er tauscht einfach das Ersatzteil aus, in der Hoffnung, dass das Problem damit gelöst ist.

Wissen, wann Sie die technische Expertise Ihres Teams durch externe Unterstützung ergänzen sollten

Aber was passiert, wenn Sie das Problem nicht herausfinden können? Was, wenn Sie einen erfahrenen Ingenieur anrufen könnten, auch wenn Sie keinen im Team haben?  Die Möglichkeit, externen technischen Support anzufordern, kann auf verschiedene Weise helfen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über den Wert eines TechConnect-Vertrags zu erfahren.

Vielleicht ist das Problem nicht so einfach zu beheben, und ein technischer Support-Ingenieur kann Ihnen bei der Diagnose Ihres Problems beim ersten Anruf helfen. Vielleicht hat Sie die wachsende Qualifikationslücke und der Fachkräftemangel hart getroffen, und diese Ingenieure können helfen, wenn Techniker nicht vollständig qualifiziert sind, um Fehler bei der Logix Plattform zu beheben, die Sie betreiben.

Kennen Sie Ihre Kosten, wenn Sie ein Problem in Ihrer Anlage nicht schnell lösen können?

Laut unseren internen Daten können 75 % der technischen Support-Anfragen in der Regel mit dem ersten Ingenieur gelöst werden, mit dem Sie sprechen, wenn Sie einen externen technischen Support wie Rockwell Automation TechConnect Support nutzen.

Angenommen, das Problem lässt sich nicht per Telefon klären. Was tun Sie jetzt? An einer kritischen Produktionsstraße ohne Reserve rufen Sie wahrscheinlich das Lager an, um ein Ersatzteil zu bestellen. Das kann gut oder schlecht ausgehen.

Es besteht immer die Hoffnung, dass ein neues oder instandgesetztes Teil verfügbar ist und auf den Austausch wartet. Wie sicher sind Sie sich nach Ihrer ersten Fehlerbehebung, dass dieses Teil das Problem lösen wird?

Nehmen wir jetzt einmal an, dass dieser Ausfall ein GROßER ist. Das Problem betrifft den Hauptantrieb, der die Produktionsstraße 1 antreibt. Wenn Sie ein Ersatzteil haben, sind Sie schon einen Schritt voraus. Verfügen Sie in der Anlage über das Fachwissen, um das neue Teil zu installieren? 

Hier müssen Sie möglicherweise auf Notfallservices vor Ort zurückgreifen, bei denen Field Service Engineers im Notfall in Ihrer Einrichtung eingesetzt werden können. Supportservices für die industrielle Automatisierung bieten Anwendungs- und Produktexpertise, um sicherzustellen, dass dieser Austausch reibungslos verläuft und Sie so schnell wie möglich wieder einsatzbereit sind.

Zu diesem Zeitpunkt sind Sie wahrscheinlich wieder voll einsatzfähig, und oft kommt dann ein Seufzer der Erleichterung. Alle kehren zum Alltag zurück.

Aber wir sind noch nicht ganz fertig.

Zuverlässige Ersatzteile und Schulung verhindern das nächste Ausfallereignis
Finden Sie einen autorisierten distributor in Ihrer Nähe.

Was können Sie tun, um sich auf die nächste Ausfallzeit vorzubereiten oder sie besser noch zu verhindern? Was geschieht mit dem ausgefallenen Teil, das aus der Produktion genommen wurde? Eine gute Möglichkeit, damit umzugehen, ist die Inanspruchnahme von remanufacturing services, um sicherzustellen, dass Sie im Bedarfsfall ein zuverlässiges Ersatzteil zur Verfügung haben.

Vielleicht verlief die Fehlerbehebung nicht wie geplant, und das Wartungsteam könnte etwas mehr Wissen über das ausgefallene Teil gebrauchen. Lokale Schulung vor Ort kann Ihrem Team helfen, beim nächsten Mal effektiver zu reagieren.

Letztendlich zählen in der schnelllebigen Produktionsumgebung, in der wir leben, Minuten.

Wie wir alle auf diese Ereignisse reagieren, ist entscheidend für Ihren Erfolg. Ihr Bedarf an On-Demand- oder vor Ort-Services kann viele Formen und Größen annehmen, aber mit schnellem Zugang zu Hilfe von Menschen, die Ihre Anwendungen und installierten Produkten verstehen, wissen Sie, dass Sie im Kampf um den Betrieb Ihrer Anlage nicht allein sind.

Veröffentlicht 20. Februar 2019


Wayne Kraszewski
Wayne Kraszewski
Project Manager, Lifecycle Extension & Migration Services, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Haben Sie einen Reserve-Plan, um Ausfallzeiten zu verhindern? Externe industrielle Support-Services können helfen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: