In vielen Fällen ist es notwendig, die Beteiligten vor dem Start des Projekts ein wenig zu schulen. Digitale Transformation bedeutet nicht einfach, Ihre website zu aktualisieren, eine App zu erstellen, papierlos zu arbeiten oder Social-Media-Marketing einzuführen. Im Kern geht es bei der digitalen Transformation darum, Technologie, Prozesse und Menschen zusammenzubringen, um neue Wege zur Lösung von Geschäftsproblemen zu finden. Einige unterstützende Technologien können sein:
- Vernetzte Mitarbeiter
- Dezentrale Betriebsabläufe
- Autonome Betriebsabläufe und Robotik
- Intelligente Sensoren
- Integrierte Plattformen
- Erweiterte Analyse und Simulationsmodellierung
Ihr Projekt kann mehrere dieser Technologien umfassen, und Sie werden das zweite Hindernis vermeiden, indem Sie die zu übernehmenden Technologien anhand eines problemlösungsorientierten Ansatzes auswählen.
2. Technologie-Denken statt Problem-Denken
Der nächste Stolperstein, auf den viele Unternehmen bei der digitalen Transformation stoßen, ist ihr Ansatz bei der Auswahl der unterstützenden Technologie. Es ist leicht, die neue, glänzende Technologie zu sehen und zu glauben, dass sie der Game Changer für Ihre Mine sein wird, aber die digitale Transformation funktioniert einfach nicht so. Wenn Sie diesen Ansatz verfolgen, werden Sie wahrscheinlich mit einer Reihe von nicht verbundenen Systemen enden, die nicht die erwartete Kapitalrendite (ROI) bieten.
Stattdessen ist es wichtig, die digitale Transformation und Investitionen in Technologie mit einem problemlösungsorientierten Ansatz anzugehen. Beginnen Sie damit, die Probleme zu identifizieren, die Sie lösen möchten. WÄHLEN Sie DANN die Technologie aus, die Ihnen helfen kann, diese Probleme an der Wurzel zu packen. Seien Sie vorsichtig bei Anbietern, die eine komplexe Lösung für ein einfaches Problem anbieten.
Ein weiterer Tipp: Sie werden wahrscheinlich keine Komplettlösung von einem einzigen Anbieter finden. Die erfolgreichsten Initiativen zur digitalen Transformation nutzen Anbieter mit einem starken Partner-Ökosystem. Partnerschaften und ein wenig Kreativität sind der Schlüssel. Wenn ein Anbieter verspricht, alle Ihre Probleme im Alleingang lösen zu können, sollten Sie vorsichtig sein.