Empfohlen für Sie
In der Fertigung sind Dutzende von Übergaben erforderlich, da Waren und Materialien durch Anbieter, den eingehenden Transport, die Wareneingangskontrolle, die Produktion, die Verpackung, den Versand, den ausgehenden Transport und schließlich zu den Kunden gelangen.
Jedes Problem – eine Qualitätsbeanstandung, eine fehlende Komponente – führt zu Verzögerungen in der gesamten Lieferkette und gefährdet die Lieferung und die Kundenzufriedenheit.
Es gibt einen besseren Weg.
In einem The Connected Enterprise, das durch Internet der Dinge-Technologien ermöglicht wird, werden die Aktivitäten in der Lieferkette digital koordiniert. Dies ermöglicht es Anbietern, in Echtzeit zu reagieren, wenn Probleme auftreten. Noch wichtiger ist, dass The Connected Enterprise® leistungsstarke Vorteile für die Lieferkette bietet:
- Anbieter können sofort auf die Signale der End-Kunden reagieren
- Logistikpläne können erstellt werden, sobald die Produktion geplant wird
- Agile Anlagen können Ressourcen auf der Grundlage von Echtzeitdaten zur Nachfrage optimieren
- Kunden können den Status von Produkten überwachen und sich auf die Lieferung vorbereiten
- Business Analyse kann die Leistung in der gesamten Lieferkette verbessern
Diese neue Transparenz in der gesamten Lieferkette bietet erhebliche Möglichkeiten für eine verbesserte Produktivität und Rentabilität sowie für Kostensenkungen (z. B. geringere Lagerbestände, verbesserte Arbeit und Anlagenauslastung).
Wenn das Internet der Dinge alle internen Funktionen (z. B. Informationen für Analyse durch die Finanzabteilung, Personalabteilung, F&E usw.), alle Anbieter (z. B. Prognosen, Zeitpläne) und alle Kunden (z. B. Auftragsstatus, Produktspezifikationen) miteinander verbindet, wird die Gesamtleistung der Lieferkette sowie die Leistung und die Rendite der einzelnen Unternehmen optimiert.
Es ist wichtig zu beachten, dass dieses hohe Maß an Koordination, Zusammenarbeit und Erfolg – ermöglicht durch Internet der Dinge-Technologien – heute möglich ist. Wenn Ihr Unternehmen noch nicht als The Connected Enterprise agiert, befolgen Sie diesen vierstufigen Plan, um die Lieferkette zu verbessern:
- Bewerten Sie die Fähigkeit Ihres Unternehmens, Produktionssteuerungen und eingebettete Geräte zur Erfassung und Weitergabe von Echtzeitdaten zu nutzen; Ihre Informationsinfrastruktur; und Ihre Big-Data-Lösungen, um auf Informationen zu reagieren. Was ist veraltet – oder fehlt ganz?
- Priorisieren Sie die Risiken, die fehlende oder veraltete Internet der Dinge-Komponenten für den Betrieb (z. B. Sicherheit, Qualität, Pünktlichkeit), das Unternehmen (z. B. Datensicherheit) und die Lieferkette (z. B. zufriedene Kunden) darstellen. Budgetieren und planen Sie Upgrades.
- Beginnen Sie damit, Echtzeitdaten von Geräten, Anlagen und Anwendungen zu nutzen. Harmonisieren Sie die Leistung über die gesamte Lieferkette hinweg durch Datenaustausch.
- Verwandeln Sie Daten in BI für The Connected Enterprise® – und die Lieferkette – um die Entscheidungsfindung für Produktlebenszyklen, Produktion, Anbietermanagement, Transportoptionen, Service und Support usw. zu verbessern.
Anbieter wollen die Echtzeitdaten, die ein durch Internet der Dinge befähigtes The Connected Enterprise bieten kann. Kunden verlangen die Transparenz und Leistung, die ein durch Internet der Dinge befähigtes The Connected Enterprise bieten kann.
Worauf warten Sie noch?
Veröffentlicht 13. März 2017