Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Senken Sie Ihre Bergbaukosten mit intelligenter Paketlösung für Netz

Intelligente Paketlösung für das Netz kann die Bergbaukosten durch die Kombination von elektrischer Steuerung und Prozesssteuerung senken

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingenieure mit Schutzhelmen in einem Bergbau-Bereich

Die Vorteile eines intelligenten Paketlösung-Netzes klingen wie eine Wunschliste für Bergbauunternehmen:

  • Verbesserte Effizienz
  • Besserer Zugang zu Daten
  • Geringere Investitionskosten
  • Geringere Betriebskosten

Doch was genau ist intelligente Paketlösung für Netz und warum ist sie wertvoll?

Bevor wir uns dem Thema Paketlösung für Netz zuwenden, wollen wir zunächst elektrische Häuser oder E-Häuser verstehen. Ein E-Haus ist eine vorgefertigte elektrische Verteilungsstation, die als vollständig hergestelltes, getestetes und integriertes System in einer Mine eingesetzt wird. Elektrische Verteilung, Motorsteuerung und Prozesssteuerung sind im E-Haus mithilfe einer intelligenten System-Plattform integriert.

Dieser Ansatz kann Bergbauunternehmen dabei helfen, erhebliche Kosteneinsparung zu erzielen – sowohl bei den anfänglichen Kapitalinvestitionen als auch bei den langfristigen Betriebsausgaben.

Kapitalersparnis

Die Paketierung von Netz und Prozesssteuerung kann zu erheblichen Projekt-Einsparungen führen. Hier sind zwei Hauptmerkmale von Paketlösungen, die zu dieser Kosteneinsparung führen:

  1. Vorkonzipiertes, getestetes und validiertes System: Ein Paketansatz macht es überflüssig, Verträge mit mehreren Anbietern abzuschließen, um Systemteile zu sichern – ein einziger Anbieter kann Ihr System konstruieren, testen und validieren, bevor es überhaupt an Ihrem Minenstandort eintrifft. Mit einer Paketlösung kommen die Netz- und Steuerungssysteme als komplette Einheit am Minenstandort an, was dazu beiträgt, die Anlaufkosten und das Risiko zu senken und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Projekte rechtzeitig abgeschlossen werden.
  2. Vernetztes System: Wenn Sie die feste Verdrahtung entfernen, helfen Sie, zusätzliche Kosten und Systemkomplexitäten zu beseitigen. Darüber hinaus gewinnen Sie die Flexibilität, neue Geräte bei Bedarf leichter zu konfigurieren und hinzuzufügen. Ein vernetztes System kann Ihnen helfen, teure Engineering-Stunden zu sparen und Ihr Projekt auf Kurs zu halten.

Möchten Sie die potenziellen Einsparungen für Ihre Mine berechnen? Probieren Sie unseren kostenlosen Rechner aus.

Betriebliche Einsparungen

Intelligente Paketlösungen für Netz ermöglichen es Minenbetreibern auch, auf Energiedaten zuzugreifen und diese im Kontext der Prozesssteuerungsdaten zu sehen, was Ihnen hilft, Ausfallzeiten, Wartung und Energiekosten zu verstehen und zu kontrollieren.

  1. Ausfallzeiten: Betreiber können die Energieverbrauchstrends einer Mine im Vergleich zur Produktion und zum Verbrauch der einzelnen Ausrüstungen oder Verarbeitungsbereiche verfolgen und diese Daten nutzen, um potenzielle Ausfallzeiten besser zu erkennen und darauf zu reagieren. Ein integriertes System kann sogar vorhersagen, wann Ausrüstung ausfallen wird. Durch die Verfolgung von Daten wie motor-Spannungen und -Strömen kann das System Muster erkennen, die auf einen Ausfall hindeuten. Wenn Sie zum Beispiel einen anomalen Energieverbrauch in einer Mühle feststellen, der ein frühes Anzeichen für einen Ausfall der Ausrüstung sein könnte, können Sie einen Techniker entsenden, um das Problem zu untersuchen, bevor es zu einem Ausfall kommt.
  2. Wartung: Wenn und falls Ausrüstung ausfällt, stellt ein intelligentes System den Bedienern elektrische Daten zur Verfügung, um die Ursache zu ermitteln, was es einfacher macht, den richtigen Techniker mit den richtigen Werkzeugen für die richtige Reparatur zu entsenden. Diese Systeme unterstützen auch dezentralen Zugriff, sodass ein dezentraler Experte bei der Fehlerbehebung helfen und Reparaturanleitungen bereitstellen kann, um die Wartungskosten zu minimieren.
  3. Energiekosten: Die Integration von Netz- und Prozesssteuerungssystemen ermöglicht die Energiekostenabrechnung über alle Minenanlagen hinweg, sodass Einblicke in die gesamten betrieblichen Energiekosten möglich sind, da diese mit den Produktionserträgen korrelieren.

Da Bergbauunternehmen ihre Reise zu vollständig vernetzten Minen fortsetzen, ist die richtige Technologie von größter Bedeutung. Ein intelligentes System kann den Minenmitarbeitern helfen, die kombinierte Kraft von Energie- und Prozesssteuerungsdaten zu nutzen, um die Auswirkungen von Ausfallzeiten auf den Geschäftserfolg zu verringern. Ob bei der Inbetriebnahme einer neuen Netz-Anlage oder der Aufrüstung einer bestehenden, ein intelligentes Paketlösung für Netz kann dazu beitragen, die Projektkosten zu senken – sowohl im Vorfeld als auch langfristig.

Erfahren Sie mehr darüber, wie intelligente Paketlösung für Netz Ihnen helfen kann, die Vorteile digitaler Technologie und Ethernet-Konnektivität zu nutzen.

Intelligente Motorsteuerung
Intelligente Motorsteuerung
Intelligente Motorsteuerung
Unser Portfolio intelligenter Motorsteuerungen umfasst hochentwickelte Steuerungstechnik die mit Allen-Bradley®-Motorsteuerungsgeräten kommunizieren kann.

Veröffentlicht 18. Februar 2019

Themen: Bergbau, Metalle und Zement

Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Senken Sie Ihre Bergbaukosten mit intelligenter Paketlösung für Netz
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: