Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Tempomat für Ihren motor

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tempomat für Ihren motor hero image

Heute fahren Sie in den Urlaub – an einen kleinen Ort, den Sie nur wenige Stunden entfernt gefunden haben. Es ist früh am Tag, die Straßen sind frei und das Wetter ist großartig.

Sie schalten die Geschwindigkeitsregelanlage ein: Sie müssen nicht mehr auf dem Pedal bleiben, um das Auto in Bewegung zu halten. Sie lassen die Elektronik und Mechanik des Fahrzeugs die ganze Arbeit machen. Jetzt können Sie sich entspannen und die Fahrt genießen!

Die Verwendung eines Überbrückungsschützes mit Ihrem Softstarter ist sehr ähnlich.

Der Softstarter startet den motor und übergibt nach Erreichen der Drehzahl die Steuerung an das Überbrückungsschütz, sodass der motor kontinuierlich mit voller Drehzahl laufen kann.

Das ist wie eine Geschwindigkeitsregelanlage für Ihren Softstarter. Nachdem das Überbrückungsschütz aktiviert wurde, können Sie sich zurücklehnen und den Prozess laufen lassen!

Heute verfügen viele Softstarter über ein internes Überbrückungsschütz. Diese werden als Hybrid-Softstarter bezeichnet, da sie die Leistungsstruktur eines elektronischen Starters und ein internes Überbrückungsschütz aufweisen.

Bei einem Softstarter mit integriertem Überbrückungsschütz sind nur Leistungs- und Steuerungsverdrahtung erforderlich, es müssen keine zusätzlichen Geräte erworben werden. Integrierter Überbrückungsschütz an einem Softstarter ist ideal für Förderbänder, Lüfter, Pumpen und andere Anwendungen, bei denen sich Strom und Drehzahl nicht ändern müssen, während der motor auf Drehzahl ist.

Vorteile eines integrierten Überbrückungsschützes sind:

  • Kleineres Befestigungsmaß
  • Weniger Verdrahtung
  • Geringere Wärmeabstrahlung
  • Niedrigere Gesamtkosten für das Installieren

Wenn Ihr Softstarter über kein internes Überbrückungsschütz verfügt, können Sie ein externes Überbrückungsschütz hinzufügen. Das externe Überbrückungsschütz kann je nach Bedarf und Anforderungen der Anwendung für National Electrical Manufacturers Association oder IEC ausgelegt sein. Diese vollständig elektronischen Softstarter eignen sich hervorragend für raue, staubige und vibrationsempfindliche Anwendungen.

Die Vorteile eines externen Überbrückungsschützes sind:

  • Ermöglicht eine spezialisierte Steuerung
  • Höhere Betriebszyklen pro Stunde
  • Längere Lebensdauer, keine mechanischen Lebensdauerbegrenzungen
  • Ideal für kritische Leistung in rauen Umgebungen

Wie wissen Sie, wann Sie ein internes und wann Sie ein externes Überbrückungsschütz verwenden müssen?

Ausführlichere Informationen zur Bypass-Steuerung finden Sie in unserem White Paper zur Überbrückungsschütz-Technologie von Softstartern in intelligenten motorsteuerungen zum Herunterladen.

Veröffentlicht 22. August 2016


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
Kontakt:
EmailEmail
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Tempomat für Ihren motor
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: