Vor einigen Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, wie schnell neue Technologien den gesamten Lebenszyklus des FPSO-Entwicklungsprozesses beeinflussen würden. Von nahtloser Konnektivität zwischen Systemen, Zugang zu Leistung und Diagnosedaten bis hin zu robuster Cybersicherheit – das Tempo des Wandels kann manchmal disruptiv sein. Mit dem Fortschritt und der Weiterentwicklung digitaler Technologien entsteht ein neues FPSO-Schiff – ein vernetztes Schiff. Der traditionelle Prozess bei der Entwicklung von FPSO-Schiffen entspricht nicht den Anforderungen, die vernetzte Schiffe und alle zukünftigen Produktionsschiffe erfüllen müssen, um erfolgreich zu sein. Sie müssen die Flexibilität haben, mit der sich ständig ändernden Technologie Schritt zu halten und diese anzuwenden und zu integrieren. Digitale Technologien verbessern FPSOs und zwingen uns, das Schiffsdesign neu zu überdenken.
Wie man es besser macht
Der traditionelle Ansatz bei der Entwicklung oder Umrüstung von FPSO-Schiffen konzentriert sich nur auf kurzfristige Ziele und berücksichtigt nicht die langfristige Effektivität und Leistung. Verstehen Sie mich nicht falsch, einige kritische Komponenten sollten immer noch mit dem traditionellen Ansatz ausgewählt werden, aber im Allgemeinen werden die langfristigen Bedürfnisse des Schiffes nicht berücksichtigt. Entscheidungsträger neigen dazu, sich zunächst auf die wirtschaftlichsten Optionen zu konzentrieren, anstatt auf das, was dem Schiff während seines gesamten Lebenszyklus zugutekommt. Außerdem neigen alte Projektausführungsmethoden dazu, einen Eigentümer/Designer an bestimmte Technologien zu binden, sodass das Schiff nicht mit dem Fortschritt neuer Technologien Schritt halten kann. Um die langfristige Zukunft eines Schiffes zu schützen, ist ein neuer Ansatz erforderlich.