Loading
Blog | Industrielle Analyse
Recent ActivityRecent Activity

Industrielle Transformation, die Cloud und edge

Edge- und Cloud-Computing-Paradigmen sind komplementäre Technologien, um die Geschäftsanforderungen jetzt und in Zukunft zu erfüllen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ein Porträt eines ernsthaften, reifen industriellen Mannes und einer Frau als Ingenieure mit Laptop in einer Fabrik, bei der Arbeit

Anpassung an Industrie 4.0, DX und IX

Industrie 4.0 hat die Rolle der Digitalen Transformation (DX) in den Vordergrund gerückt. Synonym mit dem Begriff der Vierte industrielle Revolution verwendet, ist Industrie 4.0 durch höhere Automatisierungsgrade, die Integration von physischen und digitalen Welten über das IIoT, intelligente Produktion, geschlossener Regelkreis-Systeme und die Personalisierung von Produkten gekennzeichnet. Kurz gesagt, Industrie 4.0 ist die DX der Produktion in Industrien und verwandten Produktionsprozessen.

Da Unternehmen DX-Initiativen einführen, um ihre Abläufe weiterzuentwickeln, Kunden zu unterstützen und sich an eine veränderte Umgebung anzupassen, erkennen sie, dass ihr Erfolg stark davon abhängt, industrielle Daten zu nutzen. Industrielle Transformation (IX) – ein proaktiver Ansatz zur Nutzung digitaler Lösungen zur Verbesserung der diskreten, Prozess- und Batch-Produktion sowie der Infrastrukturabläufe – ist ein wichtiger und oft der größte Teil eines DX-Programms.

Industrieunternehmen arbeiten in der Regel dezentral, manchmal mit Anlagen auf der ganzen Welt. Ein kompakter Hersteller verfügt oft über mehrere oder viele Produktionsmodelle, Hunderte von verschiedenen Gerätetypen, eine Vielzahl von Lieferanten und eine Belegschaft mit sehr unterschiedlichen Kulturen oder Nationalitäten. Daher bedeutet IX auch, eine Lösung über ein komplexes Netzwerk auszurollen und die Lösung bei Bedarf anzupassen, um Unterschiede innerhalb bestimmter Anlagen zu berücksichtigen.

Während Unternehmen versuchen, die breiteren Ziele der IX- und IT/OT-Zusammenlegung zu erreichen, müssen sie substanzielle Veränderungen in der Nutzung der vorherrschenden Technologieparadigmen vornehmen, nämlich Cloud Computing (das mittlerweile recht ausgereift ist) und edge Computing (das sich noch in der Entwicklung befindet und viel Potenzial bietet). Lassen Sie uns näher auf die Überlegungen eingehen, die CIOs, GMs und IT/OT-Administratoren anstellen müssen, um diese Ziele zu erreichen.

Industrielle Analyse
Abbildung für industrielle Analyse
Industrielle Analyse

Leistungsstarke Analyse ist die Grundlage für Ihre nächste Transformationsinitiative. Versorgen Sie Ihr Unternehmen mit intelligenten, umsetzbaren Erkenntnissen.

Weitere Informationen

Paradigma des Cloud Computing

Das Cloud-Computing-Paradigma hat sich aus dem On-Premises-Bereitstellungsmodell entwickelt. Mit Cloud-Computing können Sie umfangreiche Industriedaten von Anlagen, Ausrüstungen, Maschinen, Fahrzeugen, Steuerungen usw. über eine internet-Verbindung an IT/OT-Anwendungen übertragen, aber die Infrastrukturdaten im Hintergrund sind für den Endbenutzer verborgen.

Aufgrund dieses Ansatzes bietet Cloud-Computing viele Vorteile wie Skalierbarkeit, Kosteneffizienz und Einfachheit. Sie können Cloud-Services nach Bedarf hochfahren und betriebliche Flexibilität ohne hohe Investitionen gewinnen. Da die Verantwortung für die Verwaltung der Software und der Backend-Infrastruktur beim Cloud-Service-Anbieter liegt, können Sie bei den Personal- und Infrastrukturinvestitionen sparen. Es ist auch einfacher, die Komplexität der Hardware zu abstrahieren und bei Bedarf zusätzliche Rechenressourcen anzufordern.

Gleichzeitig besteht ein Problem bei Cloud-Diensten darin, dass sie immer mit dem internet verbunden sein müssen und sich schlecht für industrielle Anwendungsfälle eignen, bei denen keine oder nur eine intermittierende Netzwerk-Verbindungsfähigkeit besteht. Außerdem ist Cloud-Computing bandbreitenintensiv, da viele Daten an die Server übertragen werden müssen, auf denen die Berechnung und Speicherung erfolgt. Dies kann in Szenarien, in denen umfangreiche Informationen generiert werden – wie in einer industriellen Umgebung – recht teuer sein. Aufgrund der Netzwerk-Verzögerung bei der Hin- und Rückfahrt kann die Ansprechzeit der Anwendung von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern. Dies kann ein Problem für Anwendungsfälle sein, in denen eine nahezu Echtzeit-Ansprechzeit oder Entscheidungsfindung erforderlich ist. Daher kann Cloud-Computing nicht die einzige Antwort für alle IX-Anwendungsfälle sein. 

edge computing

Hier kommt das edge-Computing-Paradigma ins Spiel. Dabei werden die Rechenressourcen näher am Benutzer oder Gerät, am „edge“ des Netzwerks, statt in einem Hyperscale-Cloud-Rechenzentrum, das möglicherweise viele Kilometer entfernt im „Kern“ des Netzwerks liegt, platziert. Der edge-Ansatz betont die Verringerung der Latenz und ermöglicht eine stärkere Verarbeitung von Daten in der Nähe der Quelle – wodurch eine Menge Datenverkehr auf der Hin- und Rückfahrt entfällt.

Das edge-Computing-Modell ist daher für Anwendungsfälle geeignet, die zeitkritische und datenintensive Anwendungen umfassen. Diese Anwendungen können nahezu Echtzeit-Leistung erbringen, indem sie Rechenressourcen näher an der Quelle der Datenerzeugung einsetzen. Darüber hinaus verhindern diese Anwendungen eine Überlastung des Netzwerk-Backhauls, indem sie mehr Daten lokal verarbeiten und die Menge und Frequenz der an die Cloud gesendeten Daten selektiv steuern. Durch die lokale Speicherung der Daten erreichen Sie auch eine bessere Sicherheit, Privatsphäre und Datensouveränität.

IDC, ein renommiertes Analystenunternehmen (isolationsdurchdringender Stecker), sieht eine starke Zukunft für edge-Lösungen, da sie die Aufmerksamkeit von Führungskräften auf sich ziehen. Laut einer IDC-Umfrage betrachten 73 % der leitenden IT- und Geschäftsbereichsentscheider edge als eine strategische Investition[1]. Diese Unternehmen sehen in edge eine Möglichkeit, die Produktivität zu steigern und die Sicherheit zu verbessern, was zu schnelleren und fundierteren Entscheidungen führt. IDC prognostiziert auch, dass bis 2023 über 50 % der neuen Unternehmens-IT-Infrastruktur am edge und nicht in der Unternehmensinfrastruktur bereitgestellt werden; bis 2024 wird es eine 800 %ige Zunahme der Anzahl der Anwendungen am edge geben.[2]

Da sich das edge-Computing-Paradigma weiterentwickelt und immer mehr an Bedeutung gewinnt, wirkt es sich auf das Digitales Ökosystem in diskreten und kontinuierlichen Prozessanwendungen aus und ermöglicht es Fertigungsunternehmen, sich auf produktionszentrierte Ergebnisse zu konzentrieren. Unternehmen nutzen edge-Computing für Anlagen, Maschinen und Produktionslinien, um die Zuverlässigkeit der Anlagen und die Gesamtanlageneffektivität durch Anwendungen wie HMI/SCADA, Maschinen-Analyse und Anlagen-Leistung zu verbessern.   

Cloud versus edge computing

Wie geht es jetzt weiter? Welches Rechenparadigma ist für Ihre IX-Initiativen am besten geeignet?

Das wahrscheinlichste Industrieszenario ist, dass eine OT-Anwendung nicht nur am edge, sondern auch in der Kommunikation und Interaktion mit anderen Cloud- oder lokalen Workloads eingesetzt wird. Dies wird durch eine frühere Automation World-Umfrage bestätigt, die zeigt, dass Hersteller in der Regel nicht zwischen Rechenparadigmen wählen[3]. Stattdessen setzen sie je nach ihren spezifischen geschäftlichen Anwendungsfällen eine Reihe von Cloud- und edge-Technologien ein und nutzen die Paradigmen letztlich als komplementär. Die Erfahrung von Praktikern zeigt, dass der Schlüssel darin liegt, eine Architektur und Strategie zu entwickeln, die beide Paradigmen umfasst.

Systemarchitekten, die sich an beiden Paradigmen orientieren und diese zum Vorteil des Gesamtsystems anpassen, schaffen einen Mehrwert für ihre Organisationen. Sie werden Flexibilität in die Architektur einbauen, damit Daten, die in die Cloud gehen, eines Tages auch vor Ort genutzt werden können. Die Gesamtarchitektur muss edge- und Cloud-Architekturen umfassen, damit sie für zukünftige Geschäftsanforderungen gut zusammenarbeiten können.

Fazit

Da edge-to-cloud-Bereitstellungen immer mehr zur Norm werden, müssen Industrieunternehmen aufhören, darüber nachzudenken, wo sie Daten und Anwendungen bereitstellen, und sich stattdessen auf die zugrunde liegenden Geschäftsanforderungen konzentrieren. IX-Führungskräfte sollten die Anforderungen in Bezug auf Kosten, Sicherheit, Latenz und eine zuverlässige internet-Verbindung berücksichtigen – und dann zwischen edge oder Cloud wählen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass edge- und Cloud-Computing keine konkurrierenden Technologien sind. Sie erfüllen einfach unterschiedliche Anforderungen. Cloud-Computing eignet sich für bedarfsgesteuerte, skalierbare Anwendungen, die hoch- oder heruntergefahren werden müssen. edge-Computing ist ideal für Echtzeit-Anwendungen, die eine große Menge an Daten generieren. Kurz gesagt, sowohl Cloud- als auch edge-Computing haben ihre Anwendungsfälle und müssen je nach Anwendung ausgewählt werden.

 

[1] Quelle: „Edge Computing Solutions Powering die Vierte industrielle Revolution“ von IDC, gesponsert von Lumen und Intel, basierend auf einer Umfrage unter 802 Geschäftsentscheidern weltweit

[2] Quelle: The Impact of the edge on the Future of Enterprises von IDC, gesponsert von Akamai Technologies

[3] https://www.automationworld.com/process/iiot/article/21952832/pandemic-accelerates-edgetocloud-digital-transformation   

Veröffentlicht 22. Juli 2022

Themen: Industrielle Automatisierung und Steuerung Cloud-Fertigungssoftware FactoryTalk Edge

Gaurav Verma
Gaurav Verma
Senior Manager, Software Solutions Marketing, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Industrielle Transformation, die Cloud und das edge
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: