Viele Anwendungen mit Widerstandslast verwenden elektronische Schütze oder in einigen Fällen entsprechend dimensionierte Standardschütze, um die Steuerung durchzuführen.
Der Nachteil von Standardschützen ist der Arbeitszyklus-Verschleiß des Schützes selbst. Elektromechanische Komponenten haben einen begrenzten Lebenszyklus im Vergleich zu elektronischen Geräten, die aufgrund der wenigen oder fehlenden mechanischen Teile eine viel längere Lebensdauer haben.
Um einen Prozess auf einer bestimmten Temperatur zu halten, ist eine Art Steuerung erforderlich, um die Schütze ein- und auszuschalten.
Diese Steuerung kann von einer programmierbaren Logiksteuerung (PLC), einer Temperatur-Einzelkreis-Steuerung oder etwas dazwischen kommen.
Standard-Silizium-gesteuerte Gleichrichter (SCRs) verwenden im Allgemeinen eine Steuerungsform, die als Nulldurchgang bekannt ist, wobei im Grunde beim Nulldurchgang der Sinuswelle ein- und ausgeschaltet wird.
Die Ein- und Ausschaltfunktion kann für einen Zyklus erfolgen oder manchmal eine Nulldurchgangs-Zeitbasisfunktion verwenden. Die Zeitbasisfunktion bewirkt, dass die SCRs für "x" Zeit eingeschaltet sind und dann für "y" Zeit ausgeschaltet werden, dann wiederholt sich der Vorgang, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.