Loading
blog | Prozesslösungen
Recent ActivityRecent Activity

Batch-Management-Software: Upgrade für Flexibilität und Betriebszeit

Verbraucher verlangen nach Vielfalt. Mit einem Batch-Software-Upgrade können Batch- und Hybridhersteller ihre Flexibilität erhöhen, Kosten kontrollieren und Risiko mindern.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Batch-Management-Software: Upgrade für Flexibilität und Betriebszeit hero image

Verbraucher wollen Vielfalt – und zwar sofort. Ein Gang durch die Gänge des Lebensmittelgeschäfts genügt, um zu erkennen, wie viele Auswahlmöglichkeiten es gibt, von Snacks und Getränken bis hin zu Shampoos und Medikamenten. Angesichts des harten Wettbewerbs und einer anspruchsvollen Marktanforderung bleibt die Notwendigkeit für Hersteller, eine breite Palette von Auswahlmöglichkeiten anzubieten, bestehen. Vielfalt ist nicht nur die Würze des Lebens – sie wird auch immer mehr zur Voraussetzung, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Ob Sie nun ein Craft-Bierbrauer, ein Seifenunternehmen, ein Pharmaunternehmen oder ein Lebensmittelhersteller sind, Sie wissen, dass dieser Trend nicht verschwinden wird. Es ist spannend, neue, saisonale Formulierungen anbieten zu können, die bei den Kunden für Aufsehen sorgen.

Aber es ist nicht einfach. Es erfordert Engagement für Kreativität und Innovation – und die Technologie, um dies zu ermöglichen. Um mit der Marktanforderung Schritt zu halten und sich auf die Zukunft vorzubereiten, stehen Batch- und Hybridhersteller vor der Notwendigkeit, die Flexibilität zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren und das Risiko zu mindern.

PlantPAx-Verteiltes Steuerungssystem
Main Image
Fähigkeit
PlantPAx-Verteiltes Steuerungssystem

Meistern Sie die Herausforderungen der Branche während des gesamten Anlagenlebenszyklus mit einem modernen Dual Channel Input Stop.

Entdecken Sie unsere Kompetenzen
Batch-Flexibilität ist entscheidend

Seit Jahrzehnten verlassen sich Hersteller auf Batch-Execution-Software, um die automatisierten Teile ihrer Produktion zu verwalten und ein gewisses Maß an Flexibilität zu bieten. Doch die heutigen Fertigungsumgebungen benötigen mehr Flexibilität denn je, sodass Produktionsstopps für Änderungen keine Option mehr sind.

Die Herausforderung für Hersteller mit älteren Systemen besteht darin, dass der Batch-server heruntergefahren oder verlangsamt werden muss, um neue Ausrüstung hinzuzufügen oder Prozessänderungen vorzunehmen. Dies führt zu Produktionsstopps oder -einschränkungen und schafft Engpässe in der Produktion. Ein weiteres Problem bei einem nicht laufenden server ist, dass die Datenerfassung und Aufzeichnung beeinträchtigt wird – in regulierten Branchen ist eine genaue Datenerfassung entscheidend.

Darüber hinaus erfordert die Verwaltung von Produktvariationen oft die Erstellung mehrerer Rezepte, die denselben Satz von Schritten mit leicht unterschiedlichen Zutaten oder Formulierungen verwenden. Dies führt zu zusätzlicher Arbeit bei der Verwaltung von Formulierungen und begrenzt das Potenzial für Produktvielfalt.

In den heutigen modernen Systemen gibt es so viele Daten, dass es immer wichtiger wird, dem Bediener die relevanten Informationen zum richtigen Zeitpunkt zu präsentieren. Die Überlastung der Bediener mit irrelevanten oder nicht umsetzbaren Daten kann zu Verzögerungen, einem geringeren Verständnis und mehr Fehlern führen.

Anpassung an Veränderungen? Modulare Fertigungsprozesse können verhindern
Main Image
Blog
Anpassung an Veränderungen? Modulare Fertigungsprozesse können verhindern

In Zeiten des Wandels, von COVID-19 bis hin zu Rezeptaktualisierungen, können Hersteller auf modular Automatisierung setzen, um einfache Schritte in Richtung Flexibilität der Produktion zu unternehmen.

Jetzt lesen
Die Vorteile einer Batch-Modernisierung

Moderne Batch-Software könnte die Antwort auf viele der Probleme sein, die verhindern, dass Produzenten die nötige Agilität haben, um die Marktanforderung zu erfüllen. Die neuesten Versionen von Batch-Software können auf drei große Arten helfen.

  • Verbesserte Betriebszeit. Aktualisierte Software ermöglicht es Ihnen, Bereich-Modell-Updates und Änderungen wie das Aktualisieren von Ausrüstung und das Modifizieren von Fähigkeiten vorzunehmen, ohne den server neu starten zu müssen und ohne dass Chargen zurückgehalten werden müssen. Das ist ein großer Vorteil für Produzenten, die zwischen vielen verschiedenen Rezepten wechseln möchten, ohne die Produktion zu beeinträchtigen. Die erhöhte Flexibilität, neue Ausrüstung hinzuzufügen und den Durchsatz zu verbessern, ermöglicht die Einführung neuer Produkte oder Varianten eines Produkts. In regulierten Branchen wie Biotechnologie oder Pharma ist diese Fähigkeit besonders wichtig, da Änderungen und kleinere Updates am System vorgenommen werden können, die die Datenerfassung nicht beeinträchtigen.
  • Reduzierte Rezeptverwaltung. Ob Sie Medikamente, Waschmittel, Sandwichkekse oder Bier herstellen, die Möglichkeit, Rezepte für Varianten von Produkten schnell und einfach wiederzuverwenden, wird immer wichtiger. Diese kleinen Änderungen in der Rezeptur für Geschmack, Duft, Farbe und Zutaten – die ansonsten denselben Prozess nutzen – erleichtern die Einführung von Varianten eines Produkts. Ein Rezeptverwaltungssystem, das die Gesamtzahl der Rezepte mit parameter-Sätzen reduziert, ermöglicht es Produzenten, denselben Prozess für Rezepte mit leicht unterschiedlichen Zutaten zu verwenden.
  • Moderne, intuitive Bedienerschnittstelle. Die Verbreitung mobiler Geräte im Alltag bedeutet, dass Bediener mit dieser schlanken, mobilfähigen Schnittstelle sofort vertraut sind – und sie benötigen deutlich weniger Schulung, um sich einzuarbeiten. Mit einer besser lesbaren und übersichtlicheren Schnittstelle können Bediener sich besser konzentrieren, schneller arbeiten und weniger Fehler machen. Außerdem ist diese Schnittstelle kontextgesteuert, das heißt, sie stellt dem Benutzer die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung und sorgt für Klarheit, wenn Bediener sie am dringendsten benötigen.
Moderne Technologie für die Unternehmensintegration

Wir haben einige der Modernisierungsvorteile eines Batch-Software-Upgrades für den Produktionsbereich behandelt, aber betrachten wir das größere Bild. Ein Upgrade der Batch-Software wird Ihnen auch helfen, den nächsten Schritt auf Ihrer Reise der digitalen Transformation zu gehen.

Eine moderne, intuitive Schnittstelle, die in einigen der neuesten Batch-Software enthalten ist, führt nachhaltige Technologie ein, die dazu beiträgt, den Wartungsaufwand des Systems zu reduzieren, sodass es auf mehreren Plattformen betrieben werden kann und eine Visualisierung über Geräte und Formfaktoren hinweg ermöglicht.

Die Unternehmensintegration ermöglicht es Produzenten, Batch-Fertigungsprozesse mit ihren webbasierten Unternehmenssystemen zu verbinden, was eine Steuerung von außen und Echtzeitdaten ermöglicht. Da die Rolle von ERP- und MES-Systemen in der Automatisierung wächst, wird die Integration zwischen ihnen immer üblicher.

Diese Technologie-Upgrades haben auch einen arbeitsbezogenen Vorteil: Die Einführung neuerer Technologie verbessert die Arbeitsabläufe der Benutzer und die Produktionseffizienz. Intuitive Technologie reduziert die Einarbeitungs- und Schulungszeit für neue und erfahrene Mitarbeiter gleichermaßen. Die neueste Batch-Software kann auch dazu beitragen, die Ausfallzeiten für Wartung zu reduzieren, menschliche Fehler bei der Eingabe von Formulierungen zu vermeiden, den Zeitaufwand für die Rezeptverwaltung zu verringern und die Zeit, die Ingenieure für die Wartung mehrerer Rezepte aufwenden müssen, zu reduzieren.

Flexibilität und Agilität für den Erfolg

Da die Marktanforderung der Verbraucher nach Vielfalt weiter steigt, stehen Produzenten vor immer kürzeren Durchlaufzeiten, um neue Produkte und Rezepte zu entwickeln und einzuführen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Hersteller, die Flexibilität und Agilität priorisieren – also die Fähigkeit, Ausrüstung hinzuzufügen und zu entfernen und Varianten von Produkten zu schaffen – am besten positioniert, um an die Spitze zu gelangen.

Erfahren Sie mehr über die neueste Version der FactoryTalk® Batch.

Veröffentlicht 26. Oktober 2020

Themen: Prozesslösungen Lebensmittel und Getränke Life Sciences

Jamey Geer
Jamey Geer
Batch Product Manager, Rockwell Automation
Jamey arbeitet seit über 15 Jahren bei Rockwell Automation. Er hat mehrere Jahre damit verbracht, Technologien von Rockwell Automation anzuwenden und Automatisierungssysteme zu entwickeln, bevor er in den Bereich Commercial Engineering wechselte. Im Dezember 2018 übernahm er die Position des Product Managers für Batch Control.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Batch Software: Upgrade für Flexibilität und Betriebszeit
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: