Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Vermeiden Sie kostspielige Überraschungen in letzter Minute mit virtueller Inbetriebnahme

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vermeiden Sie kostspielige Überraschungen in letzter Minute mit virtueller Inbetriebnahme hero image

Es ist der Moment, den Sie fürchten: Sie führen Steuerungstests an einer neuen Maschine durch, während sich das Inbetriebnahmedatum eines Kunden nähert, und entdecken ein Problem.

Das Problem kann fast alles sein. Es kann sich um ein Funktionsproblem handeln, wie z. B. einen unerwarteten Stopp oder einen fehlenden sensor. Oder es kann sich um eine kurzfristige Kundenanfrage handeln, wie z. B. die Abfolge oder das Layout der Bedienerschnittstelle.

Was auch immer das Problem ist, die Behebung kann teuer sein. Einige Industrieunternehmen berichten sogar, dass die Behebung eines Maschinenproblems während der Inbetriebnahme bis zu 100 Mal teurer sein kann als die Behebung in der Entwurfsphase. Und natürlich besteht auch das Risiko, dass Sie aufgrund des Problems den Produktionsstarttermin Ihres Kunden nicht einhalten können.

Aus diesen Gründen setzen einige Maschinenbauer auf die virtuelle Inbetriebnahme. Bei diesem Verfahren wird ein digitales Modell und eine Simulationssoftware Ihrer Maschine verwendet, um Steuerungstests durchzuführen, bevor Sie überhaupt eine Maschine bauen. Dies kann Ihnen helfen, Designprobleme früher im Bauzyklus zu erkennen und letztendlich die Kundentermine besser einzuhalten.

Weitere Informationen über virtuelle Inbetriebnahme

Verändere, was möglich ist

Die virtuelle Inbetriebnahme wird durch Software ermöglicht, die einen digitalen Zwilling Ihres Maschinendesigns erstellt und mit der realen Betriebslogik des Steuerungssystems verbindet. Ein dynamischer digitaler Zwilling ist mehr als ein 3D-Visualisierungsmodell. Sie können Physik auf Ihr Design anwenden und es ausführen, sodass Sie sehen können, wie es funktioniert und mit Menschen oder anderen Maschinen interagiert.

All dies können Sie erledigen, sobald Ihr Maschinendesign abgeschlossen ist, lange bevor Sie Stahl schneiden oder Teile bestellen. So können Sie die Steuerungstests aus dem kritischen Pfad herausnehmen und vermeiden, dass Sie in letzter Minute Änderungen vornehmen müssen. Stattdessen ist Ihre Maschine bei der Ankunft vor Ort bereit für die Werksabnahmeprüfung, und Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie die Kundenfristen nicht einhalten.

Einige Maschinenbauer entdecken die enormen Einsparungen, die sie durch virtuelle Inbetriebnahme erzielen können.

Einer davon ist Daifuku Webb, ein Hersteller von Fördertechniksystemen. Das Unternehmen nutzt die virtuelle Inbetriebnahme, um SPS-Code intern zu testen, bevor er im Feld eingesetzt wird. In einem Projekt für einen Flughafen-Kunde konnte Daifuku Webb durch virtuelle Steuerungstests die Zeit, die seine Ingenieure im Feld verbringen mussten, von mehreren Monaten auf etwa drei Wochen verkürzen.

Und das Unternehmen sieht weitere Vorteile der virtuellen Inbetriebnahme über die Zeitersparnis hinaus.

Systeminstallationen verlaufen reibungsloser, da die SPS-Codefunktionen bereits getestet wurden. Und das Unternehmen kann die Funktionen seiner Systeme vor dem Einsatz im Feld umfassend demonstrieren.

So einfach wie 1, 2, 3

Die Erstellung eines digitalen Zwillings Ihrer Maschine mit Simulationssoftware ist ein unkomplizierter Prozess, der drei Hauptschritte umfasst.

Zunächst importieren Sie die CAD-Daten der Maschine. Dann simulieren Sie die Bewegungen der Maschine und Geräte wie Sensoren im CAD. Schließlich verbinden Sie das CAD mit der Steuerung und ihren Tags. Damit haben Sie eine offene Sandbox, in der Sie Ihre Maschine und ihre Logik digital testen können, lange bevor Sie Stahl schneiden oder Teile bestellen.

Veröffentlicht 10. April 2020


Matthew Masarik
Matthew Masarik
Marketing Manager, Design Software, Rockwell Automation
Matt is the Marketing Manager for the Design Software business that includes Studio5000, FactoryTalk Logix Echo, and FactoryTalk Linx. Matt's role is to connect technologies for users so that they can put more power in their developers’ hands to meet the rise of digital design.
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfehlungen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Vermeiden Sie kostspielige Überraschungen in letzter Minute mit virtueller Inbetriebnahme
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: