Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Automatisierungslösungen mit Remote-Kommunikation

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Automatisierungslösungen mit Remote-Kommunikation hero image

Die Telekommunikation hat sich in den letzten 25 Jahren ständig weiterentwickelt und ist dabei stets auf die Marktanforderung eingegangen. In diesem Sektor entwickeln sich Technologie und Dienstleistungen schnell weiter und der Netzwerkverkehr wächst dramatisch.

In den letzten Jahren wurden daher weltweit enorme Investitionen getätigt, um neue Netzwerktechnologien zu implementieren – allein in Spanien liegt die Festnetz-Breitbandabdeckung bei 99 % und die mobile Breitbandabdeckung bei 93 %. Die Technologie ist bereits entwickelt und die Infrastruktur ist verfügbar, also warum nicht diese nutzen, um alle Kommunikation zu decken, die in der Industrie häufig auftreten?

Kommunikation zwischen zwei Steuerungssystemen an verschiedenen Standorten, ein zentrales SCADA-System zur Überwachung aller Automatisierungsgeräte in allen Anlagen oder eine Einrichtung, die per E-Mail die täglichen Produktionsdetails an die zuständigen Mitarbeiter sendet – dies sind gängige Szenarien in Branchen wie erneuerbare Energien, Wasseraufbereitung und Maschinenbau. Jetzt können all diese Szenarien effizient mit Standard-EtherNet/IP umgesetzt werden.

Der Wert der Netzwerktechnologie, die einer Anwendung hinzugefügt wird, beginnt mit einem zuverlässigen router. Ein Basisrouter verwaltet die Kommunikation zwischen Geräten, die mit verschiedenen Netzwerken verbunden sind, und überträgt nur die notwendigen Informationen an das richtige Ziel. Router mit Fernkommunikation verfügen über ein modem (3G, 4G usw.) oder einen WAN-Port, um die Internet-Konnektivität von jedem Standort aus zu ermöglichen.

Diese router verfügen in der Regel über firewall-Funktionalität und/oder die Möglichkeit, eine Verbindung über ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) herzustellen, um vor Bedrohungen in externen Netzwerken zu schützen. Es wird dringend empfohlen, dass ein router in der Lage ist, Fernkommunikation bereitzustellen. Er stellt nicht nur die Verbindung her, sondern kann auch eine Benachrichtigung im Falle eines alarm, eines Betriebsfehlers und von Vorfällen senden sowie historische Daten zur Aufzeichnung der Betriebsdaten der Anwendung bereitstellen.

Die Sicherheit ist ein zentrales Thema, das bei der Gestaltung oder Wartung eines Netzwerks berücksichtigt werden muss. Zwischen den Geräten oder der Ausrüstung, die innerhalb eines Netzwerks kommunizieren, müssen sichere Verbindungen und verschlüsselte Kommunikationstunnel eingerichtet werden, um die Daten während der Übertragung zu schützen.

Dies ist das Ziel eines VPN, das Zugriffsregeln für das virtuelle Netzwerk bereitstellt – über Benutzername und Kennwort – und verschlüsselte Pakete, die zwischen Geräten in einem Netzwerk ausgetauscht werden.

Darüber hinaus müssen industrielle Netzwerke vor jeglichem unerwünschten Zugriff geschützt werden – Eindringlinge könnten auf vertrauliche Daten zugreifen oder sogar Dienste im Netzwerk unterbinden. Diese Sicherheitsstufe wird durch firewall bereitgestellt, die nicht autorisierten Zugriff blockieren soll.

Fernkommunikation kann die Konnektivität zwischen Menschen, Geräten und Systemen in Industrieanwendungen verbessern und eröffnet neue Möglichkeiten für Produktivität, Effizienz und Flexibilität. Mit zentralisiertem technischem Service-Support können Unternehmen auch Reisekosten und unerwartete Ausfallzeiten reduzieren.

Veröffentlicht 3. März 2015


Noem� Rodr�guez
Noem� Rodr�guez
Sales Engineer, Integrated Architecture, Rockwell Automation Iberia
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Automatisierungslösungen mit Remote-Kommunikation
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: