Loading
Blog | life sciences
Recent ActivityRecent Activity

Ist Ihre Partnerschaft eine Win-Win-Situation?

Eine gesunde Beziehung vereint Wissenschaft und Automatisierung für einen medizinischen Durchbruch.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Die Technologie von Rockwell Automation spielt eine Schlüsselrolle im vollautomatisierten Prozess von ARMI BioFabUSA, der das Programm seinem Ziel näher bringt: die großtechnische Produktion von gezüchteten Geweben.

Wie bestimmen Sie, ob Ihre Geschäftspartnerschaften erfolgreich sind? Ein strikt ergebnisbasierter Ansatz erzählt einen großen Teil der Geschichte. Doch in der langen Geschichte von Rockwell Automation beim Aufbau von Kundenbeziehungen haben wir gesehen, wie weniger greifbare Elemente zu Erfolgen führen können, die über die ursprünglichen Parameter einer Partnerschaft hinausgehen.

Die Einstellung ist entscheidend. Je mehr Sie bereit sind zu helfen, desto mehr können Sie erreichen. Unsere Partnerschaft mit dem Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) ist ein hervorragendes Beispiel für diesen gegenseitig vorteilhaften Ansatz. Beide Seiten bringen wichtige Informationen und Technologie in jedes Projekt ein, einschließlich des ARMI Center of Excellence, das sich derzeit in Entwicklung befindet.

Dadurch sind wir einer revolutionären Ära der Medizin, die jedes Jahr Tausende von Leben retten könnte, nähergekommen.

Zurück zur Schule

Das BioFabUSA-Programm von ARMI umfasst ein Konsortium von mehr als 170 Mitgliedsorganisationen, die alle dieselbe Mission verfolgen: die großtechnische Herstellung von konstruiertem Gewebe. Dieses Ziel könnte unter anderem dazu führen, dass Wartelisten für Organtransplantationen der Vergangenheit angehören.

Viele der teilnehmenden Organisationen stammen aus der Forschung und Wissenschaft, sie kennen also die Wissenschaft hinter der Gewebeherstellung. Aber sie brauchten Unterstützung, um herauszufinden, wie sie ihre Prozesse skalieren und automatisieren können. ARMI Executive Director Dean Kamen hatte bereits jemanden, der helfen konnte.

Im Jahr 2018 rief das US-Verteidigungsministerium an, um ARMI im Rahmen seines BioFabUSA-Programms für die Herstellung von Gewebe und Organen einen Zuschuss in Höhe von USD 80000000,00 zu gewähren. Kurz darauf rief Kamen selbst Rockwell Automation CEO Blake Moret an. Die Partnerschaft entwickelte sich von dort aus weiter, wobei Rockwell Automation sein Wissen und seine Technologie einbrachte.

Beide Beiträge waren entscheidend für die erste automatisierte Gewebelinie von ARMI BioFabUSA, die Anfang 2020 in Betrieb ging. Eine Person konnte nun ein Fläschchen mit Zellen an einem Ende der Linie einsetzen und 45 Tage später zurückkehren, um die vollständige Knochenbandkonstruktion zu inspizieren, die am anderen Ende wartete.

Die vollständige Automatisierung des Prozesses war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Entwicklung komplexer Organe. Das Center of Excellence wird ebenfalls helfen, aber nur, weil die beiden Organisationen eine Gelegenheit erkannten und in entscheidenden Momenten Gründe fanden, „Ja“ zu sagen. Einer dieser Momente betraf die grundlegendste Anforderung, die ein Projekt vor dem Start scheitern lassen kann: Platz.

Lage, Lage, Lage

Jahrelang hatte Rockwell Automation die Einrichtung eines Center of Excellence im Großraum Boston Bereich geprüft. Inzwischen hatte die Partnerschaft des Unternehmens mit ARMI BioFabUSA nur 50 Meilen nördlich von Boston am Standort der Organisation in Manchester, N.H., bedeutende Fortschritte gemacht.

Die umgebauten Textilfabriken bieten viel Fläche, und ARMI BioFabUSA wollte diese sinnvoll nutzen. Als die Organisation das Interesse von Rockwell Automation an einem regionalen Center of Excellence entdeckte, bot sie an, kostenlos Platz bereitzustellen. Es war eine unerwartete Entwicklung, die jedoch allen im Konsortium helfen konnte, voranzukommen.

Von den über 170 Mitgliedsorganisationen befindet sich die große Mehrheit in den frühen Phasen des digitalen Anlagenreifegradmodells und würde von einer greifbaren Demo dessen profitieren, was in späteren Phasen möglich ist. Die Organisation wollte die Gelegenheit nutzen, den demo-Bereich direkt neben einer praktischen, modernen Anwendung zu platzieren.

Beide Partner sehen das ARMI Center of Excellence als Lernwerkzeug, das die Mitglieder des Konsortiums über smarte Produktion aufklärt. Nach Fertigstellung wird das Zentrum die Reise der digitalen Transformation aufzeigen – von einer manuellen Einrichtung bis hin zu einer vollautomatisierten Anlage, die mit einem Enterprise-Resource-Planning-System kommuniziert.

Schnelle Entwicklung

Die ersten Schritte zur Schaffung dieser Umgebung erfolgten bemerkenswert schnell, nachdem ARMI BioFabUSA seinen verfügbaren Platz in Manchester angeboten hatte. Die Projektorganisatoren erhielten im März 2021 ein wichtiges Signal von Rockwell Automation Senior VP und Chief Technology Officer Sujeet Chand. Zwei Monate später war das Zentrum mit Ausrüstung ausgestattet, um die ersten beiden Stufen des digitalen Anlagenreifegradmodells zu demonstrieren.

Was die drei nachfolgenden Stufen betrifft, wird Rockwell Automation diese Geschichte mit Unterstützung eines weiteren Partners erzählen: Cytiva. Mit Bioreaktoren des globalen life sciences Unternehmen wird das Zentrum ein konkretes Beispiel für die Erfolgsgeschichten liefern, die durch smarte Produktion möglich sind.

Natürlich können Besucher, die noch überzeugt werden müssen, direkt nebenan die wachsenden Bemühungen von ARMI BioFabUSA beobachten, seine Mission zu erfüllen. Mit Unterstützung von Rockwell Automation wird die Organisation in den nächsten acht bis neun Monaten acht weitere Produktionslinien installieren. Jede, die in Betrieb geht, schließt die Lücke zwischen Wissenschaft und vollautomatisierter Produktion von konstruiertem Gewebe – und stärkt eine florierende Partnerschaft.

Veröffentlicht 28. Juni 2021

Themen: Life Sciences

Wayne Charest
Wayne Charest
Bio Manufacturing Project Application Engineer, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Für Sie empfohlen

Lebensrettende modern Fortschritte mit ARMI
Ausrüstung für pharmazeutische Labore
Video
Lebensrettende modern Fortschritte mit ARMI

Wir arbeiten mit dem Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) zusammen, um hochspezialisierte regenerative Medizin vom Labor in die Produktion zu bringen.

Jetzt ansehen
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
  5. Chevron LeftChevron Left ARMI-Partnerschaft ist ein Win-Win
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: