Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Arena-Simulationssoftware kann die Patientenversorgung verbessern

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Arena-Simulationssoftware kann die Patientenversorgung verbessern hero image

Von Anfang an alles richtig machen

Dies ist in jeder Branche ein kritischer Punkt, aber gerade jetzt im Gesundheit ist es sogar noch wichtiger, denn hier geht es buchstäblich um Leben und Tod.

Was wäre, wenn Sie „Was wäre, wenn...?“ Fragen beantworten könnten, bevor Sie Kapital investieren und ohne den laufenden Betrieb zu stören?

Was wäre, wenn:

  • ...unser Produktmix, die Taktzeit, die Arbeit-Regeln, die Ausfallrate, die Ankunftsrate der Patienten usw. sich ändern? Wie wirkt sich das auf den Durchsatz, die Warteschlangen, die Kosten und die Ressourcennutzung aus?
  • ...wir eine Schicht hinzufügen, eine neue Maschine kaufen oder die Schulung der Mitarbeiter ändern? Wird das das gewünschte Ergebnis bringen?
  • ...wir zwei Einrichtungen zu einer zusammenlegen? Verbessere ich die Effizienz oder mache ich alles doppelt so schwierig?
  • ...wir ein neues Lager bauen? Wird das Design das bestmögliche Layout bieten?
  • ...ich mit einer Pandemie konfrontiert bin und unser Krankenhaus nicht für einen Einschaltstromstoß kritischer Patienten ausgelegt ist?

Schluss mit dem Rätselraten

Arena Simulation und erweiterte Analysen sagen die Zukunft voraus und geben Wege vor, um die Leistung zu optimieren. Flexible, Aktivität-basierte Modelle können zur Simulation nahezu jedes Prozesses verwendet werden.

Ein kurzes (:57 s) Videomodell demonstriert die Aktivität in einer typischen Notaufnahme und wie Anpassungen die Wartezeiten für die Behandlung verkürzen können.

Krankenhäuser nutzen Arena, um das Rätselraten zu eliminieren und faktische Daten zu verwenden, um Patienten zu helfen und Leben zu retten. Während Hersteller Arena nutzen, um beispielsweise den Betrieb effizient umzustellen und den optimalen Weg zur Staffelung von Schichten zu finden, modellieren Krankenhäuser in Arena, um die Menge der Ressourcen vorherzusagen, die sie für den täglichen Betrieb benötigen.

Wir haben Feldprojekte unterstützt, bei denen die Menge der benötigten Ressourcen ungewiss war, und uns mit Terminierungsproblemen befasst, um die Patientenversorgung, das ambulante routing und vieles mehr zu verbessern.

Als Beispiel haben wir einer Krebsbehandlungsklinik geholfen, die Patientenversorgung besser zu verwalten. Ein kürzlich erzielter medizinischer Durchbruch führte dazu, dass mehr Patienten überlebten – und infolgedessen stieg die Zahl der Termine. Leider überschritten die Wartezeiten der Patienten fünf Stunden.

Das Krankenhaus musste die Termine effizienter staffeln, um die Wartezeiten zu verkürzen und die langen Arbeitszeiten des medizinischen Personals zu reduzieren. Mit Simulationssoftware fand die Einrichtung die richtige Kombination aus Termin- und Personaleinsatzplanung, um die Belastung auf beiden Seiten zu verringern.

Mit den sich ändernden Bedingungen Schritt halten

Pandemien führen zu einer Zunahme der Patienten und des Bedarfs an bestimmten Ressourcen. Durch die Anpassung des Modells an den erwarteten Anstieg der Patientenzahlen können Krankenhäuser effektiv reagieren.

COVID-19 hat so viel Unsicherheit mit sich gebracht, dass wir uns fragen, was getan werden muss und wie schnell wir Veränderungen vornehmen müssen. Faktische Daten werden Gesundheit-Unternehmen helfen, sich auf das vorzubereiten, was der nächste Tag bringen mag.

Die Ressourcen in New York sind wie in anderen großen Metropolen knapp. Da die Zahl der Patienten voraussichtlich weiter steigen wird, müssen die Krankenhäuser schnell reagieren, um so viele Patienten wie möglich versorgen zu können. Hier ist nur ein Beispiel für den Einsatz von Simulationssoftware: Die Northwell University und das Lenox Hill Hospital haben ihren Bereich für ambulante Kinderchirurgie in eine Intensivstation für Erwachsene umgewandelt und Arena eingesetzt, um so effizient wie möglich zu werden – und Leben zu retten.

Daten helfen Entscheidungsträgern, den Ablauf von Systemen und die Einschränkungen von Ressourcen zu verstehen, einschließlich Ärzte, Pflegekräfte und Ausrüstung. Planer können sich auf Pandemien, Grippesaison, Naturkatastrophen vorbereiten, und Pflegekräfte können bereit sein.

Veröffentlicht 20. Mai 2020

Weitere Anwenderberichte

  • Krebsbehandlungszentrum reduziert Patientenzeit in der Klinik um 25 Prozent mit Arena Simulationssoftware
  • Arena zu Gesundheit Krisenbetrieb
  • Arena: Mehr erreichen mit weniger

Tyler D. DiFrischia
Tyler D. DiFrischia
Arena Simulation Account Manager, Rockwell Automation Inc
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Arena-Simulationssoftware kann die Patientenversorgung verbessern
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: