Empfohlen für Sie
Der industrielle Fertigungsbereich befindet sich im Wandel. Jahrzehntelang haben Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnologie (OT) parallel zueinander gearbeitet. Doch jetzt, mit der Zusammenlegung der Netzwerk-Technologien, verschwimmen die Grenzen zwischen den beiden.
Wie so oft in Zeiten großer Veränderungen übersteigt der Bedarf an bestimmten Qualifikationen die Verfügbarkeit von Fachkräften mit diesen Qualifikationen. Die Nachfrage nach Menschen, die den Austausch zwischen IT und OT verstehen, ist groß – und der Bedarf steigt weiter, da der industrielle Fertigungsbereich und das Unternehmensunternehmen immer stärker vernetzt werden.
Tatsächlich wird geschätzt, dass zur Skalierung des Internet der Dinge (IoT) jedes Jahr 220000 IT/OT-Ingenieure benötigt werden.
Um sicherzustellen, dass IT- und OT-Experten über die umfassenden Fähigkeiten verfügen, die sie für die Verwaltung und Administration industrieller Netzwerk-Systeme benötigen, haben Rockwell Automation und Cisco gemeinsam die Zertifizierung zum Industrial Networking Specialist (Prüfungs-ID 600-601) entwickelt, die durch einen praxisorientierten, laborbasierten Kurs unterstützt wird: Managing Industrial Networks with Cisco Networking Technologies (IMINS).
Der Kurs richtet sich an Steuerungssystemingenieure, die mit Ethernet-Netzwerken arbeiten, an IT-Ingenieure, die ihre Fähigkeiten auf industrielle Umgebungen ausweiten möchten, und an Systemintegratoren in der Fertigung, Prozesssteuerung sowie in der Öl und Gas-Industrie, die industrielle Netzwerk-Systeme installieren, warten und Fehler beheben.
Dieser fünftägige, von einem Ausbilder geleitete Kurs mit einem Workshop vermittelt Anlagenadministratoren, Steuerungssystemingenieuren und Netzwerkingenieuren das wichtige Wissen, das sie benötigen, um die Vernetzungstechnologien in den heutigen vernetzten Anlagen und Unternehmen zu unterstützen und zu warten. Im Gegensatz zu anderen Programmen für industrielle Vernetzung werden im IMINS-Programm praktische Fähigkeiten durch Simulationen sowie theoretisches Wissen getestet, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer auf reale Implementierungen vorbereitet sind.
Zwischen jetzt und Ende April 2015 sind 28 Kurse in den USA, Kanada und Europa geplant. Finden Sie einen Kurs in Ihrem Bereich und bereiten Sie sich auf die Zusammenlegung von IT und OT vor.
Veröffentlicht 6. Januar 2015