Bergbaubetriebe laufen mit elektrischer Energie. Über Zerkleinerung, Fördertechnik, Hebezeuge, Pumpen, Belüftung und Mineralienverarbeitung hinweg sorgt die elektrische Infrastruktur dafür, dass die Produktion in Bewegung bleibt und hilft, die Anlagen, Systeme und Personen zu verbinden, die einen sicheren und effizienten Betrieb ermöglichen.
Doch dieselben elektrischen Systeme, die eine höhere Produktivität unterstützen, bringen auch Risiken mit sich – insbesondere in Umgebungen, die durch Staub, Feuchtigkeit, Vibration, abgelegene Standorte, enge Räume und den ständigen Druck geprägt sind, die Betriebszeit zu maximieren.
Lichtbogen ist eines der Risiken, das Bergbauunternehmen nicht als reine Compliance-Frage behandeln dürfen. Es handelt sich um eine Herausforderung für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Betriebskontinuität, die gleichzeitig Menschen, Anlagen und Produktion betreffen kann.
Warum das Lichtbogenrisiko im Bergbau anders ist
Ein Lichtbogen entsteht, wenn elektrische Energie durch die Luft zwischen Leitern oder von einem Leiter zur Erde freigesetzt wird. Dabei können intensive Hitze, Licht, Druck, Rauch und geschmolzenes Material entstehen, was für Beschäftigte in der Nähe von unter Spannung stehenden Geräten erhebliche Gefahren bedeutet.
Im Bergwerk können diese Gefahren durch die Gegebenheiten vor Ort verstärkt werden. Leitfähiger Staub kann in Geräte eindringen. Feuchtigkeit und korrosive Bedingungen können Isolierungen und Verbindungen beeinträchtigen. Starke Vibration und Gerätebewegungen können Komponenten lockern. Temporäre Stromversorgungen, mobile Anlagen und enge elektrische Räume erschweren die Kontrolle der Exposition.
Die Auswirkungen können sich rasch von einem Sicherheitsereignis zu einem Produktionsthema entwickeln. Ein Fehler kann elektrische Geräte beschädigen, eine kritische Anlage außer Betrieb setzen, Wartungsarbeiten verzögern und ungeplante Ausfallzeiten genau an der Stelle verursachen, an der Zuverlässigkeit am wichtigsten ist.
Deshalb geht es bei der Reduzierung des Lichtbogenrisikos im Bergbau um mehr als die Verhinderung eines Vorfalls. Es geht darum, Beschäftigte zu schützen, den Durchsatz aufrechtzuerhalten und produktionskritische Systeme auch unter schwierigen Betriebsbedingungen verfügbar zu halten.
Sicherheits- und Produktionsleistung sind miteinander verbunden
Führungskräfte im Bergbau stehen unter ständigem Druck, die Sicherheit zu verbessern und gleichzeitig Verfügbarkeit, Durchsatz und Kostendisziplin zu steigern. Diese Prioritäten sind nicht voneinander getrennt, sondern voneinander abhängig.
Ein schwerwiegender elektrischer Vorfall kann ein Wartungsfenster unterbrechen, die Verfügbarkeit von Geräten verringern, die Produktion verlangsamen und Untersuchungs- oder Austauschmaßnahmen erfordern, bevor der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Im Bergbau, wo ein einzelnes eingeschränktes Asset die gesamte Wertschöpfungskette beeinflussen kann, können die Auswirkungen weit über den Elektroraum hinausgehen.
Eine stärkere Sicherheitsstrategie für elektrische Anlagen adressiert diese Verbindung. Sie unterstützt sicheres Arbeiten und verbessert gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Systeme, die Material bewegen, die Verarbeitung unterstützen und die Produktion am Laufen halten.
Für moderne Bergwerke ist dies Teil der Optimierung der Betriebsprozesse: Risiken frühzeitig erkennen, Exposition wo möglich reduzieren und Systeme so gestalten, dass sie sowohl Sicherheit als auch Leistung im Feld unterstützen.
Von Compliance zur Risikoreduzierung
Compliance bleibt der Ausgangspunkt. Normen wie NFPA 70E und CSA Z462 helfen, sichere Arbeitsmethoden zu definieren, während elektrische Vorschriften und Wartungsstandards regeln, wie Ausrüstung installiert, gewartet und geprüft werden soll.
Doch ein Bergbaubetrieb braucht mehr als eine Checkliste von Standards. Er benötigt eine praxisnahe Sicht darauf, wo Gefahren bestehen, wie Standortbedingungen die Ausrüstung im Laufe der Zeit beeinflussen und wie Beschäftigte während Betrieb, Fehlerbehebung und Wartung mit unter Spannung stehenden Systemen interagieren.
Das bedeutet, dass Lichtbogenrisikobewertungen, Kurzschluss- und Vorfallenergie-Studien, klare Verfahren, ordnungsgemäße Kennzeichnung, Mitarbeiterschulung, vorbeugende Wartung und persönliche Schutzausrüstung, die für Aufgabe und Gefährdungsstufe ausgewählt wurde, eingesetzt werden müssen.
Es bedeutet auch, bereits im Vorfeld nach Möglichkeiten zu suchen, die Exposition zu verringern, bevor eine Aufgabe beginnt. Die wirksamsten Sicherheitsprogramme kombinieren administrative Kontrollen, qualifizierte Beschäftigte und technische Maßnahmen, die das Risiko an der Quelle senken.
Einsatz technischer Schutzmaßnahmen zur Reduzierung der Exposition
Technische Schutzmaßnahmen sind im Bergbau besonders wichtig, da nicht jedes Risiko allein durch Verfahren oder PSA beherrscht werden kann. Lichtbogenfeste Ausrüstung ist eine Möglichkeit, die Exposition bei elektrischen Anwendungen mit erhöhtem Risiko zu verringern.
Lichtbogenfeste Ausrüstung ist so konzipiert, dass sie die Energie eines internen Lichtbogenfehlers aufnimmt und umlenkt, um das Personal zu schützen – vorausgesetzt, die Ausrüstung ist korrekt spezifiziert, installiert, gewartet und gemäß den Anforderungen betrieben.
Dieser Schutz ist in Bergwerken wichtig, wo elektrische Räume, Umspannwerke und Motorsteuerungseinrichtungen sich in der Nähe von Produktionsbereichen, Wartungswegen oder abgelegenen Assets befinden können, die schwer zugänglich und schwierig außer Betrieb zu nehmen sind.
Niederspannungs- und Mittelspannungs-Motorsteuerungszentren mit Lichtbogenfestigkeit können eine umfassendere Sicherheitsstrategie unterstützen, indem sie die Exposition bei normalen Aufgaben verringern und die Verbindung zwischen Arbeitsschutz, Zuverlässigkeit der Anlagen und Produktionskontinuität stärken.
Installation und Wartung dürfen kein nachträglicher Gedanke sein
Lichtbogenfeste Ausrüstung erfüllt ihre Funktion nur, wenn das gesamte System korrekt spezifiziert, installiert und gewartet wird. Schon ein kleines Installationsproblem kann die lichtbogenfeste Integrität der Ausrüstung beeinträchtigen.
Für Bergbauprojekte ist eine frühzeitige Planung entscheidend. Installationsanforderungen sollten bereits im Ausschreibungsprozess definiert werden; Auftragnehmer müssen die Anforderungen des Herstellers verstehen, und die finale Installation sollte überprüft werden, bevor die Ausrüstung als Teil der Sicherheitsstrategie eingesetzt wird.
Wartung ist ebenso wichtig. Staub, Feuchtigkeit, Korrosion und Vibration können den Zustand der Ausrüstung im Laufe der Zeit verändern, weshalb Inspektion, Dokumentation und vorbeugende Wartung unerlässlich sind, um Schutz und Leistung zu erhalten.
Wenn elektrische Sicherheit als fortlaufende betriebliche Disziplin verstanden wird, sind Bergwerke besser in der Lage, Risiken zu reduzieren, Menschen zu schützen und produktionskritische Assets verfügbar zu halten.
Widerstandsfähigere Bergbaubetriebe schaffen
Moderne Bergbaubetriebe werden immer vernetzter, automatisierter und sind zunehmend auf eine zuverlässige elektrische Infrastruktur angewiesen. Das eröffnet die Möglichkeit, elektrische Sicherheit nicht als separate Anforderung, sondern als Teil der Gestaltung und Aufrechterhaltung widerstandsfähiger Betriebsabläufe zu betrachten.
Durch die Kombination von Risikobewertungen, geschulten Beschäftigten, vorbeugender Wartung, dokumentierten Verfahren und geeigneten technischen Maßnahmen können Bergbauunternehmen dazu beitragen, sicherere Umgebungen zu schaffen und gleichzeitig Betriebszeit, Zuverlässigkeit und langfristige Leistung zu unterstützen.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Bergbauunternehmen, zu bewerten, wo in ihren Betrieben Lichtbogenexposition besteht, zu bestätigen, dass Programme zur elektrischen Sicherheit den aktuellen Standards und Standortbedingungen entsprechen, und zu identifizieren, wo technische Maßnahmen das Risiko an der Quelle verringern können.
Mit einem proaktiven Ansatz können Bergwerke Menschen besser schützen, kritische Assets sichern und die Wahrscheinlichkeit verringern, dass ein elektrisches Ereignis zu einer umfassenderen Produktionsunterbrechung wird. Im Bergbau wird Resilienz nicht nur daran gemessen, wie schnell ein Betrieb sich erholt, sondern auch daran, wie gut Risiken bereits vor einer Unterbrechung reduziert werden.