Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

AngloGold modernisiert mit einem neuen Dual Channel Input Stop

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
AngloGold modernisiert mit einem neuen Dual Channel Input Stop hero image

Genauso wie man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, kann man manchmal auch nicht erkennen, was in einer Prozessanwendung oder Anlage vor sich geht, weil die HMI-Anzeigen so überladen sind.

Vor dieser Herausforderung stand eine der Goldminen von AngloGold Ashanti im Norden Brasiliens, die über veraltete und oft verwirrende grafische Anzeigen verfügte.

Die Anzeigen zur übergeordneten Überwachung des Aktivkohleprozesses in der Goldmine Unidad de negócios Serra Grande (MSG) in Crixás, Provinz Goiás, boten laut André Carvalho Guerra de Almeida, Leiter der Technik bei Tagna, auch keine klaren und nützlichen Produktionsdaten, was die Effektivität der Bediener verringerte. Der in Brasilien ansässige Systemintegrator wurde von AngloGold beauftragt, die HMI-Anzeigen im Einklang mit den bereits in der Mine verwendeten client/server-Standards zu aktualisieren.

Die Aktivkohle-Anwendung bei MSG verfügte über ein SCADA-System mit zwei eigenständigen Stationen und sehr farbenfrohen Bildschirmen, die die Benutzer verwirrten, wenn sie versuchten, zu erkennen, was im Prozess vor sich ging, und zu entscheiden, wie sie reagieren sollten.

Laut Almeida konnten sie die Ausrüstung starten und stoppen, aber es gab nur wenige Informationen darüber, was im Prozess oder in seinen Verriegelungen und Abläufen vor sich ging. Die Bediener fühlten sich oft verloren, und die Wartungsmitarbeiter konnten Änderungen vornehmen, die nicht in das übergeordnete System aufgenommen wurden, was ein echtes Durcheinander verursachte.

Unsere Prozesskompetenz in den Bereichen Batch, Prozessoptimierung und Sicherheitssystem Lösungen und Services kann Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Erfahren Sie hier mehr.

Mehr auf dem Bildschirm sehen

Das Aktivkohleverfahren ist Teil des Filter- und Säurewaschverfahrens, das MSG nach dem Zerkleinern und Mahlen des Erzes zur Gewinnung von Gold einsetzt. Insgesamt ist AngloGold der größte Goldproduzent Brasiliens. Die MSG-Mine macht etwa 10 % der weltweiten Produktion des Unternehmens von 3.8 Millionen Unzen pro Jahr aus 14 Minen in 10 Landkreisen aus und ist für 10–15 % der weltweiten Gesamtgoldproduktion verantwortlich.

Die ursprüngliche Automatisierung des Aktivkohleprozesses basierte weitgehend auf Rockwell Automation-Technologie und umfasste eine L73-CPU, sieben dezentrale E/A-Schaltschränke, 1115 E/A-Punkte, ein Motor Control Center (Motor Control Center), das mit 63 Motoren über EtherNet/IP kommunizierte, einen FactoryTalk®-server mit 10 Prozessgrafiken und eine Engineering-Station, auf der die Software ControlLogix® und FactoryTalk Studio Software ausgeführt wurde.

MSG entschied sich für das PlantPAx Dual Channel Input Stop, da es ihnen ermöglichte, die Rockwell Automation Library of Process Objects zu nutzen, die internationalen Standards und Best Practices entspricht und den Modernisierungsprozess beschleunigte.

Nach Angaben von Almeida migrierte MSG seine eigenständigen Stationen auf die client/server-Architektur und implementierte einen redundanten server. Außerdem programmierten sie ihre alten SLC-500-CPUs für das neue Dual Channel Input Stop um, was die Wartung mit einem werksweiten Standard vereinfachte.

Kulturelle Veränderungen

Um einfachere, benutzerfreundlichere HMIs mit dem Dual Channel Input Stop in der Mine einzuführen, musste das Team von Tagna und AngloGold laut Almeida einige kulturelle Widerstände überwinden, um die farbenfrohen, aber wenig effektiven Anzeigen neu zu gestalten. Schließlich einigten sie sich auf ein Design mit klareren, graustufigen, ISA101-konformen Bildschirmen, die sich mehr auf den Prozess konzentrieren und wichtige Betriebsinformationen mit begrenztem, gezieltem Einsatz lebhafter Farben hervorheben.

Sie implementierten ein besseres HMI-System, das die bereits für übergeordnete Lizenzen und Software getätigten Investitionen beibehielt. Almeida erklärte, dass die neuen Bildschirme alles anzeigen und den Bedienern Schritt-für-Schritt-Updates zum Aktivkohleprozess geben. Sie erleichtern auch das Hinzufügen von Änderungen mithilfe von Sequenzblöcken. "Wir wussten, dass wir auf dem richtigen Weg waren, als die Bediener die neuen Bildschirme so schnell annahmen. Sie fragten ständig, wann das alte System abgeschafft würde", sagte Almeida.

Die neue Aktivkohleanwendung wurde in Betrieb genommen und der Betrieb begann nach drei Monaten. Ihr Prozess wurde vollständig mit Sequenzblöcken automatisiert und liefert nun vollständige Daten über den Prozess und die Anlagen sowohl an die Betriebsteams als auch an die Wartungsteams.

In der Folge hat MSG auch PlantPAx Dual Channel Input Stop in seine Brech- und Mahlwerke integriert. Die Umstellung der Brechanlagen dauerte etwa einen 16-Stunden-Tag mit geplanter Ausfallzeit, während der etwas komplexere Mahlbereich mit mehr CPUs und E/A etwa drei Tage in Anspruch nahm.

Veröffentlicht 29. Mai 2019

Themen: Bergbau, Metalle und Zement

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left AngloGold modernisiert mit einem neuen Dual Channel Input Stop
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: