2010, nach drei Jahren erfolgloser Bemühungen, ihr neues ERP-System mit der Produktion zu integrieren, entschied sich Hamlet, seine Verwaltungs- und Produktionsfunktionen in einer einzigen IT-Organisation zusammenzuführen. Auf Basis der Überzeugung, dass die Integration des Internet der Dinge für zukünftiges Wachstum unerlässlich sein würde, bestand die Mission des Unternehmens darin, eine langfristige, umfassende Strategie zu erstellen.
Hamlet war mit den Steuerungssystemen von Rockwell Automation vertraut und war nach einem Gespräch auf der Automation Fair® event in jenem Jahr davon überzeugt, dass The Connected Enterprise® und unsere Informationslösungen der Schlüssel zur erfolgreichen Digitalisierung, einschließlich papierlosem Betrieb, sein könnten.
Das Unternehmen hatte zuvor sein ERP-System aktualisiert, um seine Prozesse zu digitalisieren, stieß jedoch bei der Ereignisverwaltung und der Nutzung von Echtzeitdaten mit diesem Ansatz an Grenzen. Dieses Mal umfasste die Vision eine Überarbeitung des gesamten Fertigungsprozesses, einschließlich Qualitätsmanagement, Energiemanagement, Warenbewegung, Lager- und Leistungsmanagement. Das Management stimmte sich abteilungsübergreifend ab, um diese Mission zu unterstützen.
#2 Ein Lenkungskomitee einrichten
Jedes Schiff braucht einen Kapitän und eine unterstützende Crew. Im Fall von Hamlet bildeten sie ein Lenkungskomitee, dem ihr CEO, CFO, VP of Operations, der Projektmanager und der Rockwell Automation Business Consultant angehörten, der von Anfang an Teil des Projekts war.
Dieses Team sorgte für die Aufrechterhaltung der Ausrichtung, des Schwungs und des Bewusstseins im gesamten Unternehmen und diente als Kommunikations- und Eskalationspunkt. Die Investition der Führungskräfte unterstrich das Engagement des Unternehmens für die Projektvision.
#3 Arbeiten Sie mit einem Technologieanbieter zusammen, der Ihre übergeordneten Geschäftsziele versteht und unterstützt
Rockwell Automation und Hamlet waren langjährige Partner, und gestärkt durch den Austausch zwischen den beiden Unternehmen auf der Automation Fair® event, der die Vision von Hamlet prägte, begann das Unternehmen, mit uns an diesem Projekt zu arbeiten. Die ersten Bemühungen konzentrierten sich auf die Definition von Anforderungen und Zielen, wobei die Technologie als Werkzeug diente, um die Vision für beide Unternehmen zu ermöglichen.
#4 Sorgfältige und vollständige Bewertung der Unternehmensoperationen, um ein unverfälschtes Bild von Stärken, Lücken und Chancen zu erstellen
Rockwell Automation und Hamlet brachten Struktur in das Projekt, indem sie eine Bewertung vornahmen. Unter dem alten System war der Wareneingangsbetrieb bei Hamlet ein halb manueller Prozess.