Encompass-produktpartnere

Supplerende produkter, der løser dine applikationsudfordringer

For at kunne være den bedste i din branche, skal du sammenligne dig selv med virksomheder, der er de bedste i deres brancher. Via Encompass™, som er vores henvisningsprogram til tredjepartsprodukter, kan du hurtigt finde de produkter, du skal bruge for at løse udfordringer relateret til din applikation.

Søg efter et produkt med Encompass-reference

Brug søgefunktionen til at sortere og filtrere produkter, der kan oprette forbindelse til Rockwell Automations arkitektur, eller som bruges sammen med vores produkter.

The Power of Collaboration

Tilbyd en verden af ekspertise

Vores Encompass-program skaber en sti til udveksling af kritiske oplysninger og forbedrede produktløsninger. Dette program forbinder Rockwell Automations tekniske og kommercielle ressourcer med den bedst egnede Encompass-partner. Encompass-partnervirksomhederne besidder en række produktegenskaber, som udvider og forbedrer vores løsninger. Disse partner har gennemgået en krævende optagelsesproces og påtager sig ansvar for, at vores fælles kunder får gode resultater.

Se profiler for vores Encompass-produktpartnere

Add-on-profiler

Konfigurationer for Studio 5000-miljø

Add-on-profiler (AOP) er softwareguider, som gør det nemt og hurtigt at konfigurere enheder fra tredjeparter, så de kan kommunikere med styresystemer fra Rockwell Automation. Du finder AOP'er for produkter fra Encompass-partnere på følgende partneres hjemmesider:

Gå til downloadcenteret for software for at se flere AOP'er

Bibliotek over prøvekoder

Du finder en prøvekode fra vores partnere ved at søge på firmanavnet eller produktets katalognummer.

Se biblioteket over prøvekoder

Bliv Encompass-partner

Vejen til bedre løsninger

De produkter, der henvises til i programmet, skal:

  • Udgøre en forbedring og udvidelse af vores løsninger via indbygget konnektivitet til vores arkitektur eller som en kritisk komponent til din Rockwell Automation-løsning
  • Understøtte brancher eller applikationer, der er knyttet til vores produktløsninger
  • Levere supplerende salgs- og markedsføringsstrategier

Deltagende partnere skal:

  • Påtage sig ansvar for, at vores fælles kunder får gode resultater
  • Deltage i en årlig revision og fornyelse af dette engagement via et tilhørende "Memorandum of Membership" samt medlemsgebyrer

Fordele ved partnerskab med os

Virksomheder, der fremstiller produkter, som henvises til i Encompass-programmet, får mulighed for at føre kampagner for de produkter, der henvises til. Der henvises til brochuren om fordelene med Encompass-partnerprogrammet, hvis du er interesseret i at blive en Ecompass-produktpartner, vi henviser til.

Læs vores case studies

Vores teknologi giver fordele i en lang række industrielle applikationer

Vi samarbejder med forskellige partnervirksomheder, som hjælper med at effektivisere produktionen ved at løse tekniske, operative og lovgivningsmæssige udfordringer i mange forskellige industrielle applikationer. 

Lige fra små produktioner med enkelte maskiner til store produktionsmiljøer med moderniseringsprogrammer og store netværksløsninger. Vi har mange succeshistorier, og der findes helt sikkert også en, der minder om dine egne applikationer.  

Læs vores succeshistorier og se hvordan et samarbejde med virksomhederne i vores PartnerNetwork gør det muligt for produktionsvirksomheder at udnytte deres produktionspotentiale.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi henviser til tredjepartsprodukter for at udvide anvendelsesmulighederne for Rockwell Automations løsninger.