Nový PLC řady Micro dokáže snížit složitost velkých samostatných strojů

PLC Allen-Bradley Micro870, novou vlajkovou loď řady Micro800, lze použít namísto několika jednotlivých PLC řady Micro

Konstruktéři strojů mohou nový programovatelný logický kontrolér (PLC) používat jako pomůcku k optimalizaci řídicí architektury ve velkých samostatných strojích nebo systémech. Nový PLC Allen-Bradley Micro870 podporuje inteligentní aplikace v rozsahu mikro, které vyžadují až 304 vstupních/výstupních bodů, 280 KB paměti a 20 000 programových instrukcí.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

„Konstruktéři dnes pro své automatizační projekty používají několik velikostí PLC,“ řekl Yeow Keng Teh, produktový manažer pro oblast mikroprocesorů u společnosti Rockwell Automation. „Tento přístup vyžaduje příslušnou správu skladových zásob různých velikostí PLC a rovněž údržbu různých programů. Konstruktéři nyní mohou používat PLC Micro870 ke škálování svého procesoru přesně podle požadavků předmětné aplikace. To pomáhá zjednodušovat správu skladových zásob, zvláště u společností, které konstruují více různých typů strojů.“

PLC Micro870 využívá flexibilní konstrukční koncepci, která konstruktérům poskytuje až tři zásuvní moduly a osm rozšiřujících modulů I/O. Tato schopnost jim umožňuje snadno přizpůsobit nebo rozšířit vlastnosti procesoru tak, aby vždy splňoval jedinečné požadavky každého typu stroje.

Kapacita paměti procesoru o velikosti 280 KB podporuje modulární programování a použití uživatelsky definovaných funkčních bloků, čímž napomáhá ke zkrácení konstrukčního času. Výrobci strojů navíc mohou tuto kapacitu paměti používat k zachování jediného programu pro všechny modely strojů, které používají PLC Micro870.

Procesor komunikuje přes síť EtherNet/IP a zahrnuje více různých vestavěných možností komunikace, mezi nimiž nechybí programovací port USB, neizolovaný sériový port a port sítě Ethernet. Podporuje rovněž až dvě osy pohybu.

Nový software Connected Components Workbench ve verzi 11 poskytuje jednotné konstrukční prostředí pro programování PLC Micro870. Tento software lze rovněž používat ke konfiguraci grafických terminálů Allen-Bradley PanelView 800, střídavých frekvenčních měničů PowerFlex, komponentních servoměničů Kinetix, elektronických ochranných relé, světelných závor a konfigurovatelných bezpečnostních relé. Tato vlastnost může konstruktérům ušetřit čas a náklady v porovnání s používáním jiného programovacího nástroje pro každé zařízení v rámci systému.

Nový konverzní nástroj ve verzi 11 usnadňuje zákazníkům využívajícím systémy MicroLogix modernizaci na procesory řady Micro800. Verze 11 navíc Encompass partnerům v rámci programu PartnerNetwork poskytuje pomůcku pro zjednodušení konfigurace doplňkových produktů od třetích stran v podobě grafických konfiguračních profilů. Tyto profily podporují Micro800 zásuvní moduly a rovněž rozšiřující I/O, čímž přispívají k urychlení a upřesnění konfiguračního procesu.

O programu PartnerNetwork společnosti Rockwell Automation

Program partnerské sítě Rockwell Automation PartnerNetwork nabízí globálním výrobcům přístup do sítě vzájemně spolupracujících společností. Tato síť se zaměřuje na vývoj, implementaci a podporu nejlepších oborových řešení k zajištění optimalizace v celé továrně, zlepšení výkonnosti strojů a dosahování cílů v oblasti trvale udržitelného vývoje.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 22 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Iva Chadikovska

Kontakt

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Automation Today

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.