Nové procesory dokáží zjednodušit strojní systémy a zvýšit bezpečnostní výkonnost

Procesory od společnosti Rockwell Automation lze škálovat podle specifických požadavků na bezpečnost strojů a pomáhají ke kratším časům odezvy.

Inženýři mohou zjednodušit své systémy bezpečnosti strojů a zvýšit bezpečnostní výkonnost prostřednictvím nových procesorů od společnosti Rockwell Automation.

Klikněte na obrázek pro žádost o verzi s vysokým rozlišením.

Procesory Allen-Bradley GuardLogix 5580Compact GuardLogix 5380 lze škálovat od úrovně bezpečnostního systému SIL 2/PLd až po SIL 3/PLe. Tato škálovatelnost může inženýrům pomoci optimalizovat konstrukci bezpečnostního systému a případně snížit související náklady a zároveň dodržovat aktuální předpisy na bezpečnost strojů. Vysokovýkonné procesory rovněž využívají vyšší výpočetní výkon k dosahování kratších časů odezvy a kratších bezpečnostních vzdáleností. Tato skutečnost může pomoci konstruovat menší stroje, ušetřit cenný prostor ve výrobní hale a zvýšit efektivitu obsluhy strojů.

„Mnozí inženýři konstruují bezpečnostní systémy na vyšší úroveň bezpečnosti, než daná aplikace vyžaduje,“ řekl Dave Sullivan, produktový manažer pro oblast bezpečnostních systémů u společnosti Rockwell Automation. „V konečném důsledku takové systémy obsahují více komponent, než kolik potřebují, a to vede k vyšší složitosti systémů a navýšení nákladů na nezbytnou úroveň. Naše nové procesory inženýrům umožňují správně nadimenzovat bezpečnostní systém včetně souvisejících nákladů tak, aby současně splňoval příslušné úrovně bezpečnosti bez nadbytečné rezervy.“

Nové, vysokovýkonné procesory mohou inženýrům rovněž pomoci sjednotit počet procesorů, které používají v komplexních strojích. Použití jediného, vysokovýkonného procesoru pro standardní i bezpečnostní řízení může pomoci k zvýšení produktivity, k snížení nákladů na systém a jeho komplexnosti a ke zmenšení velikosti rozvaděče.

Mezi další výhody nových procesorů patří:

Vyšší schopnost komunikace: Zabudovaná gigabitová síť Ethernet u procesorů GuardLogix 5580 a Compact GuardLogix 5380 poskytuje vyšší schopnost komunikace k podpoře rostoucího počtu inteligentních zařízení. To inženýrům pomáhá plnit cíle inteligentní výroby s jejím intenzivním datovým provozem, aniž by bylo třeba doplňovat další hardware. Současně to pomáhá připravit stroje na budoucí požadavky koncových uživatelů, kteří možná někdy později budou potřebovat shromažďovat a sdílet více dat. 

Produktivnější stroje: Procesory, pokud se používají s integrovaným vývojovým prostředím Studio 5000 a servoměničem Kinetix 5700, podporují funkce bezpečného zastavení, bezpečné rychlosti, bezpečné polohy a další funkce bezpečnostního sledování. Bezpečnostní funkce tak mohou zajistit vyšší flexibilitu provozu bezpečnostního systému, např. zpomalením stroje namísto jeho úplného zastavení, když se k němu přiblíží pracovník obsluhy. Tím lze zvýšit produktivitu stroje a současně stále zachovávat požadovanou úroveň bezpečnosti. Nové funkce jsou implementovány s využitím zabudovaných bezpečnostních instrukcí dostupných v prostředí Studio 5000.

Inženýři mohou bezpečnostní funkce rovněž využívat k podpoře různých aplikací, jako například pro spolupracující roboty. Jestliže se nějaká osoba přiblíží k robotu, systém dokáže detekovat její přítomnost a buď pohyb robota zpomalit, nebo případně zcela zastavit.

Procesory GuardLogix 5580 a Compact GuardLogix 5380 mají certifikaci TÜV pro funkční bezpečnost.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), největší světová společnost zabývající se průmyslovou automatizací a informacemi, zvyšuje produktivitu svých zákazníků a činí svět udržitelnějším. Společnost Rockwell Automation, která má sídlo ve městě Milwaukee v americkém státě Wisconsin, zaměstnává přibližně 23 tisíc lidí, kteří poskytují své služby zákazníkům ve více než 80 zemích.

Kontakty pro média

Marcela Vylitová
Iva Chadikovska

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.