Výrobci v automobilovém průmyslu: Nabídněte víc

Výrobci v automobilovém průmyslu: Nabídněte víc

Aby uspěli mezi konkurencí, budují dodavatelé v automobilovém průmyslu inteligentní, propojené výrobní infrastruktury. Ty si vyžadují důmyslná datacentrická zařízení, na jejichž základech stojí Connected Enterprise

Čím dál více dodavatelů požaduje možnosti genealogie materiálu jakožto normu pro montážní zařízení. Jiní zase zvyšují své požadavky na vzdálenou konektivitu. Další přicházejí s čím dál agresivnějším časem cyklu pro úzce integrované stroje a výrobní linky.

Ale to je jen pár příkladů. Nezáleží na tom, o jakou aplikaci se jedná, dodavatelé čím dál tím víc poptávají zařízení, která nejen že podporují přenos informací, ale jsou také v souladu s průmyslovými standardy.

Výrobci strojů čelili náročným požadavkům vždy, to je bez debat. Ale pouhé reagování na požadavky uvedené ve specifikaci poptávky často nestačí k plnému porozumění potřebám zákazníka – a k jejich naplnění.

Myšlení zaměřené pouze na poptávku také snižuje možnost výrobce strojů odlišit se – a může dokonce brzdit inovativní myšlení a přijímání inteligentnějších technologií.

Jste-li výrobce strojů v automobilovém průmyslu, jak můžete tento vzorec změnit? Zamyslete se nad dvěma otázkami:

1. Jaké jsou skutečné požadavky zákazníka – nad rámec poptávky?

Zákazníci občas neumí vyjádřit, co skutečně chtějí. Ačkoli běžná poptávka může vypadat kompletní, bližší prozkoumání často odhalí, že obsahuje pouze omezené údaje o skutečném obchodním záměru.

Ačkoli se každý dodavatel potýká s jinými výzvami, většina z nich má podobné cíle a vyžaduje zařízení, která:

  • optimalizují provozní efektivitu;
  • snižují bezpečnostní rizika;
  • snadno se integrují s dalšími systémy;
  • umožňují lepší přístup k datům a k provádění analýz.

Čím více budete obdrženou poptávku posuzovat z hlediska „skrytých požadavků“, tím více upevníte svou pozici opravdového experta na trhu. Navíc budete partnerem, který dbá na inteligentní a inovativní řešení, která nabízejí víc, než bylo specifikováno v žádosti.

Pro více informací o nejdůležitějších faktorech vývoje nových inteligentních strojů a zařízení si přečtěte tuto e-knihu.

2. Zpochybňuji dostatečně status quo své organizace?

Možná zjistíte, že plnění očekávání dodavatelů začíná u zpochybňování statutu quo ve vaší vlastní společnosti. 

Technologie se rychle vyvíjejí. Výrobci strojů musí současně usilovat o maximální využití hodnoty stávající konstrukce – a uvážlivě přijímat nové inovace. 

Zavádíte nové technologie dostatečně rychle na to, abyste dosáhli inovativních řešení a odlišili se od konkurence?

Jedině vy sami dokážete na tuto otázku odpovědět. Nejlépe můžete začít provedením vnitřního hodnocení možností. Soustřeďte se na to, jaká projektová rozhodnutí jste dělali s ohledem na síťovou architekturu, řídicí platformy a využití zabudovaných inteligentních zařízení a dalších technologií.

Dokáže vaše architektura podporovat konektivitu nesourodých systémů? Je váš řídicí systém dostatečně škálovatelný, aby umožňoval automatizaci od úrovně jednotlivých strojů až po tu celopodnikovou?  Navrhujete svá zařízení tak, aby umožňovala dostupnost informací?

Nezapomínejte, že inteligentní stroje nerovná se dražší stroje. Navíc, zavádění inteligentnějších technologií lze provádět postupně nebo prostřednictvím pilotních programů.

Pamatujte, první krůčky směrem k vývoji inteligentních strojů přináší rychlou návratnost, a to jak v rámci efektivity vašeho provozu, tak i ve zdokonalené diagnostice a údržbě zařízení v závodě zákazníka. Můžete začít malými investicemi a poté získanou hodnotu z těchto investic znovu investovat do financování dalšího projektu.  

Pro více informací o nejdůležitějších faktorech vývoje nových inteligentních strojů a zařízení si přečtěte tuto e-knihu.

Tom Mott
Zveřejněno 19 Březen 2018 Autor Tom Mott, Business Development Manager, Automotive Tier, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.