Průmyslová revoluce 4.0: výzvy a úskalí

Průmyslová revoluce 4.0: výzvy a úskalí

Průmyslová revoluce 4.0 (či zkráceně jen Průmysl 4.0) je v dnešní době diskutovaný termín. Celý koncept představuje úplnou digitalizaci průmyslu a úzce souvisí s pronikáním internetu věcí (IoT) do všech průmyslových oblastí, jehož výsledkem je vznik průmyslového internetu věcí neboli IIoT. Průmyslová revoluce 4.0 a IIoT jsou mnohdy zaměňované termíny, pro které je klíčové úplné propojení celé podnikové infrastruktury. Tradiční koncepce vycházela z oddělené technologie řízení (často nazývaná anglickým termínem OT – Operational Technology) a samostatného podnikového informačního systému (nazývaného zkráceně IT – Information Technology). Postupem času a technologickým vývojem docházelo k jejich sbližování a následnému prolnutí.  

Vzájemné propojení celé podnikové infrastruktury přináší firmám při správné konfiguraci jednoznačné časové i finanční výhody. Díky okamžité dostupnosti dat lze provádět monitoring, plánování a údržbu takřka v reálném čase. Nicméně snadná přístupnost dat a vzájemná závislost a propojenost systémů přináší určitá úskalí. Jednou z hlavních výzev digitalizace je především kybernetická bezpečnost. V následující části tuto problematiku rozeberu podrobněji a představím i další výzvy Průmyslové revoluce 4.0

Hlavní výzvy

  • Bezpečnost: propojitelnost systémů je v průmyslové digitalizaci zásadní aspekt, znamená to však výzvu pro zajištění bezpečnosti z hlediska ochrany dat. Ty musí být zabezpečeny nejen proti přímým, hackerským útokům zvenčí, ale i proti neúmyslnému úniku dat způsobených například chybou či nevědomostí zaměstnanců. Otázka kybernetické bezpečnosti je pak obzvláště důležitá v případě řízení infrastruktur kritických pro fungování státu (výroba a rozvod elektrické energie či plynu) nebo hrozících případnou ekologickou či zdraví ohrožují havárií (chemické provozy, jaderné elektrárny apod.).
  • Testovatelnost: každý nový systém či jeho změna je třeba před jeho nasazením v průmyslové praxi otestovat, tak, aby se prokázala jeho bezpečnost a spolehlivá reakce za různých situací. I v době oddělených OT a IT systémů představovalo samotné testování kritickou fázi celého procesu zavádění změn. V případě plné integrace a digitalizace podniku, kdy je možné, a často žádoucí, ovlivňování jednotlivých subsystémů, je testování ještě mnohem komplexnější výzvou než dříve.
  • Využití prvků umělé inteligence: často diskutovaným tématem v souvislosti s Průmyslovou revolucí 4.0 je i využití prvků umělé inteligence, a to jak pro potřeby autonomního řízení, tak pro účely inteligentní a prediktivní údržby, optimalizace řízení a rozhodování, ale např. i pro potřeby zvýšení zmiňované bezpečnosti (příkladem může být rozpoznávání obličeje či řeči). Většina algoritmů umělé inteligence vyžaduje pro správnou práci nejprve projít fází tzv. „učení” či „trénování” a to na reprezentativním vzorku dat. Získání takových dat však představuje další důležitou výzvu. Nejen, že je třeba zajistit dostatečné množství relevantních dat pro učení, ale zároveň je třeba dokázat, že tato data dostatečně pokrývají veškeré kritické stavy systému tak, aby bylo možné následně úspěšně celý systém otestovat (viz diskuse výše o testovatelnosti).
  • Legislativa a standardizace: segment průmyslové automatizace čelí z legislativního pohledu mnohým stále se zpřísňujícím regulacím týkajících se například ochrany zdraví osob či životního prostředí. Navíc si je nutné uvědomit, že Průmysl 4.0 není jen jeden standard, ale jedná se o celou skupinu standardů, které se navíc stále většinou vyvíjejí. Společnost Rockwell Automation tedy své řešení pro Průmysl 4.0 nazývané The Connected Enterprise neustále rozšiřuje, čímž reaguje na aktuální trendy a potřeby, tak, aby zákazníci měli k dispozici co nejaktuálnější možnosti propojitelnosti jednotlivých systémů splňující nejpřísnější kritéria spolehlivosti a bezpečnosti.

Průmyslová revoluce 4.0 přináší mnoho nových fantastických možností, které nebyly před plnou digitalizací a propojením podnikových systému možné. Na druhou stranu s sebou nese mnoho nových výzev, které je, a stále bude, třeba řešit.

Jan Bezdicek
Zveřejněno 15 Červenec 2019 Autor Jan Bezdicek, Director of Research & Development, Prague, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.