Je váš provoz připraven na chytré snímače?

Je váš provoz připraven na chytré snímače?

Pokud nevíte, co se děje každou minutu se stroji nainstalovanými v závodech, je nemožné neustále udržovat optimální produktivitu a efektivitu. Stejně tak není možné vyhnout se neplánovaným odstávkám a ztrátě produktivity.

Konvenční snímače poskytují pouze omezené množství informací a chybí jim schopnost přinášet diagnostická nebo parametrická data, která by bylo možné vyměňovat s řídicím systémem. Integrované řešení s chytrými snímači poskytuje veškerá data nutná k vytvoření komplexního pohledu na stav podniku v každém okamžiku.

Chytré snímače jsou nedílnou součástí Connected Enterprise a poskytují snadný přístup k datům zasazeným do kontextu, na jejichž základě lze jednat. Tato data pomáhají maximalizovat celkovou efektivitu vybavení (OEE), střední dobu mezi poruchami (MTBF) a zároveň snížit střední dobu do opravy (MTTR).

Ale jak poznat, jestli je přechod na chytré snímače pro váš provoz to pravé?

In this webinar, Craig Brockman, Rockwell Automation marketing manager for sensing and connectivity, discusses the expanded line of smart Allen-Bradley IO-Link sensors and masters.

Je čas na čištění

Snímače, které vyžadují časté čištění, jsou vynikajícími kandidáty k přechodu na chytré snímače. Například v prašných a špinavých průmyslových prostředích se mohou na fotoelektrické snímací čočky často usazovat nečistoty, a proto je nutné k zachování funkčnosti snímačů provádět časté čištění.

Tyto aplikace mohou z technologie chytrých snímačů těžit a využít jejich diagnostických vlastností k informování personálu údržby, že čočka snímače je již znečištěná, ale přesto je stále ještě schopna detekovat přítomnost nebo nepřítomnost objektů.

V budoucnu však mohou nečistoty narůst do té míry, že snímač již dále cíl není této detekce schopen.

Při používání chytrého snímače dostane tým údržby zprávu dříve, než začne mít stroj potíže s výkonností. Díky tomu lze snímače vyčistit během normální cyklu údržby. To má velký význam, protože taková zpráva PREVENTIVNĚ BRÁNÍ pracovním výpadkům.

To samé platí pro optické snímače přiblížení ve svařovacích aplikacích s přítomností strusky nebo jiných kovových materiálů, které se mohou na snímači hromadit.

Namísto čekání na problém nebo naprosté zastavení linky obdrží operátor výstrahu, že některé části stroje vyžadují pozornost, během normální údržby.

Při vypočtu nákladů na zavedení chytrých snímačů je důležité započítat náklady na odstávky způsobené poškozením snímačů nebo jejich závadami. Díky tomu zjistíte, zda je pro vás přechod na chytré snímače tím správným krokem. Pořád si nejste jistí, zda chytré snímače stojí za investici?

Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na náš bezplatný webinář a sledujte další příspěvky v naší sérii o chytrých snímačích.

Kevin Zomchek
Zveřejněno 3 Květen 2017 Autor Kevin Zomchek, Business Manager, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.