Chcete změnit dodavatelský řetězec? Zkuste technologii blockchainu

Blockchain a transformace dodavatelského řetězce

Blockchain, jehož koncept vznikl před více než 35 lety v podobě algoritmu CBC (Cipher Block Chaining), se těší obnovenému zájmu v podobě infrastruktury pro bitcoin. (Bitcoin jako digitální měna byl první zveřejněnou aplikací blockchainu).

Současná diskuze však nemá příliš co do činění s penězi ani měnou, ale spíš s uplatnitelností blockchainu v průmyslu – zvlášť v dodavatelském řetězci.

Blockchain brzy promění vše. Bettina Warburg ve svém Ted Talku popisuje, jak blockchain eliminuje potřebu centralizovaných institucí a povede k evoluci starých obchodních modelů.

Transformace dodavatelského řetězce

Technologie blockchainu má potenciál zcela transformovat dodavatelský řetězec, protože vytváří zabezpečené a neměnné záznamy o transakcích (účetní knihu), které si může kdykoli prohlédnout a ověřit každý zúčastněný.

Blockchain je postaven tak, že uchovává záznamy o datech a událostech ve formě odolné vůči nežádoucí manipulaci. Data vidíte, můžete je přidávat, ale nemůžete nic měnit ani smazat. Informace se prostě zaznamenávají trvale.

Blockchain. Každý o něm mluví. Ale co to je, jak to funguje, a k čemu to slouží?

A přesně o to při zefektivnění logistiky jde: transparentnost a sledovatelnost. Právě proto je blockchain pro dodavatelský řetězec tak atraktivní: jedná se o digitální, distribuovanou, neměnnou a zabezpečenou technologii účetní knihy, která umožňuje ukládání a výměnu informací o kontraktech nebo okamžitou koordinaci logistiky a zefektivňuje rozštěpené (nebo oddělené) procesy. A to všechno v reálném čase.

Technologie blockchainu dokáže vést k nevídané efektivitě, zkrátit prodlevy, snížit náklady a omezit chyby (lidské i strojové). Výsledek je velice přínosný: pokud dojde v dodavatelském řetězci k problému, budete ho schopní identifikovat v řádu minut, ne hodin nebo dokonce dnů.

Jste pouze tak silní jako váš nejslabší článek. Kde máte své slabiny

Tři zásady

Blockchain spoléhá na:

  1. Transparentnost: každý v každém okamžiku vidí, co se děje.
  2. Decentralizaci: blockchainy fungují síťově, aby je nemohla řídit žádná konkrétní společnost.
  3. Zabezpečení: data v blockchainu jsou šifrovaná, což brání jejich padělání.

Ano, automatizaci dodavatelského řetězce řeší i jiné technologie, ale tyto systémy bývají poměrně těžkopádné (a časově náročné) a mívají horší zabezpečení.

Digitální transformace – a osvojení inteligentní výroby a konceptu Connected Enterprises – umožňuje společnostem dosáhnout významné konkurenční výhody. Při propojování výrobních provozů a dodavatelských řetězů jste pouze tak silní jako váš nejslabší článek.

Blockchain dokáže řešit problémy spojené s dodavatelským řetězcem – vede k lepšímu zabezpečení, větší přesnosti a zjednodušení logistiky při řízení a údržbě.

Dave Vasko
Zveřejněno 15 Říjen 2018 Autor Dave Vasko, Director of Advanced Technology, Rockwell Automation

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.