Když se ze dvou bezpečnostních norem stane jedna

Když se ze dvou bezpečnostních norem stane jedna

Ne každé sloučení funguje, ale spojení dvou norem z oblasti strojní bezpečnosti má dobrý potenciál k tomu, aby usměrnila a osvětlila současné nejasnosti. Cesta od staré normy EN 954: “Bezpečnostní části řídicích systémů” k IEC 62061: ” Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností” se mohla zdát jako poměrně složitá. Zvláště, když pak došlo k revizi (EN) ISO 13849 a nyní se opět už můžeme těšit na IEC/ISO 17305.

Datum platnosti nové normy je rok 2016, ale nová norma udává přechodové období až do roku 2018. Nastupující standard bezesporu zjednoduší a vyjasní mnoho praktických situací, ale bude vyžadovat také změnu přístupu. A čím dříve se s ním začneme hlouběji seznamovat, tím lépe.

Pro firmy sídlící mimo to nemusí být příliš zřejmé. Mnoho národních standardů odkazuje a vychází z ISO a IEC verzí, a právě tento fakt pomáhá překonávat technické bariéry, které se v současném globálním podnikání mohou vyskytovat. Navíc, pokud zvážíme tempo vývoje současný inteligentní elektronických a programovatelných systémů, je jasné, že technologie už stávající normu předstihly. Proto se musí měnit spíše standardy, aby reflektovaly vše, co technologie poskytují.

Neočekává se, že se budeme muset potýkat s novou metodikou nebo výpočetními vzorci, ale spíše budeme využívat cestu prošlapanou předchozími standardy. Ve srovnání s přechodem od EN 954-1 k (EN) ISO 13849, by měl být tento další krok mnohem příjemnější zkušeností.

Nejspíše bychom se na spojení obou norem měli těšit. Bylo to zajisté dlouhá cesta od standardu, který byl jednoduchý, ale omezoval možnosti technologií, na nichž byl založen, po
současnou  situaci, kdy je větší důvěra k nasazování nejmodernějších technologických prvků. Nyní můžeme složitost nahradit konsolidací a jednodušším, mnohem efektivnějším režimem.

Bílá kniha týkající se spojení (EN) ISO 13849 a IEC 62061 je ke stažení zdarma na následujícím odkazu.

Derek Jones
Zveřejněno 1 Prosinec 2015 Autor Derek Jones, Business Development Manager, Safety, Rockwell Automation
  • Kontakt:

Automation Today

Společnost Rockwell Automation vám spolu se svými partnery nabízí své mimořádné znalosti, které vám pomohou s návrhem, implementací a podporou vašich investic do automatizace.

Registrace k odběru

Získejte nejnovější informace o technologických trendech a řešení od Rockwell Automation.