Det industriella kompetensgapet sätter större press på arbetsstyrkan än någonsin tidigare. De tekniska system som medarbetarna utvecklar, använder och underhåller blir alltmer komplexa. Det krävs en bred kompetens för att matcha många yrkesrollers omfattande ansvarsområden. En hel generation skickliga medarbetare är på väg att gå i pension, och de tar sin värdefulla kunskap med sig.
Från onlineutbildning och instruktörsledda kurser till certifikatprogram och övningsstationer – vi har ett brett utbud av lösningar där medarbetarna får möjlighet att utbilda sig och växa. Våra kurser hjälper dig överbrygga kompetensklyftorna för såväl medarbetare som arbetsgivare.