Ett meddelande till våra kunder och partner om coronaviruset
Rockwell Automation vidtar många olika åtgärder för att minimera spridningen av coronaviruset (COVID-19) och bedömer dagligen situationen och dess konsekvenser.
Lyssna på digitala strateger och implementeringsexperter under ROKLive – det senaste virtuella eventet som fokuserar på digital omvandling inom industrin.
Det är viktigt att ha en förståelse för hur säkerhet och säkerhetsrisker hänger ihop samt hur du minimerar riskerna för att kunna skydda såväl fysiska tillgångar och medarbetare som efterlevnaden av bestämmelser.
Varför en jämn könsfördelning inom industrin är viktig för mig
Industrin står inför en stor utmaning att förbättra könsfördelningen – en utmaning som industriella ledare måste ta sig an på ett personligt plan, och företag på en övergripande företagsnivå.
CEO Action for Diversity & Inclusion är det största VD-drivna initiativet till att förbättra könsfördelningen på arbetsplatserna runtom i USA. Rockwell Automations ordförande och VD Blake Moret skrev under initiativet år 2017. Titta på videon för att höra Blake förklara vad det hela handlar om.
Kom ihåg följande tre punkter när du bygger din karriär: Mångfald och inkludering är viktigt. Hitta ledare som lyssnar (och agerar). Var tålmodig och empatisk.
Världen måste bli smartare. Hur går det till? The Connected Enterprise® gör produkter smartare, vilket gör människor smartare – så att de tar smartare beslut.