Loading

Problemas de negocios críticos en seguridad

Mejore la seguridad, la productividad y la conformidad

Problemas de negocios críticos en seguridad

La seguridad impacta a la organización más allá de la salud y seguridad de los trabajadores. Otras áreas que se ven afectadas son la conformidad, la gestión de riesgos, el desarrollo de la fuerza laboral, la fortaleza de la cadena de suministro y la productividad. Obtenga más información sobre cómo los mejores trabajadores de su clase colaboran en forma interdepartamental para lograr los objetivos empresariales.


La seguridad es un buen negocio

Los programas de seguridad eficaces optimizan la productividad y protegen a los trabajadores, los equipos, la reputación y el ambiente. Las personas con mejor desempeño hacen de la seguridad un factor de impulso clave del desempeño y ofrecen mayor eficacia total del equipo, menos tiempo improductivo no programado y una tasa de lesiones que es de menos de la mitad que el promedio.


La seguridad y la productividad van de la mano

Los mejores fabricantes utilizan una combinación de soluciones de seguridad integradas y nuevos estándares internacionales para optimizar su tiempo de actividad y su productividad. Aprenda cómo puede minimizar el tiempo improductivo relacionado con la seguridad que dificulta su capacidad para ser más productivo.


Seguridad y protección en la era de IIoT

Las operaciones industriales ahora están más conectadas, lo que requiere que las organizaciones realicen importantes inversiones en seguridad para ayudar a proteger a sus empleados, máquinas y procesos. Las implicaciones de seguridad de los riesgos de protección a menudo se pasan por alto. Descubra cómo un programa integrado puede ayudarlo a evaluar, administrar y mitigar los riesgos en una Connected Enterprise.


Gestión de riesgos

Proteja las personas, el ambiente y la marca

La seguridad de los trabajadores, la calidad del producto y la obsolescencia del equipo son desafíos constantes. Al mismo tiempo, las amenazas a la protección pueden perturbar los sistemas de control, crear nuevos riesgos de seguridad y poner su propiedad intelectual en peligro.

Incorporar la gestión de riesgos industrial a su estrategia de Connected Enterprise puede ayudarlo a abordar estos desafíos para proteger tanto sus activos como la marca de su empresa.

¿Quiere comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos conocimientos profundos del sector para ayudarlo a diseñar, implementar y asistir su inversión en automatización.

Recomendado para usted