Web 画面引擎
当客户端在运行时连接到指定的 Web 服务器 URL 时,会为通过身份验证的用户生成交互式会话。
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
IP 地址 | IPAddress | 服务器 IP 地址。如果您在本地托管服务器,请将其 IP 地址设置为“127.0.0.1”。请勿使用“localhost”关键字,并且不包含 IP 地址前的协议信息 (“http://”、“https://”)。 | |
允许的远程源 | AllowedRemoteSources | 可以加载的远程源的列表,以“;”分隔。接受的格式为: 按名称或 IP 地址列出的 Internet 主机。URL 模式、端口号和路径是可选的。通配符 (“*”) 可用于子域、主机地址和端口号 (例如,“https://store.example.com;*.example.com”)。 | |
提供反馈